En tant que consommateurs de médias, nous assistons à la convergence de la télévision, de la radio et de l’Internet sur notre téléphone portable, notre tablette, notre ordinateur portable ou notre smart TV. Sur le même appareil, nous pouvons consommer aussi bien de la télévision linéaire que des contenus vidéo et audio en streaming, des podcasts ou des messages écrits.
RSI concentrera toutes ses activités à Comano
Les professionnels des médias appliquent également cette convergence dans leur univers professionnel: jusqu’à présent, Radiotelevisione Svizzera, la succursale de SRG SSR pour la Suisse italophone, et ses quelque 1000 collaborateurs sont répartis sur deux sites. Les trois programmes de radio sont produits à Lugano-Besso, où se trouve également le service administratif. C’est à Comano, à quelques kilomètres au nord de Lugano, que RSI réalise actuellement ses deux programmes de télévision.
Le site de Comano sera transformé en deux phases en un campus multimédia afin de concentrer toutes les activités de RSI en un seul endroit, d'en accroître l'efficacité et de les optimiser pour le monde des médias numériques avec ses différentes plateformes.
De bonnes expériences avec l’ASI d’ABB
Le centre de données multimédia performant actuellement mis en place est d’une importance capitale pour le futur campus multimédia de RSI. Ce centre de données permettra, par exemple, de diffuser des vidéos haute résolution en temps réel. Les locaux à cet effet sont prêts, l’approvisionnement en énergie est disponible, l’installation du système informatique commence maintenant.

«Pour sécuriser le fonctionnement de cette pièce maîtresse de notre campus médiatique tourné vers l’avenir, nous avons opté pour une solution d’alimentation sans interruption d’ABB», explique Stefano Pagani, CTO de RSI. Les expériences positives avec les systèmes d’alimentation sans interruption (ASI) d’ABB, déjà en service chez RSI, ont été déterminantes.
Solution modulaire avec une puissance de 1,5 MW
«Etant donné que le centre de données est conçu pour une extension flexible, l’objectif pour l’ASI, dès le départ, était de trouver une solution modulaire en mesure d’évoluer avec l’extension», explique Renzo Salmina, ingénieur responsable de la vente chez ABB Suisse. «Ce faisant, nous travaillons en étroite collaboration avec le client final et le prestataire de services pour l’électrification du campus, de la conception du dispositif aux futurs services lorsque le centre de calcul sera opérationnel.» Comme le centre de calcul dans sa forme actuelle aura une consommation énergétique maximale de 1,5 mégawatt, Salmina a proposé une solution avec trois ASI modulaires indépendants de type DPA 500. Elles contiennent chacune cinq modules ASI à haut rendement de 100 kW.
La disponibilité et la fiabilité sont essentielles pour la protection de cet important centre de données multimédia. L’architecture parallèle décentralisée (DPA) développée par ABB s’en assure. Dans ce concept, chacun des modules enfichables contient l’ensemble du matériel et des logiciels nécessaires à l’exploitation complète du système. Les «points de défaillance uniques» dans la solution ASI peuvent ainsi être éliminés.
Avantages des batteries lithium-ion comme accumulateurs d’énergie
Le stockage de l’énergie à Comano n’est pas assuré par des batteries plomb-acide, comme c’était le cas dans le passé pour une ASI de cette catégorie de puissance, mais par des batteries lithium-ion. «De notre point de vue, l’encombrement nettement réduit, la plus grande longévité, la résistance au cyclage et les besoins réduits en matière d’entretien compensent largement les coûts d’acquisition plus élevés», explique Luca Mammoletti, responsable de l’approvisionnement en énergie et des télécommunications chez RSI. Les batteries installées ici peuvent fournir au centre de calcul une puissance électrique de 1,5 MW pendant dix minutes. Pendant ce délai, les installations de substitution au réseau installées peuvent déjà entrer en service afin de garantir l’approvisionnement pendant des heures si nécessaire.

«Dans la phase d'installation et de mise en service, j'ai apprécié la proximité et les temps de réaction courts de la part d'ABB - et le fait que nous puissions échanger nos idées en italien», explique Luca Mammoletti. C'est aussi un avantage pour les futures prestations de service. ABB exploite à Quartino, près de Bellinzone, son centre de compétence mondial pour les solutions d'alimentation électrique sans interruption. C'est ici, chez ABB Power Protection, que sont développées et fabriquées les solutions UPS. Environ 200 collaborateurs sont employés sur le site.
L’efficacité énergétique: un facteur important
«Il était également important pour nous de trouver une solution aussi efficace que possible en termes de consommation d’énergie», ajoute Stefano Pagani. A Comano, on s’efforce d’atteindre un «indicateur de performance énergétique» (Power Usage Effectiveness, PuE) de 1:3. «L’efficace DPA 500 nous aidera à atteindre cette valeur.»

La mise en service complète du centre de calcul multimédia tessinois est prévue pour le printemps 2023. Il sera relié aux autres centres de calcul multimédia performants de la SRG SSR en Suisse alémanique et en Suisse romande.
La plus grosse commande d’ASI à ce jour dans le Tessin
Pour ABB, il s’agit à ce jour de la plus grosse commande en ce qui concerne une solution ASI dans le Tessin, le canton d’origine d’ABB Power Protection. «Nous sommes très heureux d’avoir été choisis pour assurer l’approvisionnement en énergie de cette pièce maîtresse du campus modernisé de RSI. La possibilité de partager notre savoir-faire et de mettre à disposition la fiabilité éprouvée de nos solutions pour ce projet nous rend fiers, d’autant plus que nous avons ainsi pu fournir une solution suisse sur mesure et avancée à la plus importante entreprise de médias du sud de la Suisse», conclut Renzo Salmina.