- Le rapport "Energy Transition Equation" d'ABB montre comment l'automatisation et la technologie numérique peuvent aider les entreprises de traitement des eaux usées à réduire leurs émissions de carbone jusqu'à 2 000 tonnes par an1 , soit un volume de CO2 équivalent à la perte de 30 000 tonnes de masse glaciaire chaque année.2
- Avec plus de 50 000 stations d'épuration existantes dans le monde et un taux de croissance prévu de plus de 7%, l'impact sur la lutte contre la pénurie d'eau et les émissions industrielles de carbone est considérable.
- Les économies moyennes de coûts d'exploitation pouvant atteindre 1,2 million de dollars par station3 offrent aux villes une solution abordable pour traiter davantage d'eaux usées et réduire la quantité d'eaux usées non traitées rejetées dans les rivières et les mers.

Aujourd'hui, ABB a publié le premier d'une série de nouveaux rapports pour les secteurs de l'énergie et des eaux usées afin de souligner l'impact que la technologie peut avoir pour permettre aux clients industriels de réduire les émissions de carbone et de gérer la transition énergétique pour un avenir plus durable.
Les Nations unies prévoyant un déficit en eau de 40% d'ici 20404 , ABB a mené des recherches pour montrer comment une meilleure utilisation des eaux usées pourrait soulager la pression sur les ré-serves d'eau.
Lorsqu'elles sont traitées efficacement, les eaux usées peuvent être réintégrées dans le cycle de l'eau pour être réutilisées, ce qui constitue une ressource précieuse mais souvent inexploitée pour lutter contre la pénurie d'eau. Il est important de noter que cela permet également de réduire les niveaux d'eaux usées non traitées déversées dans les rivières et les océans, qui ont un impact très négatif sur la santé publique, l'environnement et la vie marine.
"Les données mondiales montrent que seulement la moitié de nos eaux usées sont correctement traitées5", a déclaré Brandon Spencer, président d'ABB Energy Industries. "Laisser les eaux usées non traitées retourner dans nos cours d'eau a non seulement un effet désastreux sur les pêcheries, les animaux, la biodiversité marine et la santé publique, mais c'est aussi un terrible "gaspillage" de cette denrée. Nous devons en faire plus."
Le traitement des eaux usées nécessite toutefois beaucoup d'énergie, l'industrie dans son ensemble consommant jusqu'à 3% de la production totale d'énergie dans le monde6 et contribuant pour plus de 1,5% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.7
Afin de rétablir l'équilibre, ABB a mené neuf mois de recherche et de modélisation avec un économiste indépendant, pour démontrer comment l'adoption et l'intégration accrues des technologies d'auto-matisation des processus peuvent permettre de réaliser des économies de carbone et de coûts pour un traitement plus efficace des eaux usées.
Les résultats révèlent que dans les sites d'assainissement, les services publics pourraient réduire les émissions de carbone jusqu'à 2 000 tonnes par an8 , soit l'équivalent du volume de CO2 responsable de la perte de 30 000 tonnes de masse glaciaire chaque année. Avec plus de 50 000 stations d'épuration existantes dans le monde, l'opportunité, si elle est mise à l'échelle, est de plus de 100 millions de tonnes de CO2 économisées.9
En outre, en appliquant un ensemble solide de solutions numériques et de contrôle des processus, les compagnies des eaux pourraient réaliser des économies opérationnelles annuelles allant jusqu'à 1,2 million de dollars (9,5 %) par station, ouvrant ainsi des sources de revenus pour garantir que des vo-lumes plus importants d'eaux usées sont traités et que moins d'eaux sont rejetées dans nos rivières et nos mers.
"ABB s'engage à être à la pointe de la technologie pour préserver des ressources précieuses telles que l'eau et l'énergie, et finalement permettre une société à faible émission de carbone et un monde plus durable. En 2021, nous avons réduit nos propres émissions de CO2 de 39 % par rapport à l'année de référence 2019 et, dans le cadre de notre stratégie de développement durable 2030, nous travaillons avec nos clients dans le but de réduire leurs émissions annuelles de CO2 d'au moins 100 mégatonnes d'ici 2030", a déclaré Brandon Spencer.
Le marché mondial des eaux usées, stimulé par le besoin de plus d'eau douce, l'augmentation de la population et les réglementations environnementales strictes, devrait passer de 300 milliards de dol-lars en 2022 à 490 milliards de dollars en 2029.10
La modélisation économique des rapports a été réalisée par l'économiste indépendant Steve Lucas de Developmental Economics11 en collaboration avec ABB Energy Industries et soutenue par des re-cherches documentaires auprès de sources universitaires et industrielles. ABB publiera d'autres rap-ports économiques sur les marchés de l'offshore, de l'énergie et des produits chimiques en 2022 et 2023.
Pour lire et téléchargé le rapport, cliquez ici : solutions.abb/energy-transition
L'activité Process Automation d'ABB est un leader de l'automatisation, de l'électrification et de la digitalisation pour les industries de process et hybrides. Nous servons nos clients avec un large portefeuille de produits, de systèmes et de solutions de bout en bout, y compris notre système de contrôle distribué, numéro 1 sur le marché, nos logiciels et nos services de cycle de vie, des produits spécifiques à l'industrie ainsi que des offres de mesure et d'analyse et des offres maritimes. En tant que numéro 2 mondial du marché, nous nous appuyons sur notre expertise approfondie du domaine, notre équipe diversifiée et notre présence mondiale, et nous nous engageons à aider nos clients à accroître leur compétitivité, à améliorer leur retour sur investissement et à mener des opérations sûres, intelligentes et durables. go.abb/processautomation
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui stimule la transformation de la société et de l'industrie afin d'assurer un avenir plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille d'électrification, de robotique, d'automatisation et de mouvement, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre de nouveaux niveaux de performance. Avec une histoire d'excellence qui remonte à plus de 130 ans, le succès d'ABB est porté par environ 105 000 employés talentueux dans plus de 100 pays. www.abb.com
Notes aux rédacteurs
Certains chiffres de la recherche ont été arrondis pour les besoins du communiqué de presse. Les calculs et les chiffres exacts figurent dans le rapport. La ventilation complète des calculs inclus peut être téléchargée ici
Ces chiffres sont basés sur une installation d'assainissement sur site vierge de 95 ML avec un cycle de vie opérationnel de 32 ans (et une phase de développement de 4 ans), et une installation d'assainissement sur site industriel de 50 ML avec un cycle de vie opérationnel étendu de 32 ans.
1. Average figures taken across findings for new (greenfield) and existing (brownfield) wastewater facilities.
2. Source: Global warming to date could ‘obliterate’ a third of glacier ice - Carbon Brief, Nature Climate Change, by the researchers B. Marzeion, G. Kaser and F. Maussion
3. Average figures taken across findings for new and existing wastewater facilities
4. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231823_eng
5. ESSD - Country-level and gridded estimates of wastewater production, collection, treatment and reuse (copernicus.org)
6. Circular Economy: Tapping the Power of Wastewater - International Water Association (iwa-network.org)
7. Wastewater treatment for carbon capture and utilization | Nature Sustainability
8. Average figures taken across findings for new (greenfield) and existing (brownfield) wastewater facilities.
9. https://www.waternewseurope.com/global-database-of-wwtps-and-their-effluents/#:~:text=More%20than%2058%2C000%20wastewater%20treatment,the%20wastewater%20treatment%20plants%20drain
10. https://www.fortunebusinessinsights.com/water-and-wastewater-treatment-market-102632
11. https://developmenteconomics.co.uk