- Avec une large gamme de solutions, adaptées à tous les aspects de la mobilité, ABB E-Mobility a été présent au Mondial de l’Auto
- Sur un stand commun (N°475), partagé avec Kallista Energy et Engie, les visiteurs ont pu découvrir la borne Terra 360, la plus puissante de France
- A l’occasion du World EV Day, ABB E-mobility a réalisé une étude l’influence des enfants sur leurs parents à propos de la conduite électrique
Pour la première fois, nous étions présent au Mondial de l’Auto à Paris, où s'est dessiné un nouveau monde de mobilité décarbonnée. Le leader des solutions de mobilité électrique a présenté l’étendue de son portefeuille permettant la recharge électrique à domicile, au travail ou en déplacement, en collaboration avec plusieurs partenaires, tout en fournissant des conseils sur la recharge aux visiteurs.
Nous avons partagé le stand avec deux partenaires, Engie et Kallista Energy. Engie accompagne ABB E-mobility dans l’installation de bornes de recharge en résidentiel individuel. Kallista Energy développe actuellement un réseau de 90 stations de recharge très haute puissance à travers la France avec des chargeurs rapides ABB. Ensemble, ils créent tout un éco-système au service de la mobilité électrique sur tou les étapes de circulation empruntées par les utilisateurs.
TERRA 360, la borne la plus puissante de France créée par ABB E-mobility.
Kallista Energy a inauguré avec ABB E-mobility, sa station de recharge pilote à Vernon-Douains (A13) pouvant proposer jusqu’à 360 kW. Avec cette borne, il est possible de récupérer jusqu’à 100 kilomètres d’autonomie en moins de 3 minutes. 4 connecteurs à terme à 4 véhicules de se recharger simultanément à 90kW.
« Chez ABB E-mobility, notre mission est de faire progresser la mobilité électrique. Cette borne ABB Terra 360, au-delà de sa puissance unique sur le marché français, est compatible avec tous les véhicules électriques, et présente un design et une ergonomie novateurs. Nous avons réussi une alchimie savante réunissant simplicité à l‘usage et performance de recharge », indiqueVanessa Bisconti-Cateau, Directrice d’ABB E-mobility.
Au Mondial de l’Auto, ABB E-mobility a rassuré l’automobiliste sur la gestion de son énergie.
Acquérir un véhicule électrique signifie faire le choix d’adopter de nouveaux comportements et apprendre à maitriser l’utilisation de son véhicule électrique : comment charger, où charger et à quel prix. Les visiteurs pourront échanger avec des experts et en apprendre davantage sur l’infrastructure de recharge et l’écosystème énergétique nécessaires. Il ne s’adresse pas seulement aux adultes, les enfants seront également concernés en tant que maillon clé dans la transition vers des solutions de mobilité plus propre.
Les enfants aux commandes de l'avenir des véhicules électriques (VE).
Menée par le leader mondial des solutions de recharge rapide pour VE, ABB E-mobility, l'enquête a révélé que les enfants sensibilisent leurs parents aux questions environnementales et les réprimandent en cas de comportement non responsable. - 58,1 % des parents ont déclaré avoir été sensibilisés aux questions environnementales par leurs enfants. - 82,6 % ont déclaré avoir l'intention de conduire un VE. - (52,4 %) ou hybride (30,2 %) lorsqu'ils seront en âge de le faire.
Les visiteurs du stand ont pu également découvrir une Formula E - ABB est le partenaire titre du Championnat du Monde ABB FIA de Formula E et les visiteurs ont pu tenter leur chance afin de gagner un week-end unique au E-Prix de Monaco en mai 2023.
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) ABB est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr
ABB E-mobility ABB E-mobility ouvre la voie à un avenir de mobilité zéro émission. Chez ABB E-mobility, notre mission est de faire progresser la mobilité électrique. Nous concevons les solutions d’électrification pour le transport de demain ; y compris des solutions de transport intelligentes, comme des bornes de recharge de véhicules électriques destinées à faciliter le quotidien des particuliers (maison, magasins, parkings, entreprise) mais aussi pour les professionnels (dépôts logistiques, et possibilités de recharge dédiées aux autobus et camions électriques). ABB E-mobility conçoit également des bornes de recharge de haute puissance pour les stations-services du futur.