- ABB Ability™ Marine Braking Assistance aide les navires à minimiser le temps et la distance d'arrêt, sans compromettre la capacité de pilotage.
- Initialement développée à la demande du Groupe Royal Caribbean, cette nouvelle solution numérique améliore la sécurité des navires, des marins et des passagers.
- Le freinage automatisé permet d'économiser l'usure des systèmes de contrôle critiques des navires.

Lorsque le plus grand navire de croisière du monde, Wonder of the Seas, est parti pour son voyage inaugural début mars 2022, il a été le premier au monde à être équipé de la nouvelle assistance au freinage marin ABB Ability™. Conçu pour des arrêts d'urgence sûrs et en douceur, ce système de freinage automatique est le fruit d'une collaboration entre le fournisseur et le propriétaire, initiée à la demande de Royal Caribbean.
Après des essais complets en mer par le constructeur naval Chantiers d'Atlantique et l'acceptation par l'armateur, l'assistance au freinage en mer approuvée par DNV constitue le dernier exemple en date de la manière dont la technologie peut être mise à profit pour améliorer la sécurité des navires, des marins et des passagers.
L'assistance au freinage en mer déclenche, en appuyant sur un bouton, une séquence de freinage automatisée, optimisant les angles et la puissance de toutes les unités de propulsion Azipod® en fonction de la position, du cap et de la vitesse du navire afin de permettre une efficacité de freinage maximale. Les opérateurs ont ainsi le temps de s'occuper d'autres questions urgentes tout en gardant le contrôle de la direction.
"Chez ABB, nous sommes très fiers d'introduire de nouvelles technologies dans l'industrie afin d'améliorer la sécurité et d'apporter une valeur ajoutée à nos clients. L'assistance au freinage maritime est un bon exemple de projet de cocréation où nous avons développé, en étroite collaboration avec le Groupe Royal Caribbean, une solution qui fait une réelle différence opérationnelle ", a déclaré Kalevi Tervo, directeur de programme mondial d'ABB Marine & Ports. "L'adoption d'un processus automatisé qui améliore la sécurité revêt une importance particulière à l'heure où les régulateurs avancent dans l'élaboration de règles pour les navires autonomes."
L'assistance au freinage en mer peut être comparée à un système de freinage automatique (ABS) auquel les conducteurs de voitures sont aujourd'hui habitués en matière de sécurité. L'automatisation de la séquence de freinage minimise également l'usure des systèmes due à la cavitation des vibrations et à l'échauffement des transformateurs de freinage sous contrôle manuel.

L'arrêt brutal d'un navire dans une situation d'urgence peut être très stressant. Contrairement au freinage d'une voiture, pour les navires à propulsion en ligne d'arbre, le virage en arrière toute entraîne une perte de la capacité de gouverner. Pour un navire équipé de pods, la procédure d'arrêt d'urgence permet un arrêt beaucoup plus rapide, avec une capacité de gouverne limitée, mais elle exige des actions manuelles étape par étape de la part du barreur, à un moment où d'autres problèmes nécessitent une attention immédiate.
Anders Aasen, vice-président des opérations techniques mondiales de Royal Caribbean, déclare : "Nous avons une longue histoire d'innovation pour améliorer la sécurité maritime. Je suis heureux de faire débuter la technologie d'assistance au freinage maritime à bord de nos navires grâce à une étroite collaboration avec ABB."
L'activité Process Automation d'ABB est un leader de l'automatisation, de l'électrification et de la digitalisation pour les industries de process et hybrides. Nous servons nos clients avec un large portefeuille de produits, de systèmes et de solutions de bout en bout, y compris notre système de contrôle distribué, numéro 1 sur le marché, nos logiciels et nos services de cycle de vie, des produits spécifiques à l'industrie ainsi que des offres de mesure et d'analyse et des offres maritimes. En tant que numéro 2 mondial du marché, nous nous appuyons sur notre expertise approfondie du domaine, notre équipe diversifiée et notre présence mondiale, et nous nous engageons à aider nos clients à accroître leur compétitivité, à améliorer leur retour sur investissement et à mener des opérations sûres, intelligentes et durables. go.abb/processautomation
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui stimule la transformation de la société et de l'industrie afin d'assurer un avenir plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille d'électrification, de robotique, d'automatisation et de mouvement, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre de nouveaux niveaux de performance. Avec une histoire d'excellence qui remonte à plus de 130 ans, le succès d'ABB est porté par environ 105 000 employés talentueux dans plus de 100 pays. www.abb.com