ABB dévoile des solutions efficaces, flexible et sûres à Data Centre World 2022

ABB dévoile des solutions efficaces, flexible et sûres à Data Centre World 2022

  • Sponsor Platinium, ABB participe au salon Data Centre World à Paris Porte de Versailles (Hall 3 - Stand H75) pour rencontrer ses clients et partenaires et faire découvrir les équipements pour l’alimentation du DataCenter de la moyenne tension à la basse tension
  • ABB expose ses offres d'électrification toujours plus « connectées et efficientes », des systèmes intégrés et de pilotage pour une alimentation électrique fiable et évolutive des infrastructures
  • ABB présente l’UPS MegaFlex DPA™ qui offre le système d'alimentation sans interruption (ASI) le plus résilient et le plus compact du marché
  • ABB dévoile un nouveau tableau de distribution à distance RPP (Remote Power Panels) qui assure une continuité opérationnelle des DataCenters
  • ABB démontre son engagement dans ses objectifs de durabilité en créant le label EcoSolutions. Ce label a pour but de mettre en avant des produits durables qui respectent les certifications internes et externes. MegaFlex DPA™ est le 2ème produit à le recevoir

Face à la demande croissante des entreprises entraînant davantage de dépendance vis-à-vis des centres de données, la continuité de leur fonctionnement et leur protection n'a jamais été aussi critique. Pour aider les acteurs des DataCenters à aborder ces mutations profondes qui nécessitent de réduire les consommations d’énergies et les émissions de carbone, ABB fournit des solutions d'électrification toujours plus « connectées et efficientes ». Avec des systèmes intégrés et de pilotage pour une alimentation électrique fiable et évolutive des infrastructures, ces solutions contribuent à un DataCenter numérique et durable.

La stratégie d’ABB découle de trois objectifs pour répondre aux besoins de ses clients : l’efficacité, par l’optimisation de la distribution d’électricité tout en assurant la continuité de l’alimentation. La flexibilité, en réduisant l’emprunte au sol et avec un contrôle de la consommation énergétique. Enfin, la sécurité avec l’assurance d’une continuité opérationnelle.

« Nous aidons nos clients à répondre à leurs besoins en conciliant flexibilité, efficacité et sécurité aussi bien pour le raccordement au réseau, qu'à la fourniture et à la gestion des équipements électriques. Des solutions évolutives pour la gestion des énergies et des actifs afin de réduire les coûts de consommation et améliorer l'exploitation des installations. » a ajouté Hatem Bouzidi, Responsable segment DataCenter France.

Les offres répondant aux besoins des DataCenters d’aujourd’hui et de demain

ABB s’appuie sur cinq piliers pour répondre aux enjeux que représentent les DataCenters. Tout d’abord, l’énergie doit être mieux distribuée et mieux consommée dans une logique de disponibilité optimisée et fiable de l’énergie ainsi qu’une intelligence des actifs. Il faut alors maximiser les performances, la fiabilité et la sécurité avec des systèmes de distribution d’énergie efficient. Avec l’armoire de démonstration DICO, ABB démontrera aux visiteurs tout le champ des possibilités et leurs impacts.

Le paramètre le plus important pour les DataCenters est la fiabilité. Cependant, ce critère reste un aspect critique pour chacun d’eux. Assurer le bon fonctionnement et en continu devient alors un enjeu crucial. Pour le garantir, ABB répond avec ses nouveaux tableaux de distribution à distance RPP (Remote Power Panels).Composés d’un système de répartition SMISSLINE, les tableaux réduisent le temps de montage ainsi que l’espace nécessaire à l’installation tout en conservant la densité de puissance la plus élevée.

ABB se positionne avec sa gamme d’UPS en termes de protection d’alimentation, de flexibilité et d’évolutivité. Parmi les incontournables, le MegaFlex DPA : un onduleur à haut rendement, évolutif et avec des modules d’alimentation remplaçables en charge pour une disponibilité en continu. Avec son encombrement inférieur aux autres solutions du marché de 45%, l’ASI du MegaFlex DPA offre également une technologie d'alimentation durable avec des pertes d'énergie réduites grâce à des convertisseurs à haut rendement allant jusqu'à 97,4 %.

Avec le label EcoSolutions d’ABB, cet onduleur donne des indications fondamentales sur son impact environnemental. Il réduit les temps d’arrêt de l’alimentation et prolonge le cycle de vie du produit. Sachant que les infrastructures d’énergies représentent près de 40% de la surface d’un DataCenters, ABB met en avant des solutions qui réduisent l’empreinte au sol afin de consacrer de l’espace pour le cœur du DataCenters : les salles IT et les serveurs. Le MegaFlex DPA™ est aussi certifié du label prestigieux PEP ecopassport®.

Afin d’optimiser l’efficacité énergétique, atteindre l’objectif de durabilité et d’efficacité énergétique, ABB présente sur son stand sa solution de gestion d’énergie ABB Ability™ & Asset Manager. C’est une solution pour le pilotage numérique des données qui permet d’améliorer le dimensionnement électrique, l’état de santé du site et la maintenance. Les utilisateurs peuvent afficher et analyser les données sur les performances des installations et gérer les équipements pour optimiser la consommation d'énergie en temps réel et améliorer l'efficacité globale du site. Avec un accès instantané, à tout moment et en tout lieu, la nouvelle solution convient parfaitement aux DataCenters, et fait économiser aux clients jusqu'à 30 % sur leurs factures d'énergie et jusqu'à 40 % sur les coûts de maintenance.

En termes de protection des biens et des personnes, le bloc de secours Brio+ de l’offre d’éclairage de sécurité Kaufel® répond parfaitement aux exigences des établissements critiques. Cette solution est conçue pour réduire les ressources, surveiller la santé des actifs pour faciliter la maintenance prédictive et assurer une alimentation ininterrompue. Brio+ dispose du label EcoSolutions d’ABB.

Enfin, en réponse aux exigences de rapidité de déploiement des DataCenters, ABB propose de découvrir ses solutions eHouses (Electrical Houses). Ces solutions clé en main sont des sous-stations modulaires préfabriquées transportables et prétestées qui réduise considérablement les délais d’exécution. Elles permettent d’accélérer de plus de 30% la construction d’un datacenter. Elles intègrent des tableaux moyenne et basse tension, des équipements électriques critiques et des armoires d'automatisation.

ABB, sponsor de cet événement anime un atelier et intervient dans une table ronde :

  • Intervention à une conférence par Hatem Bouzidi (le 16 novembre 2022 de 15h15 à 16h05) : Construction, financement, sécurité et maintenance du datacenter
  • Animation d’un atelier par Hatem Bouzidi et Almamy Faty (le 17 novembre 2022 de 10h10 à 10h35) : Comment agir sur votre datacenter afin de diminuer l’empreinte carbone ?

La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr

—

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp