ABB conclut la vente de sa participation restante dans Hitachi Energy à Hitachi

ABB conclut la vente de sa participation restante dans Hitachi Energy à Hitachi

Comme annoncé précédemment, ABB a conclu la cession à Hitachi, Ltd. (Hitachi) de sa participation restante de 19,9 % dans la coentreprise Hitachi Energy formée en 2020 lorsqu’ABB a cédé 80,1 % de sa participation dans la division Réseaux électriques à Hitachi. Hitachi a exercé son option d’achat qui avait été acceptée par les parties en décembre 2018. Grâce à cette cession, ABB a réalisé une entrée positive nette de liquidités d’environ 1,425 milliard de dollars au quatrième trimestre de 2022.

ABB est un chef de file technologique dans les secteurs de l’électrification et de l’automatisation pour favoriser un avenir plus durable, avec une gestion plus efficace des ressources. Les solutions de l’entreprise associent le savoir-faire en matière d’ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les objets sont fabriqués, déplacés, alimentés et exploités. S’appuyant sur plus de 130 ans d’excellence, les quelque 105 000 employés d’ABB s’engagent à innover pour accélérer la transformation industrielle.  www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp