I motori High Dynamic Performance (HDP) creano nuove opportunità per i costruttori di macchine

I motori High Dynamic Performance (HDP) creano nuove opportunità per i costruttori di macchine

- I motori High Dynamic Performance (HDP) sono stati migliorati per offrire una densità di potenza ancora maggiore e un più ampio ambito di applicazione nelle macchine

- Per una maggiore precisione di controllo e manovra, i motori sono offerti come componenti di un pacchetto completo, con i convertitori di frequenza ABB

ABB ha migliorato la propria gamma di motori a induzione High Dynamic Performance (HDP), creando in tal modo nuove opportunità per i costruttori di macchine che cercano soluzioni di motori e azionamenti con un’eccellente risposta dinamica e un’elevata densità di potenza. Le applicazioni tipiche di questi motori sono l’estrusione di plastica e gomma, lo stampaggio a iniezione, i sistemi di avvolgimento, gli elevatori, i nastri trasportatori, i banchi di prova e le macchine utensili.

La gamma migliorata di motori HDP consente ad ABB di offrire ai costruttori di macchine dimensioni di telaio da 80 a 400 e potenze di uscita fino a 2 megawatt (MW), nonché versioni alternative quali motori ad alta velocità e raffreddati ad acqua. I motori sono progettati per l’uso con un convertitore di frequenza e ABB è in grado di fornire il pacchetto motore-azionamento coordinato per l’intera gamma di dimensioni di telaio.

“ABB si distingue per i pacchetti ottimizzati di motori e azionamenti che offrono precisione di controllo del motore e di manovra per un’ampia gamma di applicazioni dell’industria in generale”, ha affermato Marcus Westerlund, Product Manager, Special Motors di ABB. “I motori HDP offrono vantaggi ineguagliabili ai costruttori di macchine che richiedono una ‘carica’ extra fornita da una configurazione a coppia elevata e un’eccezionale densità di potenza."

L’alta densità di potenza offre vantaggi sia per il retrofit che per le macchine di nuova costruzione
I costruttori di macchine possono avvantaggiarsi dell’alta densità di potenza dei motori HDP in due modi: installando in retrofit un motore sostitutivo più potente su una macchina già in uso per migliorarne le prestazioni oppure scegliendo un motore più compatto, ma altrettanto potente, al momento di progettare una nuova macchina così da ridurne l’ingombro.

Bassa inerzia ed elevata capacità di sovraccarico
I motori HDP sono progettati per consentire il controllo dei movimenti rapidi e un’elevata precisione di manovra grazie alla bassa inerzia e all’elevata capacità di sovraccarico. I motori a bassa inerzia sono ideali per applicazioni che richiedono veloci variazioni del senso di rotazione, per esempio, per consentire alla macchina di muoversi più rapidamente avanti e indietro.

Facile installazione
Per ABB la facilità di installazione è prioritaria ed è un elemento integrale nel concetto di motore HDP. Di conseguenza, un motore HDP sostitutivo è facile da installare su una macchina già in uso senza eccessivi interventi di engineering. Inoltre, in tutti gli aspetti ABB ha voluto garantire la semplicità, dall’accesso ai punti di collegamento all’installazione di accessori come ventole di raffreddamento, encoder e freni, sia di produzione ABB che di terzi.

Personalizzazione
La gamma migliorata di motori HDP comprende tutte le dimensioni di telaio e le versioni tecnologiche comunemente richieste, come le alternative raffreddate ad acqua, ad alta velocità e di classe megawatt. In tal modo ABB può soddisfare la maggior parte delle esigenze dei costruttori di macchine e, se il design standard non soddisfa le esigenze specifiche di un produttore di macchine, è possibile personalizzarlo.

I motori HDP sono conformi alla norma IEC 60034 e sono quindi utilizzabili a livello globale senza alcuna limitazione. L’assistenza tecnica è fornita in tutto il mondo agli OEM e agli utenti finali attraverso il servizio di assistenza globale ABB.

Per saperne di più sui motori HDP di ABBMotori High Dynamic Performance (HDP) - Motori in bassa tensione IEC | ABB

ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Le soluzioni del Gruppo combinano know-how ingegneristico e software per ottimizzare le modalità con cui i beni vengono prodotti, movimentati, alimentati e utilizzati.  Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, le circa 105.000 persone di ABB sono impegnate a promuovere innovazioni che accelerano la trasformazione industriale. www.abb.com

ABB Motion fa girare il mondo, risparmiando energia ogni giorno. Facciamo innovazione e spostiamo in avanti i confini della tecnologia per realizzare un futuro a basso tenore di carbonio per clienti, industrie e società. Con i nostri azionamenti, motori e servizi digitali, i nostri clienti e partner raggiungono livelli superiori di prestazioni, sicurezza e affidabilità. Offriamo una combinazione di competenze di settore e tecnologie per fornire soluzioni di azionamento e motore ottimali per un'ampia gamma di applicazioni in tutti i comparti industriali. Grazie alla nostra presenza mondiale, siamo sempre al fianco dei nostri clienti. Grazie alla nostra presenza globale siamo sempre vicini ai nostri clienti, Con oltre 130 anni di esperienza nelle trasmissioni elettriche, impariamo e miglioriamo ogni giorno.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp