ABB trasforma le prestazioni degli AMR con il lancio della tecnologia Visual SLAM

ABB trasforma le prestazioni degli AMR con il lancio della tecnologia Visual SLAM

  • La nuova tecnologia di navigazione abilitata dall'intelligenza artificiale consente agli AMR di prendere decisioni intelligenti in ambienti dinamici e impegnativi  
  • La tecnologia riduce i tempi di messa in servizio fino al 20 per cento, richiedendo meno calibrazioni e nessuna modifica all'infrastruttura  
  • Aumenta la flessibilità per i requisiti intralogistici in rapida evoluzione nei settori della produzione, della logistica, della sanità e della vendita al dettaglio.  

ABB Robotics ha trasformato i suoi Autonomous Mobile Robots (AMR) con l'aggiunta della tecnologia Visual Simultaneous Localization and Mapping (Visual SLAM), che consente ai suoi AMR di prendere decisioni di navigazione intelligenti in base all'ambiente circostante. Utilizzando la visione 3D abilitata dall'intelligenza artificiale per svolgere funzioni di localizzazione e mappatura, gli AMR Visual SLAM di ABB rendono la produzione più veloce, flessibile, efficiente e resistente e si fanno carico di compiti noiosi, sporchi e pericolosi.

Visual SLAM combina le tecnologie AI e di visione 3D per garantire prestazioni superiori rispetto ad altre tecniche di guida per AMR. Offrendo vantaggi significativi rispetto ad altre forme di navigazione come il nastro magnetico, i codici QR e il tradizionale SLAM 2D che richiedono un'infrastruttura aggiuntiva per funzionare, gli AMR Visual SLAM sono stati adottati dalle aziende per gestire una gamma sempre più ampia di attività di produzione e distribuzione. 

"La nostra introduzione degli AMR Visual SLAM migliora radicalmente le operazioni delle aziende, rendendole più veloci, più efficienti e più flessibili", ha dichiarato Marc Segura, Presidente della Divisione Robotica di ABB.

"Offrendo maggiore autonomia e intelligenza, i nostri nuovi AMR operano in sicurezza in ambienti dinamici e popolati da persone. La tecnologia Visual SLAM fornisce un nuovo livello di intelligenza per gli AMR che trasforma le applicazioni robotiche, dalla produzione e distribuzione fino alla sanità".

Visual SLAM utilizza telecamere montate sull'AMR per creare una mappa 3D in tempo reale di tutti gli oggetti presenti nell'area circostante. Il sistema è in grado di distinguere tra riferimenti di navigazione fissi, come pavimenti, soffitti e pareti, che devono essere aggiunti alla mappa, e oggetti come persone o veicoli che si muovono o cambiano posizione. Le telecamere rilevano e tracciano le caratteristiche naturali dell'ambiente, consentendo all'AMR di adattarsi dinamicamente all'ambiente circostante e di determinare il percorso più sicuro ed efficiente per raggiungere la destinazione. A differenza dello SLAM 2D, lo SLAM visivo non richiede riferimenti aggiuntivi come riflettori o marcatori, risparmiando costi e spazio, e offre un posizionamento preciso entro tre millimetri.  

Eliminando la necessità di modificare l'ambiente, interrompere la produzione o aggiungere infrastrutture, la tecnologia Visual SLAM contribuisce a ridurre i tempi di messa in servizio fino al 20% rispetto a 2D SLAM, riducendo significativamente il tempo necessario per introdurre un nuovo AMR nella flotta esistente. La tecnologia può essere utilizzata su scala con flotte gestite in remoto. La tecnologia è anche sicura, in quanto analizza solo i dati grezzi, senza salvare immagini visive sull'AMR o su un server.   

ABB ha sviluppato gli AMR Visual SLAM in collaborazione con il partner Sevensense Robotics, fornitore leader di tecnologia visiva AI e 3D. La tecnologia è stata incorporata negli AMR di ultima generazione di ABB, l'AMR T702V, a partire dal terzo trimestre 2023, e l'AMR P604V, dal quarto trimestre 2023. A questi seguiranno altri prodotti AMR che incorporano il Visual SLAM e che saranno introdotti fino al 2025. La tecnologia Visual SLAM è già impiegata in progetti industriali per clienti del settore automobilistico e della vendita al dettaglio, con il potenziale di sostituire le linee di produzione convenzionali con celle di produzione intelligenti e modulari servite dagli AMR.  

Visual SLAM è stato presentato da ABB a LogiMAT 2023, dal 25 al 27 aprile a Stoccarda, in Germania. 

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp