ABB protagonista della Community Smart Building

ABB protagonista della Community Smart Building

The European House - Ambrosetti: con gli Edifici Intelligenti risparmi per circa 14 miliardi di euro, il 22% delle spese per i consumi energetici nel 2022

Andrea Vicario - Building Application Manager - Electrification - ABB: "Per noi di ABB, essere tra i protagonisti della Community Smart Building guidata da The European House Ambrosetti è una grande opportunità di essere parte proattiva di un dibattito costruttivo che porti, nel medio e lungo periodo, valore per il Paese e per l’intera filiera degli Edifici Intelligenti e delle Smart Cities.  
Partire dalla definizione di standard e dalle tecnologie che possono abilitare l’evoluzione del patrimonio immobiliare Italiano in chiave di sostenibilità ed efficienza per poi passare a proporre modelli a sostegno dello sviluppo dell’intera filiera, è la chiave per accelerare l’adozione di strategie che facilitino l’innovazione, la riduzione degli impatti ambientali e, al contempo, la qualità della vita di ciascuno in città connesse, moderne e aperte a nuovi modelli partecipativi e di coesione sociale.  
Vediamo nell’elettrificazione la chiave di volta per questa transizione verso modelli di building energeticamente autosufficienti, integrati in un sistema che valorizzi le fonti energetiche rinnovabili, a garanzia di una consistente riduzione delle emissioni. La tecnologia è pronta a sostenere questo cambiamento, sia che si tratti di ammodernamento di strutture già esistenti che di realizzazione di nuovi progetti immobiliari."

Vai al comunicato stampa>>

Leggi il 1° Rapporto Strategico della Community Smart Building>>

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp