- Quattro nuovi robot con 22 varianti offrono una maggiore scelta ai clienti dei settori automotive, EV e di un'ampia gamma di settori
- La gamma migliorata offre prestazioni superiori e un risparmio energetico fino al 20%
- Ripetibilità ai vertici della categoria con una deviazione minima di 0,03 mm per migliorare la qualità della produzione.
ABB Robotics amplia la sua gamma di robot di grandi dimensioni con quattro nuovi modelli e 22 varianti che offrono una scelta più ampia, una maggiore copertura e prestazioni superiori. I modelli di nuova generazione includono IRB 6710, IRB 6720, IRB 6730 e IRB 6740, adatti a carichi utili da 150 kg a 310 kg, con uno sbraccio da 2,5 m a 3,2 m, offrendo ai clienti una scelta più ampia e significativi miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica.
“La produzione sostenibile è una delle principali priorità dei produttori automobilistici, con il 78% delle aziende che la considera importante per la propria attività e un ulteriore 77% che la considera una priorità per i propri clienti1", ha dichiarato Marc Segura, Presidente della Divisione Robotica di ABB. "I quattro nuovi robot di ABB offrono 22 varianti e risparmi energetici fino al 20%, rispondendo alle esigenze dei nostri clienti; offrono più scelta e maggiore flessibilità per una produzione più sostenibile. Questi nuovi robot aiuteranno i nostri clienti a costruire la resilienza in una serie di settori, tra cui l'automotive, la produzione generale, la fonderia, gli alimenti e le bevande e la logistica.”
Il miglioramento dell'efficienza energetica è dovuto al controllore OmniCoreTM di ABB e alla progettazione di robot più leggeri che consentono un risparmio energetico fino al 20%. OmniCore offre anche un'elevata precisione nel controllo del movimento. Grazie alle tecnologie di controllo del movimento TrueMove e QuickMove di ABB, i robot possono raggiungere una ripetibilità leader nella categoria con una deviazione minima di 0,03 mm. Queste capacità rendono la nuova serie di robot ideale per attività complesse come la saldatura a punti, la saldatura laser, l'avvitatura e la rivettatura, consentendo ai produttori di automobili di ottenere un assemblaggio di alta qualità.
“La nostra nuova gamma di robot risponde alle esigenze del settore dei veicoli elettrici (EV), in rapida crescita. Man mano che i produttori aumentano la produzione di veicoli elettrici e batterie, possono scegliere tra un'ampia gamma di robot ABB per assicurarsi di avere la variante giusta per gestire batterie di diverse dimensioni, da singole celle e moduli a pacchetti completi. Possono anche eseguire attività come l'assemblaggio ad alta precisione di carrozzerie e la saldatura a punti e accedere ad aree ristrette all'interno di un veicolo per installare sedili o cruscotti", ha dichiarato Joerg Reger, Managing Director di ABB Robotics Automotive Business Line.
I nuovi grandi robot di ABB faranno il loro debutto presso lo stand di ABB ad Automatica 2023 (Padiglione B5, stand 319, 27-30 giugno). Lavoreranno in una cella di produzione di batterie completamente funzionante presso lo stand di ABB, eseguendo operazioni di saldatura a punti e caricando e scaricando parti del vassoio delle batterie EV, fornite da uno dei robot mobili completamente autonomi di ABB.
Non perdete il lancio digitale via LinkedIn il prossimo 29 giugno 2023, alle ore 16:00.
12023 ABB global business survey