- Il campionato del mondo ABB FIA Formula E torna a Londra per le ultime due gare della stagione
- Le soluzioni di ricarica di ABB contribuiscono ad aumentare l'infrastruttura di ricarica presente nel Regno Unito
- La tecnologia ABB per gli edifici intelligenti aiuta a migliorare l'efficienza energetica della città
I campioni saranno incoronati a Londra questo fine settimana al termine della stagione 9 dell'ABB FIA Formula E World Championship presso il centro espositivo ExCeL.
I 22 piloti gareggeranno ancora una volta sull'esclusivo London ExCeL Circuit, che si snoda sia all'interno che all'esterno del centro espositivo nei Royal Docklands. Il tracciato di 2,09 km e 20 curve che si traducono in una serie di sfide per il campo.
Karin Lepasoon, Chief Communications and Sustainability Officer di ABB, ha dichiarato: “Le soluzioni di elettrificazione che consentono trasporti più puliti giocheranno un ruolo chiave nel migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane. La vetrina della più recente tecnologia dei veicoli elettrici qui a Londra è quindi estremamente importante per incoraggiare l'adozione dei veicoli elettrici e guidare il progresso verso un futuro più sostenibile”.
Il numero di dispositivi di ricarica pubblici installati nel Regno Unito sta crescendo rapidamente, essendo aumentato del 33% nell'ultimo anno(1). ABB sta lavorando a fianco dei suoi clienti per aiutare a facilitare questo aumento necessario. Attualmente, l'azienda dispone di circa 2.000 stazioni di ricarica in funzione nel Regno Unito e lavora costantemente per migliorare l'accesso.
L'adozione di veicoli elettrici e il trasporto sostenibile sono solo una parte della soluzione per rendere le città più sostenibili. Con gli edifici responsabili di oltre il 30% del consumo energetico globale(2), migliorare l'efficienza al loro interno è essenziale. La tecnologia degli edifici intelligenti può aiutare le aziende ad agire in modo più sostenibile e a controllare i costi attenuando le luci, controllando l'ombreggiatura e regolando l'HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata) per ridurre il consumo energetico.
Nel secondo edificio più alto di Londra, il 22 Bishopsgate, la piattaforma per edifici intelligenti che include la tecnologia i-bus KNX di ABB gestisce le luci, la ventilazione e i controlli della schermatura solare consentendo regolazioni in tempo reale per ridurre il fabbisogno energetico fino al 10%. L'edificio utilizza solo energia proveniente da fonti rinnovabili e i quadri elettrici e i sistemi di distribuzione elettrica ABB garantiscono stabilità e comfort. Questa tecnologia aiuta l'edificio a soddisfare lo standard net-zero della London Energy Transformation Initiative, a mantenere la certificazione Wired Score Platinum e Active Score Platinum e a ottenere la certificazione BREEAM Excellent grade e WELL.
Anche il ristorante di Caprice Holdings, Bacchanalia, a Mayfair, Londra, utilizza la tecnologia di smart building i-bus KNX di ABB per creare un'atmosfera invitante e rilassata, adattando la luminosità interna all'intensità della luce solare. Ciò offre la migliore esperienza di illuminazione possibile per i commensali ottimizzando al contempo il consumo di energia.
La tecnologia ABB sarà ulteriormente presentata a Londra nell'ambito del programma FIA Girls on Track, che offre alle ragazze dai 12 ai 18 anni l'opportunità di esplorare i diversi aspetti dell'industria del motorsport attraverso una serie di attività e workshop. ABB sta organizzando un workshop incentrato sulla robotica ABB, con uno dei robot collaborativi più innovativi dell'azienda, GoFa, che consente alle ragazze di apprendere le competenze di programmazione di base. In qualità di Official Charging Partner, ABB organizza anche un workshop per insegnare ai partecipanti al programma la sua tecnologia di ricarica utilizzata nella serie e su strada.
Come location per la gara finale della stagione 9, Londra sarà anche il luogo in cui verrà assegnato il primo premio ABB Driver of Progress. Questo andrà al pilota che ha recuperato il maggior numero di posizioni durante la stagione, un'impresa che richiede un attento equilibrio tra velocità, capacità di sorpasso e gestione dell'energia. Dopo queste gare, il campionato tornerà per i test in vista della stagione 10 a ottobre.
ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Le soluzioni del Gruppo combinano know-how ingegneristico e software per ottimizzare le modalità con cui i beni vengono prodotti, movimentati, alimentati e utilizzati. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, le circa 105.000 persone di ABB sono impegnate a promuovere innovazioni che accelerano la trasformazione industriale.
Informazioni sulla Formula E e sull'ABB FIA Formula E World Championship:
In qualità di primo campionato mondiale FIA completamente elettrico e unico sport certificato a zero emissioni di carbonio sin dall'inizio, ABB FIA Formula E World Championship porta le corse spettacolari nel cuore di alcune delle città più iconiche del mondo, fornendo una piattaforma di sport motoristici d'élite per i principali produttori automobilistici del mondo per accelerare l'innovazione dei veicoli elettrici.
La rete di team, produttori, partner, emittenti e città ospitanti della Formula E è unita dalla passione per lo sport e dalla fiducia nel suo potenziale per accelerare il progresso umano sostenibile e creare un futuro migliore per le persone e il pianeta. www.FIAFormulaE.com
Per richieste dei media di Formula E, si prega di contattare - media@fiaformulae.com