65° anniversario di Ty-Rap: la fascetta che aiuta a rendere il mondo un posto più sicuro

65° anniversario di Ty-Rap: la fascetta che aiuta a rendere il mondo un posto più sicuro

Quasi 30 miliardi di fascette installate in tutto il mondo in 65 anni di storia.

left

Dal giorno del primo brevetto, presentato nel 1958, sono state prodotte quasi 30 miliardi di fascette Ty-Rap®. Posate una dopo l’altra in lunghezza coprirebbero la distanza dalla Terra alla Luna e ritorno per più di 12 volte.

Sviluppate inizialmente per risolvere il problema legato al cablaggio delle centinaia di cavi usati nell’industria aeronautica, le fascette Ty-Rap® sono ora utilizzate praticamente ovunque, dai motori da corsa Nascar agli impieghi più comuni fino ad arrivare al rover su Marte.

right

Le fascette Ty-Rap® di ABB superano i test più difficili grazie all'innovazione e agli elevati standard di qualità e dimostrano come sia possibile risolvere un problema complesso grazie ad una tecnologia semplice.

Le fascette ad alte prestazioni Ty-Rap® sono, quindi, la scelta giusta quando le prestazioni sono davvero importanti.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp