- I nuovi misuratori di portata CoriolisMaster e ProcessMaster combinano Power Over Ethernet (POE) con il protocollo ProfiNet, diminuendo la complessità e i costi di installazione. Questa soluzione si distingue per la presenza di un unico cavo utilizzato sia per l'alimentazione che per la trasmissione dei dati
- I nuovi misuratori di portata riducono il rischio di errori di trasmissione dei dati causati da fluttuazioni o interruzioni di potenza e forniscono dati accurati e affidabili al sistema di controllo in tempo reale
- La scalabilità è una delle caratteristiche della rete Ethernet a 4 fili che facilita la misurazione e la regolazione della portata da remoto. L'accesso diretto alla diagnostica del dispositivo avviene tramite un server web dedicato
I misuratori di portata CoriolisMaster e ProcessMaster di ABB vengono alimentati tramite un unico cavo Ethernet utilizzato anche per la trasmissione dei dati, eliminando di fatto la necessità di cavi separati. La nuova funzionalità riduce tempi e costi di installazione e aumenta la velocità e l'affidabilità della trasmissione dei dati.
Tra le principali sfide, che devono affrontare i clienti dell’industria di processo, vi sono la riduzione della complessità e l’abbattimento dei costi di installazione e funzionamento di strumenti, infrastrutture e sistemi sul campo. I nuovi misuratori di portata CoriolisMaster e ProcessMaster di ABB, dotati di ProfiNet con Power Over Ethernet, affrontano questa sfida offrendo una soluzione a cavo singolo.
ProfiNet è un protocollo utilizzato nel campo della tecnologia operativa (OT) che funziona a livello di applicazione. L'integrazione di ProfiNet nei misuratori di portata CoriolisMaster e ProcessMaster di ABB consente lo scambio di dati continuo e in tempo reale, il monitoraggio di allarmi e la diagnostica. Permette inoltre diverse configurazioni che garantiscono una comunicazione affidabile ed efficiente sia tra i misuratori di portata che attraverso reti locali e geografiche (LAN e WAN).
“Il monitoraggio e il controllo da remoto stanno diventando sempre più importanti in molti settori”, ha affermato Harald Grothey, Global Product Manager di ABB. “Le capacità di comunicazione ad alta velocità di ProfiNet con una trasmissione dati rapida e affidabile consentono agli operatori di prendere decisioni informate in tempo reale da remoto, riducendo la necessità di spostarsi per offrire assistenza in loco. Siamo sempre alla ricerca di modi per aiutare i nostri clienti a diventare più efficienti. Grazie alla novità del cavo unico, i nuovi misuratori di portata CoriolisMaster e ProcessMaster rappresentano un trampolino di lancio verso un futuro più efficiente in termini di risorse”.

The new ProcessMaster flowmeter provides a single-cable solution for both power and data transmission. 
The new CoriolisMaster flowmeter from ABB can be powered over the same ethernet cable used for data transmission, eliminating the need for separate cabling.
CoriolisMaster e ProcessMaster di ABB con ProfiNet garantiscono una trasmissione affidabile dei dati e forniscono un'alimentazione elettrica stabile e costante. Ciò limita il rischio di errori di trasmissione dei dati causati da fluttuazioni o interruzioni di potenza, garantendo che i dati ricevuti dal sistema di controllo siano accurati e affidabili. Trasmesse in tempo reale, le informazioni relative a portata e densità sono sempre aggiornate.
Il server web integrato è di facile accesso, pertanto la configurazione e la parametrizzazione dei misuratori di portata sono estremamente rapide. Gli utenti hanno accesso a tutti i parametri, quali intervallo di misurazione, unità, configurazione IO, impostazioni di verifica e diagnostica, nonché una funzione di registrazione dei dati. In questo modo, la riduzione dei tempi complessivi di messa in servizio e di progettazione si traduce in ulteriori risparmi sui costi.
La divisione Process Automation di ABB si occupa dell’automazione, elettrificazione e digitalizzazione dei processi industriali per rispondere a un’ampia gamma di necessità essenziali: dalla fornitura di energia, acqua e materiali alla produzione di beni e al loro trasporto sul mercato. Con i suoi circa 20.000 dipendenti, tecnologia d’avanguardia e competenze di service, ABB Process Automation aiuta i clienti dell’industria di processo, ibrida e marittima a migliorare le prestazioni e la sicurezza operative, rendendo possibile un futuro più sostenibile ed efficiente nell’utilizzo delle risorse. go.abb/processautomation
ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e automazione, per un futuro più sostenibile ed efficiente nell’utilizzo delle risorse. Le soluzioni ABB combinano il know-how tecnico e il software per ottimizzare i processi di produzione, movimentazione, alimentazione e gestione dei prodotti. Con oltre 130 anni di eccellenza, i circa 105.000 dipendenti di ABB sono impegnati nella creazione di soluzioni innovative per accelerare la trasformazione industriale. www.abb.com