ABB ha ampliato la sua pluripremiata serie IE5 SynRM (motore sincrono a riluttanza) con una novità assoluta: il motore IE5 SynRM a sicurezza aumentata. In una prima mondiale, i clienti che operano in aree pericolose possono ora garantire la sicurezza e aumentare l'efficienza energetica utilizzando motori che offrono perdite energetiche fino al 40% inferiori rispetto ai motori IE3 comunemente utilizzati.
La nuova versione del motore IE5 SynRM è stata sviluppata per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Offre un controllo accurato e un'elevata efficienza in tutta la gamma di velocità, anche a carichi parziali. Questo lo rende la scelta ideale per l'aggiornamento dei motori a induzione standard in pompe, ventilatori e compressori per i settori in cui possono essere presenti gas, vapori o polveri esplosive, come Oil&Gas, farmaceutico e lavorazione di prodotti chimici, nel settore food&beverage per la macinazione della farina.
Oltre al risparmio energetico, i nuovi motori SynRM a sicurezza aumentata possono aiutare i clienti a specificare un'installazione più economica. Per esempio, nella Zona 1, il design più freddo potrebbe consentire l'uso di un motore a sicurezza aumentata, laddove un motore antideflagrante con un involucro speciale sarebbe la scelta tradizionale. Nella Zona 2 è importante la migliore capacità di carico dei motori SynRM, che consente di erogare più potenza a parità di dimensioni rispetto a un motore a induzione. Ciò potrebbe consentire a un motore più piccolo, e quindi più economico, di svolgere lo stesso compito.
Stefan Floeck, Division President IEC Low Voltage Motors, ABB, afferma: “Abbiamo raggiunto un'importante novità mondiale portando i vantaggi dell'efficienza ultra-premium IE5 nel settore delle aree esplosive. L'adozione della tecnologia migliore della categoria ha reso i nostri motori IE5 SynRM un'innovazione per gli operatori di un'ampia gamma di settori. Per loro la capacità di migliorare l'efficienza energetica è fondamentale per raggiungere le loro ambizioni net zero, ottimizzando al contempo i costi aziendali”.
Un vantaggio fondamentale dei motori IE5 SynRM a sicurezza aumentata è che funzionano in modo più freddo rispetto ai modelli standard. Le temperature dei cuscinetti si riducono fino a 15°C e quelle degli avvolgimenti fino a 30°C. Questo garantisce una maggiore affidabilità, prolunga la durata del motore e riduce le esigenze di manutenzione.
Il design del SynRM combina i vantaggi prestazionali della tecnologia a magneti permanenti con la semplicità e la facilità di manutenzione di una piattaforma a induzione. Per garantire un design rispettoso dell'ambiente, i motori non contengono magneti o metalli di terre rare.
I motori IE5 SynRM a sicurezza aumentata sono disponibili con potenze di uscita da 5,5 a 315 kilowatt (kW) nelle taglie IEC 132-315.
ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Le soluzioni del Gruppo combinano know-how ingegneristico e software per ottimizzare le modalità con cui i beni vengono prodotti, movimentati, alimentati e utilizzati. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 140 anni fa, le circa 105.000 persone di ABB sono impegnate a promuovere innovazioni che accelerano la trasformazione industriale. www.abb.com
ABB Motion fa girare il mondo, risparmiando energia ogni giorno. Facciamo innovazione e spostiamo in avanti i confini della tecnologia per realizzare un futuro a basso tenore di carbonio per clienti, industrie e società. Con i nostri azionamenti, motori e servizi digitali, i nostri clienti e partner raggiungono livelli superiori di prestazioni, sicurezza e affidabilità. Offriamo una combinazione di competenze di settore e tecnologie per fornire soluzioni di azionamento e motore ottimali per un'ampia gamma di applicazioni in tutti i comparti industriali. Grazie alla nostra presenza mondiale, siamo sempre al fianco dei nostri clienti. Grazie alla nostra presenza globale siamo sempre vicini ai nostri clienti, Con oltre 130 anni di esperienza nelle trasmissioni elettriche, impariamo e miglioriamo ogni giorno