Sempre più indispensabili competenze olistiche per il futuro dei giovani

ABB consegna oggi i Premi di Laurea GB Ferrari

Sono stati consegnati oggi, in occasione della IV edizione di Genova Smart Week, i Premi di Laurea GB Ferrari per le due tesi che si sono distinte negli ambiti della Digitalizzazione attraverso l’Internet of Things e Smart Grids e Smart Cities.

Per la prima categoria, i giovani Chiara Cancemi e Francesco Causa si sono aggiudicati il premio presentando una tesi su un modello di ottimizzazione per la progettazione di un’infrastruttura energetica intelligente, mentre per la categoria Smart Grids e Smart Cities Giacomo Piero Schiapparelli ha vinto per una tesi sul controllo di frequenza primaria da sistemi di accumulo di energia connessi a una rete di distribuzione attiva.

Si conferma anche quest’anno la stretta collaborazione tra ABB e Università degli Studi di Genova e l’impegno profuso nella formazione di figure professionali altamente specializzate.

Il panorama dell’energia e dell’industria sta registrando un significativo cambio di rotta e nell’era delle digitalizzazione e della spinta verso un’economia sostenibile, si aprono nuove opportunità. Se fino a ieri l’ingegnere era deputato al solo lavoro di processo e controllo e la formazione universitaria era volta prevalentemente allo sviluppo di abilità di analisi matematica, sistemi di alimentazione, conversione di energia e comunicazioni di dati, oggi le competenze richieste a un neolaureato si estendono dall’ingegneria di processo avanzata a capacità di leadership, passando per skill di comunicazione, analisi dei dati, gestione di team di lavoro multiculturali fino a competenze di economia gestionale e intelligenza ambientale.

“Il mondo di domani è avido di talenti che abbiano una profonda comprensione dei fenomeni in atto e siano in grado di gestirli. Come ABB sentiamo la responsabilità di supportare i nostri giovani perché sviluppino al meglio le loro potenzialità. È per questo motivo che sono orgoglioso di consegnare oggi questi premi - commenta così Matteo Marini, Presidente di ABB Italia. “Un gesto concreto con il quale vogliamo ricordare il collega GB Ferrari, che è sempre stato tra i maggiori promotori di queste iniziative e il cui slancio verso il futuro non può che rimanere un esempio per tutti noi.”

Uomo di cultura, di industria e di volontariato, GB Ferrari, scomparso nel 2016, ha fortemente creduto nella collaborazione tra le imprese e l’Università. Nella sua lunga carriera, Ferrari è stato membro, tra gli altri, anche del Consiglio Esecutivo di Confindustria e socio fondatore dell’Associazione Amici Scuola d’Ingegneria di Genova.

“ABB è da sempre un precursore dei cambiamenti del mondo dell’industria e della società tutta – continua Matteo Marini - Il futuro delle imprese e delle nostre stesse città passa anche attraverso l’evoluzione tecnologica e digitale, che può essere pienamente sviluppata anche grazie alla collaborazione tra impresa e università quali incubatori di idee, progetti e applicazioni. Alle nuove generazioni dobbiamo offrire la nostra esperienza e gli strumenti per comprenderla e farla propria per creare il futuro stimolante che loro stessi contribuiranno a costruire”.

Che lo sviluppo di professionalità sempre più competenti sia fondamentale per il futuro dei nostri territori ne è convinto anche il Professor Stefano Massucco, referente per l’Ateneo genovese della Convenzione Quadro per collaborazioni di ricerca e di formazione con ABB e coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica: “Le tematiche dei due Premi sono di grande attualità. Argomenti interdisciplinari di tale complessità necessitano un approccio sistemistico e non possono che essere sviluppati stringendo una collaborazione sempre più stretta tra mondo accademico e industriale. La formazione di figure professionali con competenze nel settore elettrico e nelle tecnologie dei sistemi integrati di telecomunicazione costituiscono obiettivi primari di grande importanza, così come auspicato con lungimiranza da GB Ferrari e come ABB e Università di Genova stanno portando avanti con continuità e profondo impegno”.

ABB collabora con numerose università in tutto il mondo garantendo così un legame bidirezionale proficuo tra impresa e mondo accademico. In Italia, ABB sta attualmente collaborando con importanti atenei quali SDA Bocconi, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e con le università di Bergamo, Brescia, Cassino, Firenze, Genova, Padova, Pavia, Pisa, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata e Trieste, oltre a numerose collaborazioni con diversi gradi di istruzione.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un leader tecnologico all’avanguardia nelle reti elettriche, nei prodotti per l’elettrificazione, nell'automazione industriale, nella robotica e nel controllo di movimento, al servizio dei clienti nelle utility, nell’industria, nei trasporti e nelle infrastrutture a livello globale. Continuando una storia di innovazione lunga più di 130 anni, oggi ABB sta scrivendo il futuro della digitalizzazione industriale con due chiari obiettivi: portare l’elettricità da qualsiasi impianto di generazione a ogni utenza e realizzare l’automazione nei processi industriali dalle materie prime ai prodotti finiti. Come partner principale di Formula E, la classe di motorsport internazionale FIA con vetture interamente elettriche, ABB sta spingendo i confini della mobilità elettrica per contribuire a un futuro sostenibile. ABB opera in oltre 100 paesi con circa 147.000 dipendenti.

L'Università di Genova è una delle maggiori risorse culturali e scientifiche del Mediterraneo e del nord ovest italiano e una realtà in costante dialogo con la città e il tessuto economico. Università della Liguria, è presente su tutto il territorio regionale con poli didattici anche a Savona, Imperia e La Spezia. Risponde alle esigenze della collettività con le sue risorse materiali e promuovendo il progresso della scienza e i valori della società civile.

  • Da sinistra a destra: Danilo Moresco, HUB Business Unit Manager Power Generation & Water Southern Europe della divisione Industrial Automation di ABB (di spalle); Matteo Marini, Presidente di ABB S.p.A.; Prof. Stefano Massucco, referente per l’Ateneo genovese della Convenzione Quadro per collaborazioni di ricerca e di formazione con ABB e coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica; Giacomo Piero Schiapparelli, uno dei tre laureati premiati (di spalle).
  • Maria Grazia Bisacchi e Alberto Ferrari, rispettivamente moglie e figlio di GB Ferrari
  • Da sinistra a destra: Matteo Marini; Prof. Stefano Massucco; Giacomo Piero Schiapparelli; Danilo Moresco; Prof. Gianni Vernazza, Delegato del Rettore per l’Ateneo genovese della Convenzione Quadro per collaborazioni di ricerca e di formazione con ABB e coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica
  • Da sinistra a destra: Prof. Gianni Vernazza; Maria Grazia Bisacchi; Francesco Causa e Chiara Cancemi (due dei tre laureati premiati); Giacomo Piero Schiapparelli; Matteo Marini
  • Prof. Gianni Vernazza (a sinistra) e Matteo Marini (a destra)
  • Da sinistra a destra: Prof. Gianni Vernazza; Maria Grazia Bisacchi; Francesco Causa
  • Da sinistra a destra: Prof. Gianni Vernazza; Maria Grazia Bisacchi; Francesco Causa; Chiara Cancemi; Giacomo Piero Schiapparelli; Matteo Marini

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp