Grazie a un recente aggiornamento, il Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) di Dalmine può eseguire più di 20 tipi di test di immunità ed emissioni elettromagnetiche su apparecchiature di grandi dimensioni, per frequenze radio fino a 18 GHz. I test di interferenza elettromagnetica (EMI) vengono in genere eseguiti durante la fase di prototipazione dello sviluppo del prodotto per identificare eventuali problemi di suscettibilità o emissione e per adottare misure correttive per rendere sicuro il progetto.
I test sulle interferenze elettromagnetiche (EMI) sono sempre più importanti per il funzionamento sicuro e affidabile delle apparecchiature elettriche, come i quadri elettrici e gli interruttori. Qualsiasi dispositivo dotato di circuiti elettronici può essere soggetto alle interferenze elettromagnetiche e alle problematiche che esse possono causare, come guasti elettrici ed elettronici e potenziali incendi.
Attivo dal 1997, il laboratorio di compatibilità elettromagnetica (EMC) di Dalmine, con una superficie di 150 mq, testa le interferenze elettromagnetiche create da apparecchiature di grandi dimensioni, come quadri elettrici, relè, interruttori e contattori.
Massimiliano Callioni, responsabile dell'unità produttiva di Dalmine, ha dichiarato: "La capacità di testare le interferenze elettromagnetiche a livelli più elevati garantirà che le apparecchiature elettriche dei nostri clienti siano il più sicure e affidabili possibile. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione di come ABB sia pioniera e sostenga lo sviluppo digitale e l'utilizzo di tecnologie innovative nell'industria."
L'investimento nel laboratorio EMC ha incluso la riprogettazione della camera di prova semi-anecoica e l'installazione di oltre 350 coni piramidali ad alta efficienza (banda operativa da 80 MHz a 18 GHz) sulle pareti, sulla porta e su parte del soffitto per assorbire le onde elettromagnetiche fino a 18 GHz. I test vengono eseguiti in conformità ai requisiti degli standard industriali internazionali.
Il laboratorio è anche accreditato da Accredia per varie prove in bassa tensione e media tensione, ed è quindi certificato per la realizzazione di test su prodotti di clienti terzi.
Per maggiori dettagli o informazioni, contattare il nostro ABB Dalmine Center Lab: ABB Dalmine Center Lab