- Si tratta di un nuovo stabilimento ad alta efficienza energetica nato per soddisfare la crescente domanda di componenti per edifici intelligenti
- Grazie all'ottimizzazione energetica, le nuove attrezzature e il nuovo impianto fotovoltaico è previsto un risparmio energetico operativo annuale di oltre 9.400 MWh
- Si prevede una riduzione delle emissioni di CO2 e di oltre 6.700 tonnellate all'anno grazie all’utilizzo di pannelli solari, alle pompe di calore, ai circuiti di raffreddamento ad acqua e all'uso di energia rinnovabile.
ABB ha aperto un nuovo sito produttivo per lo stampaggio a iniezione da 20 milioni di euro a Evergem, vicino a Gand in Belgio, per soddisfare la crescente domanda di soluzioni di elettrificazione sicure, intelligenti e sostenibili in Europa. Il moderno impianto è stato sviluppato per soddisfare le più recenti esigenze di efficienza energetica attraverso l'installazione di nuove macchine per lo stampaggio a iniezione, tecnologie digitali e soluzioni di automazione. Sostituisce un impianto esistente che è entrato a far parte di ABB nell’ambito dell'acquisizione di GE Industrial Solutions nel 2018. Il sito produrrà quadri per la distribuzione, la misura e la gestione dell’energia negli edifici residenziali, commerciali e industriali.
Si prevede che il mercato globale dei quadri elettrici crescerà da 7,42 miliardi di dollari nel 2024 a 13,15 miliardi di dollari entro il 2032[1], a seguito dell'aumento della domanda di nuovi edifici, della modernizzazione degli edifici esistenti con sistemi elettrici più efficienti e affidabili e dei progressi nella distribuzione elettrica.
Il nuovo sito di Evergem fa parte dell'iniziativa Mission to Zero™ di ABB, che mira a ridurre in modo significativo le emissioni di gas serra (GHG) dei siti ABB e a supportare i clienti nella riduzione delle loro emissioni di GHG, fornendo un esempio per la decarbonizzazione delle strutture produttive. Si prevede che l'iniziativa ridurrà le emissioni di CO2 e di oltre 6.700 tonnellate e il consumo di energia di oltre 9.400 MWh all'anno rispetto al 2019 riferite allo stabilimento esistente. La previsione è che queste misure porteranno a una riduzione dei costi energetici di circa 2,5 milioni di euro all'anno. Dotato di macchinari ad alta efficienza energetica, il 10% dell'energia necessaria al sito sarà generato da 1.330 pannelli solari sul tetto, mentre il resto proverrà da fonti di energia verde certificate. Anche l'illuminazione a LED, le stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV), le pompe di calore, i circuiti di raffreddamento dell'acqua e un nuovo impianto di ventilazione dell'aria contribuiscono alla riduzione dell'energia e delle emissioni di CO2.

Il nuovo sito produttivo in Belgio per lo stampaggio a iniezione 
Un nuovo stabilimento ad alta efficienza energetica per soddisfare la crescente domanda di componenti per edifici intelligenti 
Il nuovo sito produttivo a Evergem fa parte dell'iniziativa Mission to Zero™ di ABB
Il sito di Evergem monitorerà e ottimizzerà continuamente l'uso dell'energia, sfruttando le soluzioni digitali di ABB, come l'ABB Ability™ Building Analyzer, che tiene traccia dei dati e delle utenze degli edifici in tempo reale e fornisce informazioni utili per ottimizzare l'efficienza energetica. Questo, insieme all'uso di energia verde e pompe di calore, facilita anche la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2. Nei prossimi mesi saranno introdotte ulteriori tecnologie digitali, come un sistema di gestione degli edifici, per sostenere ulteriormente il raggiungimento dell'efficienza energetica.
"L'approccio Mission to Zero™ di Evergem è un esempio significativo del nostro obiettivo di consentire una società a basse emissioni di CO2 e del nostro impegno ad accelerare la transizione verso una produzione più sostenibile", ha dichiarato Mike Mustapha, Presidente della divisione Smart Buildings di ABB Electrification. "Questo sito avanzato è progettato per soddisfare la domanda futura, non solo le esigenze attuali. L’utilizzo di tecnologie all'avanguardia e di processi innovativi in grado di ottimizzare l'efficienza e la produttività ora e negli anni a venire fornirà un terreno di formazione e una tabella di marcia verso la sostenibilità per il nostro personale e i nostri clienti. Continueremo a combinare le tecnologie digitali con le misure per ridurre il consumo energetico e aumentare le fonti di energia rinnovabile in Evergem nel 2024 e oltre."
Per consentire una società a basse emissioni di CO2, ABB sta adottando un approccio rigoroso basato su obiettivi Net-Zero, in linea con lo standard Net-Zero dell'iniziativa Science Based Targets (SBTi). ABB collabora con i clienti per evitare le emissioni e aumentare le energie rinnovabili. Un programma scalabile, Mission to Zero™, copre la generazione di energia, la gestione dell'energia e l'automazione degli edifici per le operazioni industriali e commerciali.
Per maggiori informazioni sul programma Mission to Zero™ di ABB visitare il sito https://new.abb.com/mission-to-zero
ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Le soluzioni del Gruppo combinano know-how ingegneristico e software per ottimizzare le modalità con cui i beni vengono prodotti, movimentati, alimentati e utilizzati. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 140 anni fa, le oltre 105.000 persone di ABB sono impegnate a promuovere innovazioni che accelerano la trasformazione industriale.
[1] Source: https://www.fortunebusinessinsights.com/electrical-enclosure-market-109042