- I nuovi IRB 7710 e IRB 7720, insieme a un portafoglio più ampio, offrono nuovi livelli di flessibilità e una maggiore scelta con quasi 50 varianti
- La nuova serie offre una riduzione del consumo energetico fino al 30%1
- I nuovi robot sono ideali per l’impiego in settori come l’automotive, la general industry e la logistica
ABB Robotics procede con l'espansione del suo portafoglio di robot di grandi dimensioni con l'introduzione dei nuovi IRB 7710 e IRB 7720. I nuovi robot, insieme agli IRB 5710-IRB 5720 e IRB 6710-IRB 6740 lanciati di recente, offrono un totale di 46 varianti diverse in grado di gestire carichi utili compresi tra 70 kg e 620 kg, per offrire ai clienti un nuovo livello di flessibilità, maggiore scelta e migliori prestazioni nelle loro operazioni.
"Considerando che le aziende introducono nuove tecnologie e componenti per raggiungere gli obiettivi di produttività e sostenibilità, noi abbiamo progettato il nostro portafoglio modulare di robot di grandi dimensioni per consentire loro di scegliere i robot e le varianti migliori affinché possano svolgere in modo efficiente le loro operazioni", ha dichiarato Marc Segura, Presidente della Divisione Robotica di ABB. "Con il portafoglio più completo di piattaforme meccatroniche, robot industriali, cobot e AMR sul mercato, gli ultimi robot vanno ad ampliarlo ulteriormente, aiutando i nostri clienti a superare la carenza di manodopera e ad assicurare che rimangano competitivi, operando al contempo in modo sostenibile".
I nuovi robot IRB 7710 e IRB 7720 di ABB offrono 16 nuove varianti e sono ideali per supportare applicazioni in diversi settori industriali. Gli operatori possono scegliere tra un'ampia gamma di robot ABB per assicurarsi di avere la variante ideale per gestire le diverse applicazioni per la produzione di veicoli elettrici (EV), ibridi e tradizionali - che vanno dall'automazione della pressa, al body-in-white, alla costruzione di batterie EV e all'assemblaggio finale. Questi robot sono perfetti per l'assemblaggio di carichi elevati, come la giga-fusione, la piegatura di presse ad alta velocità e la pallettizzazione, nonché per le applicazioni di contatto ad alta precisione, come la lavorazione e la saldatura a frizione.

IRB 7710 e IRB 7720 garantiscono una riduzione dei tempi di ciclo fino al 25% 
IRB 7710 e IRB 7720 leader di categoria nella precisione di percorso: fino a 0,6 mm ad alte velocità (fino a 1600 mm al secondo) 
IRB 7710 e IRB 7720 per asservimento presse fino a 15 spm per produrre 900 pezzi all'ora 
IRB 7710 e IRB 7720 per applicazione ad alta precisione, come la saldatura a frizione 
IRB 7720 Per assemblaggio di materiali pesanti come batterie EV o parti più pesanti fino a 620 kg 
IRB 7720 per movimentazione pannelli pesanti per l'edilizia 
IRB 7710 e IRB 7720 per pallettizzazione ad alta velocità per la logistica 
I robot IRB 7710 e IRB 7720 offrono 16 nuove varianti 
Ampia gamma di robot di grandi dimensioni per nuovi livelli di flessibilità 
IRB 7720 - Robot da 620 kg
Alimentati da OmniCoreTM, i nuovi robot raggiungono un controllo del movimento ai vertici della categoria, con una precisione del percorso fino a 0,6 mm, anche con robot multipli che operano a velocità elevate, fino a 1600 mm/s, e movimentano carichi utili fino a 620 kg. I clienti possono inoltre beneficiare di una riduzione dei tempi di ciclo fino al 25%1, migliorando ulteriormente la produttività e la qualità. Nell'industria automobilistica, il nuovissimo IRB 7710, con il più recente controller OmniCore, aumenterà la produzione delle linee di presse robotizzate da 12 a 15 colpi al minuto per produrre 900 pezzi all'ora. Inoltre, nel settore delle costruzioni, i nuovi robot sosterranno la crescita dell'edilizia modulare, in grado di realizzare telai di edifici in acciaio e finiture di superfici, con miglioramenti in termini di velocità e qualità.
Il design ad alta efficienza energetica dell'IRB 7710, in combinazione con la tecnologia di rigenerazione OmniCore, consente di ottenere una riduzione dell'energia fino al 30%1, mentre l'alimentatore incorporato può ritrasmettere l'energia alla rete.
I nuovi grandi robot di ABB faranno il loro debutto all'Automate Show, dal 6 al 9 maggio 2024, a Chicago, USA. Lavoreranno in una cella di produzione automobilistica completamente funzionante presso lo stand di ABB, eseguendo la movimentazione dei materiali della carrozzeria, la saldatura a punti e la saldatura ad arco. Per ulteriori informazioni sulla gamma di grandi robot modulari di ABB, compresi i nuovi IRB 7710 e IRB 7720, visita il sito https://new.abb.com/products/robotics/robots/articulated-robots/irb-7710.
1 – IRB 7710 a confronto con il suo predecessore IRB 7600 con lo stesso carico utile di 500 kg sul precedente controllore IRC5.