L'ITST J.F. Kennedy di Pordenone vince la finale dell’ABB RoboCup 2024

L'ITST J.F. Kennedy di Pordenone vince la finale dell’ABB RoboCup 2024

  • 49 scuole / 650 studenti da tutta Italia hanno partecipato alla sesta edizione della ABB RoboCup 
  • Competizione riconosciuta dal "Programma di valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2023/2024" del Ministero dell’Istruzione 
  • ABB RoboCup ha l'obiettivo di sviluppare competenze pratiche su robot e cobot di ultima generazione per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro 

Si è conclusa oggi la sesta edizione di ABB RoboCup, l'iniziativa ideata dal team Education di ABB Robotics per coinvolgere gli studenti delle scuole superiori e appassionarli ai temi della smart factory. Dopo un'intensa giornata, divisa tra prove pratiche e visite didattiche, l'Istituto Tecnico Settore Tecnologico J.F. Kennedy è il vincitore di questa edizione. 

"ABB offre al mondo della scuola un ampio pacchetto formativo, un vero e proprio ecosistema che comprende materiali didattici, oltre a percorsi teorico-pratici sia per gli insegnanti che per gli studenti", ha evidenziato Leonardo Leani, responsabile di ABB Robotics Italia. "In questo percorso si inserisce la RoboCup, che supera il concetto di formazione creando un ponte tra le scuole e il mondo del lavoro". 

L'iniziativa, nata nel 2019, ha l'obiettivo di favorire la formazione tecnica, sia fornendo alle scuole gli strumenti necessari, sia stimolando una sana competizione che possa coinvolgere appieno i giovani. Proprio il valore aggiunto dell'iniziativa ha portato il Ministero dell'Istruzione a riconoscere la RoboCop come competizione ufficiale in ambito scientifico-tecnologico. E per la prima volta hanno patrocinato l'iniziativa associazioni e istituzioni prestigiose come Intellimech, Confindustria Bergamo, Fondazione Dalmine ETS, Kilometro Rosso e SIRI (Associazione Italiana di Robotica e Automazione). 

L'edizione di quest'anno ha visto la partecipazione di scuole provenienti da tutto il Paese: più di 600 studenti si sono sfidati - nella prima fase del concorso - in oltre 100 ore di gara. La fase finale del concorso si è svolta presso la Fondazione Dalmine, dove gli studenti si sono cimentati nella programmazione e nell'interazione con i cobot e si sono sfidati rispondendo a una serie di quiz. 

Durante la giornata, gli studenti hanno avuto l'opportunità di capire meglio cosa significa innovazione e valorizzazione delle eccellenze. Hanno avuto modo di visitare il Consorzio Intellimech, un centro di ricerca per la meccatronica che riunisce realtà di varie dimensioni provenienti da settori industriali e operanti su tutto il territorio nazionale, e JOiiNT LAB, un laboratorio finalizzato al trasferimento tecnologico e alla creazione di una sinergia tra il mondo della ricerca e le esigenze industriali.  Gli studenti sono stati inoltre accompagnati alla scoperta di un impianto che incarna i principi di Industria 4.0 ed è stato riconosciuto come Lighthouse Plant: ABB Dalmine. 

Alla cerimonia di premiazione presso l'Auditorium di Confindustria a Bergamo hanno partecipato tutti i promotori dell'iniziativa, i quali hanno rimarcato la necessità di investire nella formazione per preparare adeguatamente la forza lavoro attuale e futura. ABB RoboCup 2024 ha dimostrato che è possibile offrire una proposta innovativa di formazione multidisciplinare e di educazione interattiva. 

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp