- Utilizzando l'analisi in tempo reale, la soluzione chiavi in mano di ABB basata sul sistema ARK-M20 di Arkitech consente di aumentare l'efficienza del chiller fino al 12% a bordo della nave di lusso MSC Magnifica
- I guadagni equivalgono a 100 MWh di risparmio energetico mensile, riducendo i costi operativi e migliorando la sostenibilità a bordo della nave di 15 anni.
Una collaborazione tra ABB e Arkitech ha portato a significativi miglioramenti nell'efficienza del sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) a bordo della MSC Magnifica. Utilizzando l'intelligenza artificiale e il machine learning per analizzare i dati provenienti da oltre 1.500 sensori sulla nave MSC Cruises, questa tecnologia consente di aumentare l'efficienza del chiller fino al 12%, ottenendo risparmi energetici mensili di 100 MWh sulla nave di 15 anni, mantenendo al contempo prestazioni ottimali dell'unità di trattamento dell'aria.
I sistemi HVAC a bordo di navi da crociera e traghetti sono spesso uno dei maggiori consumatori di energia dopo la propulsione, rendendo l'efficienza energetica una priorità. La soluzione ABB basata su ARK-M20 è progettata per minimizzare i costi e l'impatto ambientale di questo sistema. Funziona ottimizzando continuamente il punto di set della temperatura del sistema HVAC in risposta a condizioni variabili come il meteo, la temperatura dell'acqua di mare, la mobilità, la percentuale di capacità passeggeri riempita, l'ora del giorno e la posizione in porto o in mare.
"Controllare i processi più energivori a bordo – propulsione, operazioni alberghiere e HVAC – è sempre più importante," ha detto Ivana Melillo, Responsabile dell'Efficienza Energetica, MSC Cruise Management (UK) Limited. "Ridurre il fabbisogno energetico può diminuire il consumo di carburante e le emissioni. Grazie al progetto, ci aspettiamo di risparmiare il 10-12% del consumo energetico HVAC, equivalente a quasi una tonnellata di carburante risparmiata al giorno. I maggiori risparmi in termini di emissioni derivano dal carburante che non utilizziamo."
"Mentre le organizzazioni marittime cercano di migliorare l'efficienza operativa e ridurre la loro impronta di carbonio, tecnologie innovative come ARK-M20 sono ben posizionate per supportare questa crescente domanda," ha detto Alessandro De Santis, Manager – Service Area South Europe, ABB Marine & Ports. "La nostra collaborazione con Arkitech e MSC Cruises sottolinea il nostro impegno a fornire risparmi energetici misurabili e miglioramenti operativi attraverso la tecnologia. Il successo del progetto è un ulteriore testimonianza della nostra leadership nell'avanzare l'efficienza e la sostenibilità nell'industria marittima."
Fornito in una configurazione modulare plug-and-play, il sistema ARK-M20 può essere installato senza problemi durante le normali operazioni della nave per offrire una piattaforma per monitorare la qualità dell'aria della nave. Oltre a fornire un ambiente sicuro e confortevole per passeggeri ed equipaggio, ottimizzare le prestazioni HVAC contribuisce alla conformità con regolamenti come l'Indicatore di Intensità del Carbonio dell'Organizzazione Marittima Internazionale.
"I risultati ottenuti dal nostro sistema ARK-M20 a bordo della MSC Magnifica hanno superato il nostro obiettivo iniziale, equivalendo a un risparmio energetico di 100 MWh al mese e un previsto risparmio annuo di 1.600-2.000 MWh", ha dichiarato Sander Huijer, Amministratore Delegato di Arkitech. "Siamo grati ad ABB per il suo supporto, in un progetto che dimostra i guadagni di efficienza, i risparmi sui costi e la riduzione delle emissioni che possono essere ottenuti senza compromettere le prestazioni o il comfort di ospiti ed equipaggio."
Il business Process Automation di ABB automatizza, elettrifica e digitalizza le operazioni industriali che soddisfano una vasta gamma di esigenze essenziali – dalla fornitura di energia, acqua e materiali, alla produzione di beni e al loro trasporto sul mercato. Con i suoi circa 20.000 dipendenti, la tecnologia e la competenza di servizio leader, ABB Process Automation aiuta i clienti nei settori dei processi, ibridi e marittimi a migliorare le prestazioni e la sicurezza delle operazioni, consentendo un futuro più sostenibile e efficiente in termini di risorse.
ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Le soluzioni del Gruppo combinano know-how ingegneristico e software per ottimizzare le modalità con cui i beni vengono prodotti, movimentati, alimentati e utilizzati. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 140 anni fa, le oltre 105.000 persone di ABB sono impegnate a promuovere innovazioni che accelerano la trasformazione industriale.