ABB presenta la nuova generazione di misuratori di portata elettromagnetici

  •  ABB ha lanciato un portafoglio di prodotti semplificato, che punta su due misuratori di portata elettromagnetici altamente versatili e avanzati: ProcessMaster e AquaMaster
  • I nuovi ProcessMaster e AquaMaster combinano elevate prestazioni con modularità e connettività IoT, migliorando l'offerta per i segmenti dell'industria e delle utility
  • Il portafoglio protegge gli investimenti dei clienti nel futuro, offrendo un percorso modulare per l'aggiornamento all'ambiente IoT, oltre a contribuire a migliorare la gestione dell'inventario e a ridurre i costi di esercizio nel ciclo di vita

ABB ha lanciato la sua ultima generazione di misuratori di portata elettromagnetici, che offrono una precisione, una connettività e una flessibilità senza pari alle applicazioni industriali e delle utility. Con questo lancio, ABB semplifica il suo portafoglio, puntando su due prodotti altamente versatili e avanzati: ProcessMaster e AquaMaster. I prodotti combinano elevate prestazioni, modularità e connettività IoT.

"I clienti ci chiedono di espandere i confini di quello che la strumentazione può offrire", ha affermato Amina Hamidi, Managing Director della Business Line Instrumentation di ABB Measurement & Analytics. "Integrando elevate prestazioni, modularità e connettività IoT, stiamo ridefinendo ciò che i clienti possono aspettarsi dai misuratori di portata, garantendo loro il massimo livello di precisione, flessibilità e connettività per le diverse applicazioni".

Il nuovo ProcessMaster è concepito per applicazioni all'interno di impianti industriali e delle utility, mentre la linea aggiornata di modelli AquaMaster è progettata per applicazioni esterne, offrendo un'eccezionale precisione di misurazione nel trasporto, nella distribuzione e nella fatturazione dell'acqua

Il lancio globale della nuova generazione di misuratori di portata elettromagnetici di ABB a Shanghai.
Il lancio globale della nuova generazione di misuratori di portata elettromagnetici di ABB a Shanghai.
center

La modularità è l'elemento chiave del nuovo portafoglio e deriva dall'impegno di ABB nel fornire soluzioni sostenibili e innovativi che riducano i rifiuti destinati alle discariche. Tutti i modelli della nuova famiglia di misuratori di portata sono realizzati su una piattaforma tecnologica comune. Ciò consente ai clienti di utilizzare sensori e trasmettitori diversi senza configurazioni di pre-accoppiamento, di personalizzare le opzioni di comunicazione in base alle esigenze e di semplificare gli aggiornamenti mantenendo al contempo la compatibilità con i misuratori di portata elettromagnetici di precedente generazione. Nel complesso, la modularità consente ai clienti di adattarsi ai mutevoli scenari tecnologici e alle esigenze operative senza dover ricorrere a interventi significativi. Ciò riduce il costo totale di esercizio e migliora il ciclo di vita dei prodotti.

La connettività IoT è integrata in tutti i nuovi modelli di misuratori di portata. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra opzioni di comunicazione ad alta velocità per applicazioni di misurazione sul campo a livello di impianto o in remoto, offrendo una maggiore visibilità e controllo dei misuratori di portata collegati, con analisi dei dati e opportunità di controllo del processo migliorate.

La divisione Process Automation di ABB si occupa dell’automazione, elettrificazione e digitalizzazione dei processi industriali per rispondere a un’ampia gamma di necessità essenziali: dalla fornitura di energia, acqua e materiali alla produzione di beni e al loro trasporto all’interno del mercato. Con i suoi circa 20.000 dipendenti, un’esperienza leader nell’assistenza e una tecnologia di punta, ABB Process Automation aiuta i clienti dell’industria di processo, ibrida e marittima a migliorare le prestazioni e la sicurezza delle proprie operazioni, rendendo possibile un futuro più sostenibile ed efficiente nell’utilizzo delle risorse.

ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Le soluzioni del Gruppo combinano know-how ingegneristico e software per ottimizzare le modalità con cui i beni vengono prodotti, movimentati, alimentati e utilizzati. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 140 anni fa, le oltre 105.000 persone di ABB sono impegnate a promuovere innovazioni che accelerano la trasformazione industriale.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp