- Gli atomizzatori di vernice RB1000i-S di ABB, abilitati alla tecnologia digitale, sono stati installati nello stabilimento Mazda Ujina n. 1, in Giappone, per supportare gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità
- Mazda stima che il 60% delle emissioni di CO2 del settore manifatturiero provenga dalla verniciatura, sottolineando l'importanza di questo processo per la neutralità del carbonio
- I nuovi atomizzatori RB1000i-S raggiungono un'efficienza del 95-99%, riducendo l'uso di vernice, gli scarti, il consumo energetico e le emissioni
I più recenti atomizzatori di vernice RB1000i-S ad alta efficienza di trasferimento di ABB sono stati installati presso lo stabilimento Mazda di Ujina, in Giappone, mentre il produttore automobilistico accelera gli sforzi per raggiungere la neutralità di carbonio nei suoi impianti di produzione globali entro il 2035. Gli atomizzatori digitali, che sono entrati in funzione all'inizio di quest'anno, riducono in modo significativo l'utilizzo di vernice aumentando il trasferimento della vernice alla carrozzeria del veicolo attraverso l’overspray. Insieme alla riduzione del consumo di aria compressa e degli sprechi di vernice durante i cambi di colore, i nuovi atomizzatori ABB contribuiscono a ridurre le emissioni nel processo di verniciatura stesso e nelle relative attrezzature della cabina di verniciatura.
"Mazda dichiara che il 60% delle emissioni di CO2 durante il processo di produzione è dovuto alla verniciatura, che è quindi un obiettivo chiave per l'ottimizzazione, in quanto l'azienda lavora per raggiungere gli obiettivi di neutralità di carbonio", ha dichiarato Joerg Reger, Managing Director della Business Line Automotive di ABB Robotics. "I nostri nuovi atomizzatori RB1000i-S raggiungono un'efficienza del 95-99%, riducendo al contempo l'uso e i costi della vernice, i composti organici volatili (VOC) e il consumo di energia per il trattamento dei fluidi di scarto nella cabina di verniciatura, a tutto vantaggio della riduzione delle emissioni di CO2".
Mazda, che produce il CX-5 e l’iconico roadster MX-5 nello stabilimento Ujina n. 1 di Hiroshima, ha registrato una riduzione del 17% nell'utilizzo della vernice grazie alla migliore efficienza di trasferimento dell'RB1000i-S, equivalente a un risparmio di circa 30.000 litri di vernice all'anno*. Sono diminuiti anche il consumo energetico e la frequenza di manutenzione, come la sostituzione della mascheratura protettiva che impedisce all'overspray di intaccare l'attrezzatura. Durante l'integrazione, l'azienda ha ottenuto ulteriori riduzioni dei costi grazie all'impiego degli atomizzatori RB1000i-S sui robot esistenti, sostenendo le operazioni a zero emissioni e l'economia circolare.
Gli atomizzatori RB1000i-S di ABB, che possono essere adattati a robot ABB e non, sono un esempio degli sforzi dell'azienda per fornire soluzioni intelligenti e sostenibili a sostegno della transizione dell'industria automobilistica. Un kit di aggiornamento che consente agli atomizzatori RB1000i esistenti di sfruttare le specifiche RB1000i-S migliorate, sostituendo parti chiave come la campana e l'ugello di modellazione dell'aria, è solo uno dei numerosi aggiornamenti disponibili, progettati per elevare le installazioni esistenti alla tecnologia più recente, massimizzandone le prestazioni e prolungandone la durata, mantenendo l'affidabilità e riducendo al minimo i tempi di fermo. ABB si è impegnata a coprire almeno l'80% del suo portafoglio prodotti con il suo approccio circolare entro il 2030.
Per maggiori informazioni consulta questa pagina.
* Stima basata su una produzione annuale di 170.000 unità e sull'applicazione di 1 litro di vernice per veicolo con l'apparecchiatura aggiornata.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 140 anni fa, il successo di ABB è guidato da oltre 105.000 dipendenti di talento in più di 100 paesi nel mondo. go.abb
La Business Area di ABB Robotics & Discrete Automation è uno dei principali fornitori mondiali di robotica e automazione, e oggi l'unica azienda con un portafoglio completo e integrato di robot industriali e collaborativi, di robot mobili (AMR), soluzioni complete di automazione e machine automation. ABB Robotics & Discrete Automation supporta le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori, dall'automotive all'elettronica, dal manifatturiero al food&beverage e alla logistica, a diventare più flessibili ed efficienti nella transizione verso la fabbrica connessa e collaborativa del futuro. ABB Robotics impiega circa 11.000 persone in oltre 100 sedi, in più di 50 Paesi nel mondo. go.abb/robotics