- Un’adeguata strategia volta all’efficientamento energetico in ambito industriale ha diverse ricadute positive.
- L’aggiornamento dei motori elettrici con modelli ad alta efficienza, ad esempio, garantisce un ROI rapido e migliora affidabilità e sicurezza degli impianti
- Il caso di AFV Beltrame Group
ABB, in qualità di leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, pone grande attenzione alle esigenze dell’industria e dell’ambiente. A tal proposito, di recente ha organizzato un evento dedicato alla promozione dell’efficienza e del risparmio energetico nel settore manifatturiero. I numeri che caratterizzano questo mondo sono impressionanti, a cominciare dai relativi consumi e dall’impatto che essi hanno sull’immissione di CO2 in atmosfera. Per questo risulta sempre più chiaro come una azione in questa direzione sia non solo necessaria, ma anche auspicabile. A cominciare dai motori elettrici.
L’energia al centro della nuova rivoluzione industriale
Come accennato, l’industria gioca un ruolo chiave in questa sfida globale: ad esempio, il 45% dei consumi elettrici mondiali è imputabile ai motori elettrici utilizzati in quest’ambito. Di conseguenza, un intervento mirato può portare risultati eccezionali. “Il quadro normativo è articolato e si evolve costantemente, ma offre anche strumenti efficaci, strategie innovative e pratiche sostenibili utili per un futuro più verde per il settore – ha confermato durante il proprio intervento Dario Di Santo, Direttore di FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia). – A partire da un uso attento ed efficiente delle risorse, in particolare di quelle energetiche, all’utilizzo di fonti rinnovabili, fino alla riprogettazione dei prodotti in ottica sostenibile”. Gli strumenti a disposizione, anche finanziari, sono diversi e tutti utili per raggiungere il risultato finale: la riduzione dei gas serra immessi in atmosfera, così come indicato dall’accordo di Parigi 2015 (COP21). Transizione 5.0 è tra i più recenti a essere stati introdotti, capace di sommare al concetto di macchine connesse proprio di Industria 4.0 anche quello dell’efficienza energetica. Nuove opportunità che portano con sé anche impegni, come le diagnosi energetiche, le certificazioni pre e post intervento (al fine di misurarne l’efficacia) e la gestione della relativa reportistica. Un cambiamento che, pur mantenendo il risparmio energetico al proprio centro, porterà anche una trasformazione (in positivo!) delle imprese e del relativo core business.

Da causa a opportunità: i motori elettrici
Vengono utilizzati ovunque, consumano oltre il 45% dell’energia elettrica globale e recenti stime indicano come il loro numero sia destinato a raddoppiare entro il 2040.
Sono i motori elettrici, infaticabili lavoratori ma troppo poco considerati nel percorso di efficientamento di aziende e processi produttivi.

“Secondo i dati emersi da un recente sondaggio, la sostituzione dei motori con modelli più efficienti è percepita tra gli ultimi interventi utili per ridurre i consumi e incrementare l’efficienza in azienda – spiega Michele Giuliano, Sales Area Manager di ABB. – Addirittura all’ultimo posto si posiziona l’installazione di motori con azionamenti a velocità variabile (VSD), che invece si dimostrano tra i più indicati nel seguire in modo puntuale le effettive necessità dei processi”.
Un forte impulso è quello impresso dai moderni motori in classe IE5: strumenti in grado di ridurre del 30% le perdite rispetto ai modelli certificati IE3 e, in abbinamento con i VSD, fino al 60% in applicazioni HVACR quali pompe, ventilatori, compressori ecc.
“In passato un “danno collaterale” accettato era la tendenza al sovradimensionamento dei motori, con evidenti esborsi in termini di acquisto e consumi energetici, mentre oggi questo non è ammissibile – conferma Michele Giuliano. – Anche un piccolo miglioramento in tal senso può fare una grande differenza”.
I motori SynRM di ABB rispondono a queste esigenze, oltre a ridurre il proprio impatto ambientale grazie all’assenza di terre rare. Grande attenzione è posta anche nell’impronta di carbonio lungo l’intero ciclo di vita, misurata dalla produzione al riciclo. “Naturalmente ogni considerazione è subordinata a una attenta valutazione da parte di tecnici specializzati che, dopo i necessari sopralluoghi, stilano un Energy Efficiency Appraisal (Valutazione dell’Efficienza Energetica) per indicare le potenzialità legate all’aggiornamento dei motori e calcolare il ROI complessivo” ha aggiunto Andrea Bevilacqua Digital Technical Specialist presso ABB.
“La riduzione dei consumi e la decarbonizzazione sono due attività che in Beltrame abbiamo deciso di portare avanti con decisione. Circa un terzo dei costi totali di processo è di natura energetica, per questo ci è parso più che logico intervenire su quel fronte. Per dare un’idea dei numeri in gioco, il nostro gruppo consuma tanta elettricità quanta quella di 190.000 abitazioni e gas equivalente a quello di 23.000 case. Abbiamo perciò sostituito il forno di riscaldo billette, che ha portato un saving pari al 17%, mentre l’attività di efficientamento dei bruciatori delle siviere ha ridotto del 63% i consumi. Importanti interventi sono stati fatti anche nella generazione e gestione dell’aria compressa e nell’impianto di illuminazione. Abbiamo inoltre installato 52 nuovi motori ad alta efficienza e numerosi inverter per il controllo della velocità, i cui costi sono stati recuperati in media nell’arco di 12 mesi. Successivamente abbiamo beneficiato di un taglio netto dei consumi e, di conseguenza, dei costi in bolletta”.
Aziende energivore: il caso di AFV Beltrame Group
Esistono infinite casistiche nelle quali un simile approccio può assicurare un notevole risparmio per le aziende coinvolte. A maggior ragione quando si tratta di realtà che, per il funzionamento dei propri processi, sono definite “energivore”. Le acciaierie sono tra queste.

L’esperienza maturata da Gianmaria Zanni, Energy COO e Decarbonisation Director di AFV Beltrame Group, è emblematica.
E non è tutto. Come confermato dallo stesso Zanni, maggiore efficienza energetica porta con sé anche altri benefici indiretti, come maggiore sicurezza per i lavoratori, impianti più affidabili e minori fermi non programmati. Fare efficienza non ha solo un vantaggio diretto sull’uso delle risorse, ma ha anche effetti positivi in termini di sostenibilità, sicurezza, competitività e innovazione.
ABB Motion, leader mondiale nei motori e negli azionamenti, offre un contributo fondamentale alla realizzazione di un futuro più produttivo e sostenibile. Facciamo innovazione e andiamo oltre i confini della tecnologia per contribuire allo sviluppo di soluzioni di efficientamento energetico, decarbonizzazione ed economia circolare per i nostri clienti, l’industria e la società. Grazie ai motori, agli azionamenti con funzionalità digitali e al Service, supportiamo i nostri clienti e partner a raggiungere livelli superiori di prestazioni, sicurezza e affidabilità. Per aiutare le industrie di tutto il mondo a eccellere in modo più efficiente e sostenibile, forniamo soluzioni motore-azionamento per una vasta gamma di applicazioni, in tutti i settori industriali. Con più di 140 anni di esperienza nelle trasmissioni elettriche e oltre 22.000 dipendenti in 100 Paesi, impariamo e miglioriamo ogni giorno.