Dopo la collaborazione avviata da ABB Robotics nel 2023 con Pappaluga Farm, impresa agricola sociale che impiega ragazzi con disabilità cognitiva, anche la divisione Smart Building di ABB Electrification ha deciso di supportare questa iniziativa.

La missione di Pappaluga Farm è quella di dare a ragazzi con disabilità cognitiva la possibilità di lavorare in un contesto adatto e protetto come è il podere di Pappaluga, una magnifica impresa agricola sociale a Gemonio, in provincia di Varese dove si coltivano frutta e verdura con metodo biologico.
Dell’attività di Pappaluga ce ne ha parlato il fondatore Davide Macchi, imprenditore e papà di 4 figli tra cui Carlo, disabile cognitivo: “Ho fondato Pappaluga nel 2018 spinto dalla motivazione di dare autentica dignità lavorativa a persone con disabilità cognitiva, intellettiva e relazionale. All’interno della tenuta i ragazzi di Pappaluga coltivano ortaggi di stagione tramite progettazione in permacultura utilizzando le tecniche dell’agricoltura Bioinclusiva. Questo permette di garantire un lavoro a contatto con la natura che regala un’esperienza unica. Si tratta di un percorso educativo volto ad un inserimento professionale. Le aziende che vogliono contribuire al nostro progetto possono prendersi carico economicamente della formazione di un giovane, una forma speciale di adozione a distanza, l’adozione lavorativa. In questo modo le aziende partner possono, per nostro tramite, ottemperare agli obblighi della legge 68/99.”
Dopo ABB Robotics anche la divisione Smart Building di ABB Electrification ha deciso di supportare Pappaluga adottando a distanza una ragazza, che ha già iniziato il percorso formativo nel podere a Gemonio.
Emanuela Bruschi HR Business Partner Business Line Energy Distribution per la divisione Smart Building di ABB Electrification spiega così la motivazione di questa scelta: «Sponsorizzare questa iniziativa ci rende orgogliosi perché rappresenta un impegno concreto verso l’inclusione e la responsabilità sociale. Vedere i giovani con disabilità crescere e sviluppare nuove competenze in un ambiente sicuro e stimolante ci riempie di gioia e soddisfazione. Questo progetto rafforza anche il senso di comunità e appartenenza all’interno della nostra azienda ed è un esempio tangibile di come i nostri valori di integrazione e collaborazione possano fare la differenza nella società.”
Questa collaborazione con Pappaluga è solo uno dei tasselli dell’impegno di ABB per l’inclusione dove molte iniziative sono nate in seno al Team Abilities di ABB Italia.
Con questa collaborazione una ragazza avrà la possibilità di iniziare un percorso lavorativo grazie all’adozione a distanza supportata da ABB. Un lavoro sicuro, dignitoso e nel pieno rispetto della natura perché – per esempio - al podere Pappaluga non si concimano le piante, ma si fertilizza il terreno, favorendo lo sviluppo di microrganismi indispensabili per uno sviluppo sostenibile nel tempo e rispettoso di ogni forma di vita.”
Il Team Abilities di ABB Italia è composto su base volontaria da persone di tutte le sedi di ABB in Italia e con ruoli diversi che hanno come obiettivo la promozione dell’inclusione in ambito lavorativo delle persone con disabilità.
La costituzione del gruppo Abilities si inserisce nel contesto dell’impegno del Gruppo sui temi della Diversity & Inclusion e nel creare un ambiente di lavoro inclusivo che celebri le unicità di ogni persona come valore aggiunto essenziale per il successo del Gruppo.