La natura complessa della produzione tessile, che comprende processi di filatura, tessitura, finiturae tintura, richiede soluzioni tecnologiche sofisticate in grado di aiutare il settore a soddisfare sia irequisiti di produzione che quelli di qualità. Per la Tintoria Stamperia Gorlese (TSG), l'ammodernamento dei macchinari esistenti con celle di carico Pressductor® per la misurazionedella tensione del tessuto, ha portato a un aumento della produttività e a una riduzione dei tempi diinstallazione e una riduzione nella programmazione dei tempi di tintura.
L'industria tessile sta attraversando una rapida trasformazione guidata dai progressi tecnologici,dagli sforzi per la sostenibilità e dalla necessità di garantire una qualità costante. In tutto il mondo, iproduttori tessili stanno cercando di sostituire le vecchie tecniche e le attrezzature obsolete consoluzioni innovative e automatizzate.
Forniamo tessuti impeccabili da oltre 35 anni

Situata a 30 chilometri a nord-ovest di Milano, TSG è una azienda specializzata nella tintura, finissaggio e stampa di tessuti sintetici destinati all'industria dell'abbigliamento, dell'arredamento e ad altri settori. Fondata nel 1987, TSG gestisce uno stabilimento produttivo di 10.000 metri quadrati,dove i tessuti vengono tinti nel rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica. Di recente, ha installato un impianto fotovoltaico che alimenta la struttura con circa 200 kWp, dimostrando il suo impegno verso la sostenibilità, oltre ad un nuovo impianto di depurazione.
La necessità di modernizzare la misurazione della tensione del tessuto
La TSG utilizza cinque macchine jigger atmosferiche per il pretrattamento, il candeggio e la tintura inlargo dei tessuti tradizionali, oltre a tre jigger pressurizzati per la tintura ad alte temperature.
I jigger, ovvero le macchine a tamburo rotante che contengono il tessuto da tingere, rappresentano ilmetodo standard e più antico per tingere tessuti. Gli impianti atmosferici operano a temperatura epressione atmosferiche, mentre gli impianti pressurizzati vengono utilizzati per la tintura ad alte temperature.
In questo processo, la misurazione accurata della tensione del nastro si traduce in una migliorequalità del tessuto e meno rotture del nastro, il che significa maggiore produttività.
In aggiunta eliminazione dei problemi di pieghe nei tessuti e manutenzione ridotta grazie all'assenzadi necessità di ricalibrazione delle celle di carico ABB.
Il metodo più comune per misurare la tensione nella produzione tessile è quello di utilizzare rulliballerini. Tuttavia, la tendenza odierna è quella di sostituire i sistemi a ballerino con celle di caricoper la misura della tensione ad alte prestazioni.
In un’ottica di miglioramento e aggiornamento dei macchinari esistenti, TSG ha deciso di passare daun sistema tradizionale ad una soluzione più avanzata in modo da acquisire preziose informazionisui processi, migliorare l'efficienza produttiva, garantire una qualità costante e ridurre i costi di manutenzione.
Mentre la maggior parte dei metodi tradizionali sono soggetti a imprecisioni, La tecnologia che contraddistingue le celle ABB per la tensione dei tessuti garantisce un monitoraggio continuo, preciso e in tempo reale.
Celle di carico tensiometriche radiali Pressductor® di ABB per una misurazione precisa dellatensione del tessuto
La TSG si è affidata alla tecnologia Pressductor® di ABB, che offre una misurazione stabile eaidabile della tensione del tessuto anche in condizioni ambientali difficili, come quelle delprocesso di tintura. Le celle di carico tensiometriche radiali Pressductor® (celle di carico PRT) di ABBforniscono una misurazione precisa della tensione per jigger e altri macchinari nell'industria tessile ein altri settori.
Le celle di carico PRT misurano bidirezionalmente lungo l’asse di misura e una volta orientata edeterminato l’asse, le componenti di forza esercitate sulle celle di carico di un rullo possono esserecalcolate facilmente in funzione del tiro del nastro, della tara e degli angoli di abbracciamento.
L'orientamento delle celle di carico PRT può essere regolato per gestire le misure nella direzione piùvantaggiosa per ogni applicazione.
A prescindere dall’angolo del nastro o dalla posizione del rullo di misura sulla macchina,la cella di carico PRT può essere ruotata semplicemente per rilevare la componente di forza dimisura ideale.
L’esclusivo trasduttore Pressductor® produce un segnale in base alle variazioni di un campo elettromagnetico. Questo principio di funzionamento deriva da un fenomeno metallurgico secondoil quale le forze meccaniche alterano la capacità di determinati acciai di convogliare il flussomagnetico. Poiché questi segnali non dipendono da movimenti o deformazioni, le celle di caricocombinano sensibilità e ripetibilità con una straordinaria tolleranza ai sovraccarichi e praticamente nessun limite incorporato al numero di cicli di carico.
Al contrario, altri sistemi basano il loro funzionamento sul movimento fisico del trasduttore, ovverosono richiesti movimenti di taglio, compressione o piegatura, per generare un segnale elettrico. Ladipendenza dal movimento rende questi sistemi più vulnerabili in condizioni operative difficili e allalunga meno ripetitivi.
La tecnologia innovativa che offre un cambiamento radicale nell'aidabilità della misurazionedella tensione del tessuto

L'introduzione delle celle di carico tensiometriche radiali Pressductor® di ABB sui jigger di TSG ha portato alla riduzione dell'intervento dell'operatore sulla linea, minimizzando, semplificando evelocizzando le attività di regolazione e manutenzione. Allo stesso tempo, la nuova tecnologia haaumentato la sicurezza e l'efficienza della linea tessile.
La soluzione ABB ha aumentato la produttività e ha portato a una riduzione dei tempi di installazione e una riduzione nella programmazione dei tempi di tintura.
"Con le celle di carico ABB abbiamo ottenuto miglioramenti significativi in termini sia di qualità chedi efficienza produttiva. Il sistema è facile da programmare e da utilizzare".