ABB apre un centro di formazione e showroom per gli AMR

ABB apre un centro di formazione e showroom per gli AMR

  • Il nuovo centro AMR di Madrid offre formazione a clienti e partner e presenta tecnologie di robotica mobile all'avanguardia
  • Lo showroom presenta gli AMR avanzati di ABB con la tecnologia Visual SLAM basata sull'intelligenza artificiale e il software di progettazione virtuale AMR Studio

ABB Robotics ha aperto a Madrid, in Spagna, un nuovo centro di formazione e showroom per la linea di prodotti Autonomous Mobile Robotics (AMR). Progettato per soddisfare la crescente domanda di professionisti qualificati nel mercato AMR in rapida espansione, il centro offre un ambiente di apprendimento e una piattaforma per mostrare l'avanzata tecnologia AMR di ABB a clienti, partner e dipendenti.

“Grazie alle funzionalità avanzate abilitate dall’AI e dalla tecnologia di visione 3D, gli AMR stanno rivoluzionando la logistica e la produzione aumentando l'efficienza, la flessibilità e la sicurezza. Con la continua crescita della domanda di AMR, ci sarà anche bisogno di un maggior numero di persone qualificate in grado di programmarli, utilizzarli e mantenerli”, ha dichiarato Marc Segura, Presidente di ABB Robotics. “Il Centro AMR di ABB si occuperà di questo aspetto, fornendo una formazione approfondita che consentirà alle aziende di migliorare le competenze dei propri dipendenti per lavorare con i nostri AMR e software”.  

Gli AMR sono sempre più indispensabili per trasportare autonomamente i carichi e snellire i flussi di lavoro. Secondo le ultime statistiche dell'International Federation of Robotics (IFR), nel 2023 sono state vendute circa 113.000 unità in tutto il mondo[1], con un aumento del 35% rispetto al 2022, con una domanda trainata da settori quali la logistica, l'automotive e i beni di consumo. Gli sviluppi tecnologici e il passaggio a linee di produzione automatizzate sono destinati a favorire un'ulteriore crescita, con gli analisti che prevedono un tasso di crescita annuo composto del 17,5% tra il 2023 e il 2028[2].

Le strutture all'avanguardia per la formazione e lo showroom dell'AMR Center consentiranno alle aziende di esplorare il potenziale degli AMR e di dotare i propri dipendenti delle competenze necessarie per implementarli, utilizzarli e supportarli nelle applicazioni di logistica e intralogistica.

I programmi di formazione del centro si concentrano sulla velocizzazione della messa in servizio, sulla riduzione dei tempi di fermo e sulla massimizzazione del ritorno sull'investimento per i clienti. Gli argomenti di formazione, che coprono la manutenzione preventiva e correttiva, gli aggiornamenti del software e la diagnosi dei guasti, si rivolgono a un pubblico ampio, che comprende tecnici della manutenzione, ingegneri dell'automazione e direttori di impianti. La stessa formazione sarà disponibile anche per i dipendenti di ABB, per tenerli aggiornati sulle ultime tecnologie e sulle procedure di sicurezza.

Oltre alla formazione, lo showroom della struttura dimostra la versatilità del portafoglio AMR di ABB. I visitatori possono vedere gli AMR tra cui Flexley Tug, Flexley Mover e Flexley Stack in azione, insieme a sistemi avanzati che integrano la tecnologia di visione artificiale Visual SLAM e il software AMR Studio®. Queste innovazioni consentono ai robot di spostarsi autonomamente in ambienti dinamici e consentono alle aziende di progettare e testare virtualmente sistemi robotizzati, accelerando l’implementazione in loco.

Sin dalla sua apertura, l’AMR Center ha ospitato il suo primo grande evento, l’IntraLog Summit, che ha riunito i leader di settore per esplorare i progressi nel campo della robotica. I piani futuri per il 2025 includono lanci di prodotti, eventi per i partner e incontri specifici di settore rivolti ad ambiti come la logistica e l’automotive.


Riferimenti: 
[1]. International Federation of Robotics (IFR) (2024) - Sales of Service Robots up 30% Worldwide 
[2]. Markets & Markets - Autonomous Mobile Robots Industry worth $4.1 billion by 2028 


ABB
è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 105.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com  

La Business Area di ABB Robotics & Discrete Automation è uno dei principali fornitori mondiali di robotica e automazione e oggi l'unica azienda con un portafoglio completo e integrato di robot industriali e collaborativi, di robot mobili (AMR), soluzioni complete di automazione e machine automation, potenziate dall’utilizzo dei nostri software in grado di garantire un enorme valore aggiunto. Aiutiamo le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, a ottenere risultati migliori diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics & Discrete Automation supporta i clienti nella transizione verso la fabbrica intelligente e collaborativa, in modo da rendere così la loro azienda sempre più produttiva e sostenibile. ABB Robotics impiega circa 11.000 persone in oltre 100 sedi, in circa 53 Paesi. go.abb/robotics 

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp