- TECH.PA es una empresa italiana líder en la producción de líneas automatizadas para el sector d alimentario.
- Se ha inaugurado la nueva sede energéticamente autosuficiente, alimentada con energía producida por la propia empresa a partir de fuentes renovables.
- La solución ABB Ability™ Energy Manager monitoriza el sistema proporcionando datos al sistema que gestiona las plantas eólicas, fotovoltaicas y geotérmicas.
Fundada en 1999 por Riccardo Pasetto, TECH.PA produce líneas automatizadas principalmente para el sector alimentario, al servicio de las principales marcas de alimentos fabricandas en Italia. En 2024 se inauguró la nueva sede en Bovolone en la provincia de Verona, un edificio de 10.000 m2 diseñado para ser autosuficiente energéticamente y que utiliza energía procedente de fuentes renovables producidas in situ por la propia empresa. La nueva sede utiliza un sistema eólico y fotovoltaico para sus necesidades eléctricas y un sistema geotérmico que, en combinación con bombas de calor, asegura la calefacción y refrigeración del edificio. Gracias al uso combinado de fuentes renovables, ha llegado a ser completamente autosuficiente desde el punto de vista energético sin tener que recurrir al uso de combustibles fósiles.

SEDE TECH.PA 
POWER CENTER 
PANTALLA ABB Ability™ Energy Manager 
ZONA DE PRODUCCIÓN TECH.PA 
SISTEMAS EÓLICOS Y FOTOVOLTAICOS TECH.PA
El parque eólico, construido en el aparcamiento de la empresa, está formado por dos aerogeneradores autoorientables de más de treinta metros de altura, cada uno de ellos capaz de producir 100 kW. Durante el día, esta energía se suma a la producción del sistema fotovoltaico. Se obtienen 600 kWp en el tejado. Para poder abastecer a la empresa de forma continua, en cualquier condición de viento y radiación solar, la producción de las dos fuentes alimenta un sistema de almacenamiento de 600 kW/h que almacena el exceso de energía producida para distribuirla durante los picos de demanda. El fluido que utilizan las bombas de calor agua para calefacción y refrigeración procede de 125 sondas geotérmicas instaladas en pozos de más de 100 metros de profundidad excavados en el terreno en el que se asienta la empresa.
La combinación de diferentes fuentes de energía con cargas conectadas constituye una microrred local y la medición en tiempo real de los parámetros eléctricos del sistema fue fundamental para su gestión. Para esta monitorización se utilizan interruptores inteligentes ABB Tmax XT que, gracias a la plataforma ABB Ability™ Energy Manager, son capaces de enviar los valores de los principales parámetros eléctricos al PLC que gestiona el sistema. El software, programado por los técnicos de TECH.PA, permite equilibrar los flujos de energía entre la producción, el sistema de almacenamiento y las cargas. Gracias a esta solución se aprovecha al máximo la combinación de fuentes de energía a lo largo de la jornada. La empresa utiliza la plataforma ABB Ability™ Energy Manager, además de monitorear el funcionamiento de la planta, también para almacenar datos históricos en la nube, de modo de poder analizar el desempeño de la planta e identificar estrategias de mejora en la gestión de la misma. La planta.
Damiano Pasetto de TECH.PA explica así los motivos que llevaron a la creación de esta planta: “Todo nació de la voluntad de mi padre, el fundador de la empresa, que cree que la transición energética hacia fuentes renovables es una necesidad que no se puede posponer más. Convencido de que se pueden aprovechar las energías renovables, llevó adelante el proyecto para que nuestra nueva sede fuese totalmente independiente y sostenible desde el punto de vista energético. “Fue un gran desafío, pero al final ganamos gracias también a ABB, un socio tecnológico clave con el que coincidimos también en el compromiso con la sostenibilidad”.
La planta construida en TEHC.PA es un ejemplo de cómo es posible aprovechar al máximo la energía renovable gracias a la tecnología disponible. Los resultados obtenidos permiten estimar un ahorro de 650 toneladas de CO2 al año.