Premio GB Ferrari: prosegue la collaborazione con l’Università di Genova per svolgere progetti di tesi in ambito tecnologico presso ABB

Premio GB Ferrari: prosegue la collaborazione con l’Università di Genova per svolgere progetti di tesi in ambito tecnologico presso ABB

Rinnovata anche quest’anno la collaborazione che offre a laureande e laureandi dell’Università di Genova la possibilità di svolgere il proprio Progetto di tesi presso ABB.

ABB lancia la nuova edizione del concorso per l’attribuzione di 5 borse di studio per l'anno accademico 2024/2025 a studenti e studentesse dell’Università di Genova provenienti da corsi di laurea magistrale in ambito STEM (l’elenco completo è disponibile all’interno del Bando). Un’opportunità, dunque, volta a consentire ai ragazzi di mettere in pratica quanto studiato fino a oggi, avvicinandoli al mondo del lavoro.

GB Ferrari, scomparso improvvisamente nel 2016, ha sempre creduto fermamente nell'importanza della collaborazione tra imprese e università, supportando i giovani, le loro idee e il loro spirito innovativo. Manager di ABB e grande professionista nonché uomo di cultura e di volontariato, Ferrari ha saputo distinguersi per il suo coinvolgimento attivo su più fronti del panorama accademico e sociale genovese. È stato membro del Consiglio Esecutivo di Confindustria e socio fondatore dell’Associazione Amici Scuola d’Ingegneria di Genova. L'azienda desidera ricordarlo per l’importante contributo a Genova, alla sua università, ad ABB e all'innovazione tecnologica, guidato da una visione concreta e lungimirante sul futuro della nostra città.

A Genova si trova uno dei poli di eccellenza di ABB in Italia. Gli uffici, in via Albareto, ospitano centri dedicati al controllo, all’automazione e alla digitalizzazione di impianti industriali, con un focus particolare sul settore portuale. La fabbrica è un punto di riferimento nella produzione di convertitori di potenza per servizi ausiliari e caricabatterie.

I requisiti per partecipare al concorso sono elencati all’interno del bando e dell’allegato 1, così come le tematiche, di forte rilevanza, messe a disposizione da ABB:

  • sviluppo di un tool avanzato per la gestione dei requisiti di progetto basato su algoritmi di AI;
  • ottimizzazione di un sistema di decarbonizzazione che integra un Advanced, Process Control (APC) in una simulazione di processo eseguita utilizzando DWSIM;
  • studio elettrico e ottimizzazione di un impianto di shore connection di terra connesso a fonti di energia rinnovabili;
  • sviluppo di una chatbot di intelligenza artificiale per generare codice sorgente nel contesto di prodotti software per l'automazione industriale;
  • sistemi di accumulo a batterie: tecnica di controllo predittivo dell’interazione con la rete di distribuzione.
«La scorsa edizione del bando è un'ottima opportunità per i ragazzi di mettersi in gioco. Siamo ora entusiasti di lanciare la nuova edizione, con la speranza di offrire ancora più opportunità e ispirazione ai giovani partecipanti. Questo concorso rappresenta un modo per onorare la memoria di GB Ferrari, collega e amico da sempre attivo sul territorio genovese», afferma Michele Mannucci, Local Division Manager, ABB Energy Industries.
Federico Delfino, Rettore dell’Università di Genova, commenta: «Il compito primo dell’Università è quello di formare, fornendo gli strumenti più adeguati ad affrontare con competenza un contesto lavorativo in rapida e costante evoluzione. ABB, con grande lungimiranza, anche quest’anno offre alle nostre laureande e ai nostri laureandi l’opportunità di cimentarsi con studi che sono alla base delle svolte epocali in corso: intelligenza artificiale, sistemi di accumulo di batterie, energia rinnovabile. L’ateneo genovese è lieto del rinnovarsi del sodalizio con ABB che conferma la rilevanza della stretta connessione tra impresa, ricerca e formazione universitaria».

ABB Italia crede fortemente nella collaborazione tra mondo delle imprese e mondo della formazione e della ricerca: oltre alla partnership con l’Università di Genova, sta attualmente collaborando con importanti atenei quali SDA Bocconi, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e con le università di Bergamo, Brescia, Cassino, Firenze, Padova, Pavia, Pisa, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata e Trieste. Oltre alle università, ABB sostiene progetti con 7 ITS diffusi tra Lombardia, Toscana, Liguria e Lazio e con questi ha avviato 60 programmi di apprendimento sul lavoro.

Per maggiori informazioni circa il regolamento di partecipazione e l’iscrizione al premio scarica il bando e il modulo di partecipazione qui sotto.

ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp