- L’acquisizione rafforza la posizione di ABB nell’elettrificazione di veicoli industriali off-highway e nel settore marine
- I convertitori di potenza modulari e programmabili di BrightLoop permettono di realizzare sistemi energetici compatti ed efficienti, ideali per ambienti complessi e impegnativi
- Supporta la strategia di ABB per rafforzare la propria posizione nei trasporti sostenibili e nelle tecnologie per la transizione energetica
ABB ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per acquisire BrightLoop, innovatore francese nell’elettronica di potenza avanzata, per accelerare la propria strategia di elettrificazione nella mobilità industriale e nella propulsione marina. L’acquisizione amplierà il portafoglio di ABB nella fornitura di sistemi di conversione di potenza compatti, robusti e intelligenti, progettati per le applicazioni più esigenti: dai macchinari per l’edilizia e l’estrazione mineraria ai traghetti elettrici fino alle imbarcazioni offshore. La chiusura della transazione è prevista per il terzo trimestre del 2025, soggetta alle approvazioni delle autorità regolatorie e alle condizioni abituali per la conclusione dell’operazione. Le condizioni finanziare non sono state divulgate.
In base all’accordo, ABB acquisirà una quota iniziale del 93% che le garantirà il controllo di BrightLoop, con l’intenzione di acquisire il restante 7% entro il 2028. Il management team di BrightLoop rimarrà parte integrante dell’azienda e sarà fondamentale per il suo successo sotto la proprietà di ABB.
Fondata nel 2010 e con sede a Parigi, BrightLoop impiega circa 90 persone e ha generato un fatturato di circa 16 milioni di euro nel 2024. L’azienda ha registrato una forte crescita negli ultimi anni, trainata dalla crescente elettrificazione nei settori industriali strategici. Offre un ampio portafoglio di convertitori DC/DC ad alta e bassa tensione, progettati per gestire flussi di potenza bidirezionali con alta efficienza, compattezza e scalabilità. La tecnologia di BrightLoop è stata inizialmente sviluppata per le elevate prestazioni richieste nel motorsport ed è attualmente presente in tutte le auto della griglia ABB FIA Formula E. Questo comprovato successo in una delle serie di corse elettriche più avanzate al mondo sottolinea l’affidabilità, l’efficienza e la compattezza dei suoi convertitori. Su queste basi, le soluzioni BrightLoop sono state adottate in numerosi settori ad elevata complessità, tra cui trasporti off-highway, la nautica, il settore aerospaziale, la mobilità a idrogeno e la difesa. ABB e BrightLoop confermano il loro impegno verso i clienti di questi settori, puntando a una crescita strategica della presenza sul mercato.
I convertitori BrightLoop sono progettati per operare in ambienti difficili, dove spazio, peso e affidabilità sono fondamentali, rendendoli particolarmente adatti all’elettrificazione di veicoli industriali e imbarcazioni. In queste applicazioni, l’elettrificazione non solo migliora l’efficienza energetica, ma riduce significativamente il consumo di carburante, le esigenze di manutenzione e le emissioni Il risultato è un costo complessivo di gestione più basso per l’intera durata del veicolo o dell’imbarcazione. Grazie all’uso di tecnologie avanzate come il carburo di silicio e il nitruro di gallio, BrightLoop è un’azienda all’avanguardia nell’elettronica di potenza ad alta tensione ed efficienza.
“Questa acquisizione segna un’importante svolta strategica nella nostra missione di rendere il settore dei trasporti più efficiente e sostenibile,” ha dichiarato Edgar Keller, Presidente della divisione Traction di ABB. “. La piattaforma di potenza programmabile di BrightLoop e la sua esperienza nelle applicazioni ad alte prestazioni ci permetteranno di offrire ancora più valore ai nostri clienti, accompagnandoli nella transizione verso sistemi energetici più puliti e intelligenti ”.
“Siamo orgogliosi ed entusiasti di entrare a far parte della famiglia ABB. Con la nostra passione condivisa per la conversione di potenza, siamo pronti a supportare la prossima fase di elettrificazione nella produzione su larga scala,” ha affermato Florent Liffran, CEO di BrightLoop. “Insieme al team, e grazie alla forza industriale e commerciale di ABB, rafforzeremo il nostro impegno nel fornire prodotti eccellenti a mercati in rapida crescita. Siamo entusiasti per ciò che ci attende e profondamente impegnati a creare valore per i nostri clienti come parte di ABB.”
L’integrazione della tecnologia e del team di BrightLoop permetterà ad ABB di ampliare la propria base installata, potenziare le soluzioni digitali e accelerare l’innovazione del proprio portafoglio di elettrificazione. ABB prevede di mantenere la sede ingegneristica e produttiva di BrightLoop in Francia e di investire per ampliare la propria capacità operativa su scala globale. L’unione delle competenze delle due aziende sosterrà una visione comune: promuovere la transizione energetica attraverso soluzioni di conversione dell’energia intelligenti, efficienti e sostenibili.
ABB Motion, leader mondiale nei motori e negli azionamenti, offre un contributo fondamentale alla realizzazione di un futuro più produttivo e sostenibile. Facciamo innovazione e andiamo oltre i confini della tecnologia per contribuire allo sviluppo di soluzioni di efficientamento energetico, decarbonizzazione ed economia circolare per i nostri clienti, l’industria e la società. Grazie ai motori, agli azionamenti con funzionalità digitali e al Service, supportiamo i nostri clienti e partner a raggiungere livelli superiori di prestazioni, sicurezza e affidabilità. Per aiutare le industrie di tutto il mondo a eccellere in modo più efficiente e sostenibile, forniamo soluzioni motore-azionamento per una vasta gamma di applicazioni, in tutti i settori industriali. Con più di 140 anni di esperienza nelle trasmissioni elettriche e oltre 23.000 dipendenti in 100 Paesi, impariamo e miglioriamo ogni giorno
ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com