- ABB rafforza la leadership negli Autonomous Mobile Robots (AMR) intelligenti con la piattaforma ultra-compatta Flexley Mover® P603, ad alta capacità di carico
- Navigazione autonoma stabile grazie a Visual SLAM basato su AI e sensori integrati di carico, anche in condizioni difficili
- La versione AMR Studio® 4.0 semplifica il dispiegamento con programmazione senza codice e gestione flotta in tempo reale
ABB amplia la sua leadership negli Autonomous Mobile Robots (AMR) alimentati da intelligenza artificiale con il lancio della piattaforma AMR Flexley Mover® P603, il modello più compatto della sua categoria in grado di gestire carichi fino a 1500 kg. Progettato per migliorare l’efficienza dell’intralogistica, il P603 combina un design compatto con la navigazione Visual SLAM guidata da AI e l’ultima versione del software AMR Studio®, che massimizza la flessibilità consentendo l’integrazione di diversi moduli nell’AMR.
“I nostri Autonomous Mobile Robots combinano la visione 3D con la pianificazione autonoma dei percorsi per offrire ai nostri clienti qualcosa di senza precedenti: robot che vedono, percepiscono e pensano,” ha dichiarato Marc Segura, Presidente di ABB Robotics. “Il nostro salto tecnologico porta nuovi livelli di intelligenza, adattabilità e facilità d’uso nell’intralogistica. Per produttori, aziende automotive e fornitori logistici, questo significa flussi di lavoro più sicuri e intelligenti con complessità minima, permettendo una trasformazione con impatto immediato.”

L’AMR P603 fa parte della nuova era della Robotica Autonoma Versatile di ABB, dove i robot possono passare senza soluzione di continuità da un compito all’altro in tempo reale e con minimo sforzo. Grazie alla navigazione Visual SLAM basata su AI, il P603 è più intelligente, veloce e sicuro (rispettando gli standard ISO 3691-4 e ANSI 56.5), offrendo un’agilità e una precisione di posizionamento leader nel settore di ±5 mm, senza necessità di riflettori o modifiche infrastrutturali. Il suo sistema di guida differenziale bidirezionale consente movimenti fluidi anche in spazi ristretti di produzione e magazzino, mentre la capacità integrata di rilevamento del carico ottimizza stabilità e sicurezza durante il trasporto.
L’agilità e il design compatto del P603 lo rendono ideale per applicazioni intralogistiche quali end of line, goods to robot, rifornimento linee, collegamenti inter-processo e kitting. Supporta una vasta gamma di tipi e dimensioni di carico, inclusi pallet aperti e chiusi, container, scaffali e carrelli, tutti gestiti da un singolo AMR con configurazione del modulo superiore flessibile.
Progettato con modularità, l’AMR P603 può essere facilmente adattato con vari “top module” per gestire diversi tipi di carico. Insieme all’aggiornamento AMR Studio®, consente un setup rapido e una personalizzazione senza soluzione di continuità, permettendo a system integrator e utenti finali di creare e modificare applicazioni usando strumenti drag-and-drop. Grazie a queste e altre funzionalità come la programmazione intuitiva senza codice, AMR Studio® riduce i tempi di messa in servizio fino al 20%. È integrato anche il software Fleet Manager di ABB, che consente di coordinare più AMR in tempo reale in ambienti produttivi ampi e dinamici.
Navigazione intelligente, ingombro ridotto
Grazie alla Visual SLAM potenziata da AI, il P603 naviga autonomamente in spazi industriali dinamici senza affidarsi a guide fisiche. Il suo innovativo sistema di sospensione riduce le esigenze del pavimento, consentendo l’impiego anche in ambienti con superfici non ottimali. Il monitoraggio integrato del carico tramite il baricentro migliora ulteriormente stabilità e produttività. Con una velocità massima di 2 m/s e operatività 24/7, il P603 è il 10% più veloce rispetto alla media degli AMR basati su SLAM.
ABB continuerà a focalizzarsi sull’integrazione di hardware di precisione con intelligenza artificiale e software, puntando a una maggiore autonomia e versatilità.
Il Flexley P603 viene presentato alla fiera automatica di Monaco di Baviera, in Germania, dal 24 al 27 giugno 2025. ABB ospiterà una conferenza stampa presso il suo stand il 25 giugno alle 9:00. CEST per mostrare l’AMR e discutere il futuro dell’autonomia mobile nella produzione (per partecipare di persona, registrati qui; per partecipare virtualmente alla conferenza stampa, registrati qui).
ABB Robotics & Discrete Automation, uno dei principali fornitori mondiali di robotica e automazione delle macchine, è l’unica azienda con un portafoglio completo e integrato che copre robot, robot mobili autonomi e soluzioni di automazione delle macchine, progettate e orchestrate dal nostro software per la creazione di valore. Aiutiamo le aziende di tutte le dimensioni e settori, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, a superare le prestazioni diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics & Discrete Automation supporta i clienti nella transizione verso la fabbrica connessa e collaborativa del futuro, operando in modo più snello e pulito per un futuro migliore. L'area di attività impiega circa 11.000 persone in oltre 100 sedi in circa 53 paesi.