- La società lancia IRB 6730S, IRB 6750S e IRB 6760 con prestazioni elevate
- I nuovi robot, basati su OmniCore™, offrono prestazioni significative e vantaggi in termini di sostenibilità
- Il portafoglio di robot industriali di ABB è il più completo sul mercato: 11 famiglie di robot che offrono 60 varianti
ABB Robotics sta espandendo il suo ampio portafoglio di robot con il lancio di IRB 6730S, IRB 6750S e IRB 6760. L’introduzione di questi nuovi robot, insieme al più ampio portafoglio di robot lanciato dal 2022, ora significa che l’azienda può offrire ai propri clienti la gamma più completa di robot e varianti industriali sul mercato. La gamma di 11 famiglie di robot di nuova generazione, composta da 60 varianti, offre ai clienti nuovi livelli di flessibilità e scelta, oltre a prestazioni e vantaggi di sostenibilità davvero elevate.

Robot IRB 6750S ottimizzati per muoversi più facilmente nello spazio 
I robot IRB 6750S offrono carichi utili fino a 350 kg 
I robot IRB 6750S offrono prestazioni lelevate 
I robot IRB 6730S sono progettati per la pressofusione 
I robot IRB 6750S sono progettati per la pressa Giga
“Il lancio dei nostri nuovi robot supporta la nostra visione secondo cui la versatilità sarà il fattore determinante per la robotica nel 2025”, ha dichiarato Marc Segura, Presidente - Divisione Robotica di ABB. “Questa gamma leader di mercato di robot e varianti industriali, unita al nostro portafoglio completo di piattaforme meccatroniche, cobot e AMR, ci assicura la posizione ideale per supportare i nostri clienti mentre entriamo in un nuovo mondo di maggiore produttività e flessibilità. E le nostre soluzioni di automazione possono aiutare le aziende ad affrontare sfide come la carenza di manodopera, sostenendo al contempo operazioni sostenibili”.
IRB 6730S e IRB 6750S sono entrambi stati progettati per supportare un aumento della densità dei robot nella linea di produzione. In grado di gestire carichi utili fino a 350 kg, questi robot possono essere installati in posizione elevata (o su un secondo piano) e possono lavorare con robot montati a pavimento per massimizzare la produttività. Inoltre, i robot forniscono un eccellente movimento verticale e orizzontale completo per aumentare la portata verso il basso, il che li rende ideali per ottimizzare lo spazio per la pressofusione, lo stampaggio a iniezione e la saldatura a punti per l'uso in settori automobilistico, fonderia, edilizia e produzione generale.
Il nuovo IRB 6760, un membro dell’ultima generazione di robot ABB per presse, è la soluzione ideale per le linee di presse di medie dimensioni. In combinazione con il braccio in fibra di carbonio di ABB, può aumentare la produzione fino a 15 colpi al minuto o 900 parti all'ora. Il robot IRB 6760 per presse è consigliato per le industrie automobilistiche, elettroniche e di produzione generale.
Tutti e tre i nuovi robot sono alimentati da OmniCoreTM, i controller avanzati di ABB per l’automazione, che offrono una riduzione del 20%1 del consumo energetico e le migliori prestazioni di settore. Ad esempio, l'IRB 6750S in combinazione con un controller OmniCoreTM può fornire una precisione del percorso fino a 0,9 mm.

Ampia gamma di robot con 60 varianti 
IRB 6730S IRB 675S IRB 6760 
Il robot IRB 6760 offre fino a 15 SPM per produrre 900 parti all'ora 
I robot IRB 67XOS sono ideali per la movimentazione e il taglio dei materiali nella costruzione 
IRB 6730S offre fino a 80 saldature a punti in soli 15 secondi
La gamma completa di robot di nuova generazione è stata lanciata per ottimizzare ulteriormente le prestazioni dell'impianto. Ad esempio, dieci robot IRB 6730S o IRB 6750S possono lavorare all'unisono con otto robot IRB 6710~IRB 6740 montati a pavimento per aumentare il numero di saldature a punti su una carrozzeria da 70 a 80 giunti in soli 15 secondi, rispetto ai predecessori. Inoltre, l’innovativo design modulare della gamma può contribuire a ridurre il costo totale di proprietà attraverso parti di ricambio e strumenti di assistenza condivisi.
I nuovi grandi robot di ABB debuttano all’Automatica Show, dal 24 al 27 giugno 2025, Monaco di Baviera, Germania. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://new.abb.com/products/robotics/robots/articulated-robots/irb-6750s
1Consumo energetico: IRB 6750S rispetto a IRB 6650S-200/3.0 in esecuzione su IRC5
ABB Robotics & Discrete Automation, uno dei principali fornitori al mondo di robotica e automazione delle macchine, è l’unica azienda con un portafoglio completo e integrato che copre robot, robot mobili autonomi e soluzioni di automazione delle macchine, progettate e orchestrate dal nostro software che crea valore. Aiutiamo le aziende di tutte le dimensioni e settori, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, a superare le prestazioni diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics & Discrete Automation supporta i clienti nella transizione verso la fabbrica connessa e collaborativa del futuro, operando in modo più snello e pulito per un futuro migliore. L'area di attività impiega circa 11.000 persone in oltre 100 sedi in circa 53 paesi. go.abb/robotica