- La piattaforma motore a velocità variabile LV Titanium, performante e compatta, consente un'installazione rapida, con cablaggi ridotti e nessuna messa in servizio, per ridurre i costi di installazione e l'utilizzo di materiali.
- LV Titanium minimizza il consumo energetico, riduce le emissioni di carbonio e fa risparmiare denaro grazie all'efficienza energetica IE5 Ultra-Premium.
- Le dimensioni molto compatte fanno del LV Titanium un'opzione di aggiornamento facile da usare per i tradizionali motori a induzione diretti da rete meno efficienti
- Il motore a velocità variabile offre una soluzione personalizzabile che può essere adattata a pompe, compressori e applicazioni industriali generali in una gamma di potenze da 1,5 a 30 kW e velocità nominali da 1.500 a 4.500 giri/min.
La nuova piattaforma di motori a velocità variabile LV Titanium di ABB offre i vantaggi di un motore ad alta efficienza e della tecnologia di azionamento a velocità variabile in un'unica soluzione plug-and-play, compatta e personalizzabile, che consente ai clienti di ridurre al minimo il consumo energetico, risparmiare denaro e ridurre le emissioni di carbonio.
LV Titanium offre un modo semplice ed economico per fornire un'efficienza IE5 Ultra-Premium a pompe, compressori e molte altre applicazioni. Il motore a velocità variabile, che sostituisce senza problemi i motori a induzione diretti in linea esistenti, offre un facile percorso di aggiornamento a un motore VSD con un rapido ritorno sull'investimento.
L'innovativa piattaforma LV Titanium è molto più di un'unità semplicemente avvitata a un motore. Al contrario, è stato progettato come un concetto completamente integrato, con un modulo di azionamento avanzato progettato appositamente fin dall'inizio per ottenere prestazioni ottimali con un motore a magneti permanenti ad alta efficienza. Questo design elegante e snello, con l'azionamento montato all'estremità del motore, consente di risparmiare spazio e rende LV Titanium ideale per applicazioni come le pompe verticali. Inoltre, il funzionamento è straordinariamente silenzioso.
Un ulteriore vantaggio del LV Titanium è che può operare in un'ampia gamma di requisiti di velocità e coppia, con la possibilità di erogare una coppia elevata a basse velocità.
"Abbiamo sviluppato LV Titanium in collaborazione con i clienti che ci hanno chiesto di aiutarli a ottenere risparmi energetici e riduzione delle emissioni di carbonio senza complessità di installazione. Questo motore a velocità variabile offre proprio questo: prestazioni avanzate in un pacchetto motore compatto, facile da usare e con controllo della velocità che si avvale della nostra esperienza decennale nelle applicazioni".
Stefan Floeck, Division President, IEC Low Voltage Motors di ABB.
Grazie alla funzionalità plug-and-play, il LV Titanium non necessita di alcuna messa in servizio, in quanto il motore e l'azionamento completamente integrati vengono messi in funzione e ottimizzati per funzionare insieme prima di lasciare la fabbrica. In questo modo l'installazione è semplice e veloce, senza bisogno di armadi o locali elettrici, e non è necessario personale appositamente formato.
Il LV Titanium è dotato di un pannello di controllo intuitivo con ingressi e uscite analogiche e digitali (I/O) a misura di cliente e di un semplice PLC integrato, mentre le sue caratteristiche di connettività includono il protocollo di comunicazione Modbus RTU per una facile integrazione con PLC e altri dispositivi di controllo.
Grazie al suo design compatto e all'elevata densità di potenza, il motore a velocità variabile è più piccolo di almeno due taglie di telaio rispetto ai motori a induzione comparabili, il che lo rende adatto alle installazioni in cui lo spazio è limitato, ad esempio per la sostituzione di motori vecchi e inefficienti.
Il motore a velocità variabile LV Titanium è attualmente disponibile in taglie più piccole, a partire da 1,5 kW, mentre la piattaforma si espanderà fino a coprire applicazioni fino a 30 kW per un'ampia gamma di settori industriali, dal trattamento delle acque e dalla lavorazione dei prodotti chimici agli alimenti e alle bevande. Il motore può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.
Grazie all'efficienza, alla versatilità, alla robustezza e al design compatto, il LV Titanium è pronto a trasformare le operazioni industriali in tutto il mondo, offrendo una soluzione lungimirante che non solo soddisfa le esigenze attuali, ma anticipa anche le richieste future del settore.