​Energia, innovazione e passione: UniGe Elettra conquista il podio e il premio sostenibilità alla Energy Boat Challenge 2025

​Energia, innovazione e passione: UniGe Elettra conquista il podio e il premio sostenibilità alla Energy Boat Challenge 2025

Il team di studentesse e studenti dell’Università di Genova, supportato da ABB, si conferma protagonista alla competizione internazionale di Montecarlo con una barca elettrica a zero emissioni.

Dal 2 al 5 luglio 2025, il Principato di Monaco ha ospitato la nuova edizione della Monaco Energy Boat Challenge, la prestigiosa competizione internazionale organizzata dallo Yacht Club de Monaco con la Fondazione Principe Alberto II.
Tra i 44 team universitari provenienti da 21 Paesi, il gruppo UniGe Elettra dell’Università di Genova si è distinto nella categoria Energy, conquistando il 2° posto assoluto e il premio per la miglior eco-concezione, assegnato al prototipo più sostenibile.

  • Marco, Pietro e Federico (da sinistra a destra) con i premi per l’eco-concezione e per il secondo posto conquistato
  • Il team Elettra festeggia il secondo posto nella categoria Energy sul palco dello Yacht Club de Monaco
  • Il team Elettra festeggia il premio per l’eco-concezione del prototipo insieme al partner dell’evento, MarineShift360

Dall’idea alla regata: il catamarano elettrico che unisce ingegno e squadra

UniGe Elettra nasce dall’impegno di studenti e dottorandi del Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) dell’Università di Genova, con il patrocinio del Comune di Genova e il supporto di ABB.
Gli studenti hanno progettato e realizzato un catamarano elettrico a zero emissioni alimentato da batterie al litio, con un peso complessivo di circa 250 kg, capace di superare i 20 nodi e governato da un software di controllo sviluppato interamente dal team.

Il catamarano elettrico guidato dalla pilota di Elettra, Camilla Margherita Poggi, studentessa di ingegneria navale. Sullo sfondo, il team italiano dell’Università di Messina
Il catamarano elettrico guidato dalla pilota di Elettra, Camilla Margherita Poggi, studentessa di ingegneria navale. Sullo sfondo, il team italiano dell’Università di Messina
center
Quello che abbiamo costruito con Elettra non è solo una barca», spiega Marco Gallo, Coordinatore del progetto e Presidente di Elettra APS, «ma una vera comunità di studenti che ha creduto insieme in un’idea. Ognuno di noi ha messo in gioco competenze e passione, imparando tantissimo e affrontando insieme difficoltà tecniche e sfide personali. È stata un’esperienza che ci ha fatto crescere, non solo come ingegneri ma anche come persone.»
Il team Elettra ormeggiato nelle acque della marina antistante lo Yacht Club de Monaco, 
in attesa dell’inizio della Slalom Race
Il team Elettra ormeggiato nelle acque della marina antistante lo Yacht Club de Monaco, in attesa dell’inizio della Slalom Race
center

ABB e DITEN: una collaborazione che guarda al futuro

La realizzazione tecnica del prototipo è stata possibile grazie alla lunga collaborazione tra DITEN e ABB, che da oltre 10 anni contribuiscono allo sviluppo dei laboratori dove sono stati testati e ottimizzati i sistemi di bordo.
ABB ha affiancato gli studenti anche in questa edizione, fornendo supporto e condividendo il know-how maturato nelle microreti e nella gestione dei carichi elettrici navali.

Vedere gli studenti affrontare una sfida reale come la Energy Boat Challenge con tanta competenza, passione e determinazione è la conferma del valore della formazione applicata e del lavoro di squadra», racconta il prof. Federico Silvestro, Delegato del Rettore all’Energia e Vice Direttore del DITEN. «Questo progetto dimostra che, quando si uniscono entusiasmo giovanile, rigore tecnico e collaborazione con l’industria, è possibile ottenere risultati sorprendenti. Siamo orgogliosi del lavoro dei nostri ragazzi.»
Partenza della Championship Race, nella finale contro UniBoat per la conquista del 1° posto
Partenza della Championship Race, nella finale contro UniBoat per la conquista del 1° posto
center

Accompagniamo i giovani verso la sostenibilità

Per ABB, supportare progetti come UniGe Elettra significa investire nel futuro e costruire ponti tra università e impresa, contribuendo allo sviluppo delle competenze e all’innovazione sostenibile.

“È un privilegio accompagnare questi giovani talenti in un percorso così significativo», sottolinea Enrico Ragaini, Corporate Executive Engineer in ABB. «Vedere l’impegno, l’ingegno e la creatività che mettono in campo è fonte di ispirazione anche per noi. Questa esperienza rafforza ulteriormente il nostro legame con DITEN e ci ricorda quanto sia importante continuare a coltivare il dialogo tra formazione e industria.»

Una sfida internazionale per un futuro più verde

L’Energy Boat Challenge è oggi uno dei principali eventi mondiali con l’obiettivo di promuovere uno yachting eco-responsabile e l’utilizzo di energie alternative nella nautica. I risultati di UniGe Elettra confermano che la formazione pratica e la collaborazione con le imprese sono strumenti fondamentali per preparare le nuove generazioni a guidare la transizione tecnologica e sostenibile.

8Il catamarano Elettra in primo piano, guidato dalla pilota Camilla Margherita Poggi; a seguire, il pilota del team Adria e infine il pilota di Guglielmino 2.0 del team di Messina
8Il catamarano Elettra in primo piano, guidato dalla pilota Camilla Margherita Poggi; a seguire, il pilota del team Adria e infine il pilota di Guglielmino 2.0 del team di Messina
center

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp