- ABB acquisisce il 93% di BrightLoop per promuovere l'elettrificazione nella mobilità
- I convertitori di potenza modulari e programmabili di BrightLoop offrono potenza compatta ed ad alta efficienza, per ambienti complessi
- L'acquisizione amplia l'offerta di ABB di soluzioni di elettrificazione per il settore minerario, off-highway e navale
ABB ha ufficialmente completato l'acquisizione di BrightLoop, pioniere francese dell'elettronica di potenza avanzata, segnando un passo fondamentale nella strategia di ABB per accelerare l’elettrificazione nei settori minerario, della mobilità industriale e della propulsione marina. La transazione conferisce ad ABB una partecipazione di controllo del 93% in BrightLoop, mentre il restante 7% dovrebbe essere acquisito entro il 2028. I termini finanziari non sono stati resi noti.
Fondata nel 2010 e con sede a Parigi, in Francia, BrightLoop si è costruita una solida reputazione per i suoi convertitori DC/DC ad alte prestazioni, originariamente sviluppati per il motorsport e ora utilizzati in tutte le auto di ABB FIA Formula E. Questi sistemi compatti, efficienti e scalabili vengono ora impiegati in settori come l'edilizia, l'industria mineraria, il marine, l'aerospaziale, la mobilità a idrogeno e la difesa, dove l’affidabilità, lo spazio e il peso sono fondamentali per le prestazioni.
Commentando l'annuncio, Edgar Keller, Presidente della divisione Traction di ABB, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di aver completato con successo l'acquisizione di BrightLoop. Si tratta di una pietra miliare significativa che rafforza la nostra posizione nel settore dell'elettrificazione e apporta preziose competenze ad ABB mentre continuiamo a sostenere la transizione verso sistemi di trasporto più puliti ed efficienti."
"Questo è un nuovo entusiasmante capitolo per BrightLoop e per i nostri 90 dipendenti. Con la scala globale di ABB e l'impegno condiviso per l'innovazione, non vediamo l'ora di accelerare la nostra crescita e continuare a fornire elettronica di potenza all'avanguardia alle industrie che ne hanno più bisogno", ha dichiarato Florent Liffran, CEO di BrightLoop.
Insieme, ABB e BrightLoop sono destinate ad accelerare il passaggio a sistemi energetici più puliti, più intelligenti e più efficienti.
ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.comwww.abb.com
ABB Motion, leader mondiale nei motori e negli azionamenti, offre un contributo fondamentale alla realizzazione di un futuro più produttivo e sostenibile. Facciamo innovazione e andiamo oltre i confini della tecnologia per contribuire allo sviluppo di soluzioni di efficientamento energetico, decarbonizzazione ed economia circolare per i nostri clienti, l’industria e la società. Grazie ai motori, agli azionamenti con funzionalità digitali e al Service, supportiamo i nostri clienti e partner a raggiungere livelli superiori di prestazioni, sicurezza e affidabilità. Per aiutare le industrie di tutto il mondo a eccellere in modo più efficiente e sostenibile, forniamo soluzioni motore-azionamento per una vasta gamma di applicazioni, in tutti i settori industriali. Con più di 140 anni di esperienza nelle trasmissioni elettriche e oltre 23.000 dipendenti in 100 Paesi, impariamo e miglioriamo ogni giorno go.abb/motion