- Fondata nel 1996 a Livorno, Stecam S.r.l. ha saputo affermarsi nel panorama dell’automazione industriale italiana grazie a una combinazione vincente di competenza tecnica, spirito d’innovazione e capacità di adattarsi a mercati in costante evoluzione
- Da piccolo studio tecnico a fornitore strutturato di soluzioni "chiavi in mano", oggi Stecam conta quasi 30 dipendenti e collabora con grandi gruppi internazionali, in particolare nel settore automotive
- Con un forte orientamento alla personalizzazione e un’offerta che spazia dalla progettazione meccanica ed elettrica alla realizzazione di banchi prova, macchine speciali e linee automatiche, Stecam ha sempre posto l’affidabilità e la qualità al centro del proprio approccio.
Negli ultimi anni, un passaggio chiave ha segnato l’evoluzione dell’azienda: l’introduzione sistematica della robotica ABB all’interno dei propri impianti.“Quando abbiamo carta bianca, scegliamo il brand che ci dà più affidabilità e supporto. In ABB abbiamo trovato un vero partner” — afferma Stefano Segri, titolare Stecam.
La sfida: automatizzare la complessità con precisione e velocità
Il settore automotive, sempre più orientato all’elettrificazione, richiede soluzioni altamente performanti e flessibili. Una delle sfide affrontate da Stecam è stata la realizzazione di una linea di assemblaggio completamente automatica per pompe acqua elettriche ausiliarie, utilizzate nei veicoli ibridi ed elettrici.L'obiettivo era ottimizzare il ciclo produttivo garantendo al contempo affidabilità, precisione e standard qualitativi elevati, in uno scenario in cui la complessità tecnica e la variabilità dei prodotti richiedevano una forte capacità di integrazione.
La soluzione: 9 robot ABB per una linea full-automatic ad alte prestazioni
Stecam ha progettato e realizzato un impianto completamente automatizzato integrando 9 robot ABB, tra cui modelli IRB 1300 e SCARA, scelti per la loro compattezza, velocità e precisione nei processi pick & place e montaggio. L’intera linea gestisce il carico automatico dei componenti, l'assemblaggio dei sottoassiemi, la verifica funzionale e il collaudo finale.
Grazie a una progettazione accurata e al supporto del team ABB, il ciclo produttivo è stato ridotto da 50 a meno di 20 secondi, permettendo la produzione di circa 3 pezzi al minuto. Un risultato che ha aumentato la produttività e garantito una maggior efficienza operativa, rispondendo in modo tempestivo alle esigenze del cliente finale.
Tecnologia e persone: una sinergia che fa la differenza
L’efficacia dell’integrazione robotica è stata potenziata dall’uso di RobotStudio, il software ABB per la simulazione e programmazione offline. I tecnici di Stecam hanno rapidamente acquisito familiarità con l’ambiente di sviluppo ABB, ottimizzando tempi e riducendo gli errori in fase di commissioning. “I nostri tecnici hanno acquisito grande familiarità con la programmazione ABB, e la collaborazione con il team commerciale e tecnico è sempre stata ottima.” — Stefano Segri. L’interazione tra il team tecnico di ABB e Stecam ha rappresentato un ulteriore valore, grazie a un supporto continuativo che ha permesso all’azienda toscana di accelerare i tempi di sviluppo e proporre soluzioni sempre più complesse e affidabili.
Risultati e prospettive
- Ciclo ridotto del 60% (da 50 a meno di 20 secondi)
- Incremento produttività: 3 pezzi/min
- Flessibilità di linea: gestione completa del processo in modo automatico
- Affidabilità garantita: grazie alla qualità dei robot ABB
- Know-how interno rafforzato: grazie all’adozione di RobotStudio
Verso nuovi traguardi
Oggi Stecam applica soluzioni ABB anche in settori extra-automotive, confermando la propria capacità di adattarsi a contesti produttivi differenti e di fornire soluzioni su misura ad alto valore aggiunto.La storia di collaborazione tra ABB e Stecam è l’esempio concreto di come la tecnologia, quando incontra l’ingegno e la passione, possa generare innovazione, crescita e competitività in un settore in continua trasformazione. Una partnership destinata a tracciare nuove rotte nell’automazione industriale italiana.