Nel panorama dell’industria manifatturiera italiana, l’innovazione non è solo un valore aggiunto, ma un elemento imprescindibile per competere. È in questo contesto che si inserisce la collaborazione tra ABB Robotics e Butti S.r.l., un’azienda lombarda che, partita da fondamenta semplici, ha saputo costruire nel tempo una realtà solida, riconosciuta per qualità, versatilità, flessibilità e competitività.
Butti oggi opera principalmente in tre settori: edilizia, industria e recycling. Produce attrezzature e accessori per il contenimento, lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali, come benne, forche, contenitori, accessori per officine, logistica industriale e soluzioni per il riciclo.
Il percorso di Butti verso l’automazione
La storia di Butti è quella di un’azienda che ha saputo crescere passo dopo passo, investendo con lungimiranza nei propri impianti, negli spazi produttivi e nella qualità dei processi. Qualità, versatilità, flessibilità e competitività sono da sempre i pilastri della filosofia aziendale, valori che hanno guidato la scelta di introdurre l’automazione come leva strategica per aumentare produttività e affidabilità.
Sul mercato, Butti punta su due punti di forza distintivi: da un lato, un magazzino ampio, efficiente e ben organizzato, con una vasta gamma di prodotti disponibili in pronta consegna per soddisfare rapidamente le esigenze dei clienti. Dall’altro, una forte capacità di personalizzazione: se un prodotto non è presente a catalogo, l’ufficio tecnico è in grado di progettare e realizzare soluzioni su misura, seguendo le specifiche del cliente fino all’esecuzione.
Butti investe anche in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di fornire attrezzature sempre più sicure, funzionali e rispettose dell’ambiente, nel rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.
L’integrazione dei robot ABB
Dal 1997 Butti ha iniziato a utilizzare robot ABB, in particolare nelle applicazioni di saldatura, aprendo la strada a una trasformazione industriale profonda. La robotica ha migliorato l’efficienza produttiva, garantendo maggiore costanza qualitativa e permettendo all’azienda di ampliare la propria capacità produttiva mantenendo elevata la flessibilità operativa.
Con il nuovo sistema Gantry XZ, realizzato dal Global Solution Center per la saldatura e di recente installazione, dotato di robot ABB IRB 1660ID e posizionatori di tipo tornio IRBP L con portata 1000 Kg e di tipo IRBP A con portata 1000 kg, Butti è in grado di realizzare il 90% dei suoi prodotti elettrosaldati. Il sistema saldante, dotato di sensori di ultima generazione, ha consentito di cogliere gli obiettivi sia in termini di miglioramento degli aspetti funzionali della saldatura (es. garanzia di penetrazione) sia in termini di estetica, permettendo così di ridurre le eventuali rilavorazioni.
Una crescita sostenuta dall’automazione intelligente
La collaborazione con ABB Robotics ha reso Butti un esempio di come l’automazione possa coniugarsi con la tradizione manifatturiera italiana. I robot ABB hanno contribuito a incrementare la produttività, migliorando la qualità delle saldature e la precisione dei processi. L’automazione ha ridotto i tempi ciclo e gli scarti, permettendo all’azienda di rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti e di affrontare mercati sempre più competitivi.
La scelta di ABB ha garantito continuità operativa e facilità di gestione, grazie a soluzioni affidabili. Questa sinergia ha permesso a Butti di ottimizzare i propri processi produttivi, aumentando la capacità di personalizzazione senza sacrificare l’efficienza.
Oggi, l’esperienza accumulata da Butti nell’utilizzo dei robot ABB rappresenta un punto di forza anche in ottica futura: l’azienda guarda con interesse alle opportunità offerte dall’industria 4.0, dall’analisi dei dati di produzione alla manutenzione predittiva, fino all’introduzione di robot collaborativi in contesti dove la flessibilità umana resta essenziale.
In un mercato in continua evoluzione, la collaborazione tra ABB Robotics e Butti S.r.l. dimostra come la combinazione di competenza artigianale, visione industriale e tecnologia avanzata possa generare un modello di crescita sostenibile, efficiente e orientato al futuro.