ABB presenta un misuratore di portata elettromagnetico con protocollo MQTT per la ricerca delle perdite e la salvaguardia della risorsa idrica

  • La nuova soluzione AquaMaster4 con sistema di trasmissione dati integrata con protocollo MQTT facilita le attività del rilevamento delle perdite nelle condotte, supportando gli sforzi per la conservazione delle risorse idriche
  • Il protocollo MQTT semplifica le operazioni di integrazione rispetto a sistemi tradizionali fornendo una soluzione ottimizzata per il settore idrico
  • Inoltre, AquaMaster4 con MQTT permette di ridurre il consumo di energia e di supportare gli obiettivi di sostenibilità e durata richiesti dal settore idrico

ABB ha lanciato il misuratore di portata elettromagnetico AquaMaster4 con tecnologia Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) per massimizzare la tutela delle risorse nel settore idrico. La soluzione di misura aiuterà a ridurre al minimo le perdite d'acqua dalle condutture, diminuirà il consumo di energia richiesta per il funzionamento del misuratore e supporterà gli obiettivi di sostenibilità nel settore idrico.

MQTT è un protocollo di messaggistica light e open standard, progettato specificamente per comunicazioni efficienti e in tempo reale nelle applicazioni Internet of Things (IoT). MQTT richiede una larghezza minima di banda di rete a fronte di una minima richiesta di risorsa energetica del dispositivo.

AquaMaster4 MQTT sarà utile per i gestori del servizio idrico che desiderano la più evoluta tecnologia disponibile per le attività collegate alla riduzione delle perdite (distrettualizzazione).  Può segnalare immediatamente anomalie di flusso, ad esempio un improvviso aumento del flusso quando il consumo è basso, consentendo agli operatori di individuare una potenziale perdita o rottura nel giro di pochi minuti. In questo modo è possibile ridurre significativamente le perdite d'acqua e i costi di riparazione rispetto ai metodi più tradizionali, che potevano rilevare una perdita nelle successive ore o giorni.

Grazie allo streaming in tempo reale dei dati sulla pressione provenienti da vari punti della rete, gli operatori possono regolare dinamicamente le impostazioni della rete e degli impianti. Ad esempio, possono abbassare la pressione durante le ore non di punta per ridurre la sollecitazione sulle tubazioni ed evitare rotture, per poi aumentarla in caso di picco di domanda mattutino. Questa soluzione è molto più efficiente rispetto ai programmi di pressione statica e prolunga la vita utile delle infrastrutture.

"AquaMaster4 fornisce informazioni dinamiche sulla domanda, consentendo un controllo migliore e quindi una gestione intelligente dell'acqua", dichiara Raghu KumarNV della divisione Measurement & Analytics di ABB. "Si tratta di un importante passo avanti nel percorso digitale delle reti idriche, che contribuisce a risparmiare risorse in un settore che ha come scopo ultimo la conservazione della risorsa idrica e la sostenibilità della gestione del servizio. La soluzione ABB contribuisce alla tutela delle infrastrutture idriche aiutando a massimizzare gli effetti dell’invecchiamento delle tubature e degli stress meccanici, e al tempo stesso gestisce al meglio la crescente domanda di acqua."

  • AquaMaster4 con protocolloMQTT
  • MQTT è un protocollo di messaggistica light e open standard

I dati di AquaMaster 4 possono essere anche utilizzati in sinergia con i dati provenienti da pompe, valvole e serbatoi, sfruttando soluzioni integrate per segnalare lo stato di funzionamento e il consumo energetico dei diversi apparati, minimizzando gli impatti dei guasti alle apparecchiature e automatizzando i programmi di manutenzione.

AquaMaster è stato il primo misuratore di portata elettromagnetico al mondo alimentato a batteria per reti di distribuzione idrica. Nel 2022, ABB ha introdotto AquaMaster4 Mobile Comms, il primo misuratore di portata elettromagnetico al mondo con connettività bidirezionale. Nell'ottobre 2025, AquaMaster ha ricevuto il premio "Excellence in Innovation" agli Instrumentation & Electronics Awards di Londra.

ABB è un leader tecnologico globale nell’elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili.  In ABB chiamiamo tutto questo “Engineered to Outrun”. Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e più di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm  (ABB).  abb.com

La divisione Process Automation di ABB si occupa dell’automazione, elettrificazione e digitalizzazione dei processi industriali per rispondere a un’ampia gamma di necessità essenziali: dalla fornitura di energia, acqua e materiali alla produzione di beni e al loro trasporto sul mercato. Con circa 20.000 dipendenti e competenze all'avanguardia in tecnologia e servizi, la Divisione Process Automation di ABB aiuta le industrie di processo, ibride e marittime a superare i propri limiti, in modo più snello e sostenibile.  go.abb/processautomation 

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp