- L’acquisizione rafforza la leadership di ABB nella conversione di energia rinnovabile
- Entro il 2030, si prevede che le energie rinnovabili forniranno il 43% dell’elettricità globale, trainata dalla forte crescita del solare e dell’eolico
- ABB punta a capitalizzare la crescita del mercato prevista dall’Agenzia internazionale dell’energia con la modernizzazione e opportunità di service nel settore delle energie rinnovabili
Il 2 dicembre 2025, ABB ha annunciato il completamento dell’acquisizione del business dell’elettronica di potenza di Gamesa Electric in Spagna da Siemens Gamesa, originariamente annunciato il 18 dicembre 2024. I termini finanziari non sono stati resi noti. L’azienda ha registrato ricavi annuali per circa 145 milioni di euro per l’esercizio chiuso il 30 settembre 2025.
Il portafoglio acquisito include prodotti di conversione di potenza come convertitori eolici per generatori a induzione alimentati doppiamente (DFIG), sistemi industriali di accumulo di energia a batteria (BESS) e inverter solari su scala industriale. La transazione coinvolge circa 400 dipendenti, tra cui risorse chiave in India, Cina, Stati Uniti e Australia, e due fabbriche di convertitori a Madrid e Valencia. ABB ha anche stipulato un accordo di fornitura e servizi con Siemens Gamesa. L’acquisizione aumenta la capacità totale della base installata di convertitori eolici di ABB di circa 46 gigawatt e supporta la redditizia strategia di crescita dell’area di business Motion. Con oltre 45 anni di esperienza nell'elettronica di potenza, Gamesa Electric vanta una profonda esperienza tecnica nelle applicazioni solari e rinnovabili e forti relazioni con i clienti.
“Combinando la portata globale di ABB e il portafoglio e le competenze di Gamesa Electric, l’azienda è ben posizionata per soddisfare la crescente domanda e accelerare l’adozione di energia rinnovabile in tutto il mondo”, ha dichiarato Daniel Gerber, Business Line Manager, Renewable Power della divisione Motion High Power di ABB.
Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe aumentare del 60% da 9.900 TWh nel 2024 a 16.200 TWh nel 2030. Infatti, si prevede che le energie rinnovabili supereranno il carbone alla fine del 2025 (o entro la metà del 2026 al più tardi, a seconda della disponibilità di energia idroelettrica) per diventare la più grande fonte di generazione di elettricità a livello globale. Il solare fotovoltaico da solo rappresenta oltre la metà di questo aumento, seguito dal vento a circa il 30%.
ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, consentendo un futuro più sostenibile ed efficiente in termini di risorse. Collegando le sue competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie a funzionare ad alte prestazioni, diventando al contempo più efficienti, produttive e sostenibili in modo da sovraperformare. Noi di ABB lo chiamiamo “Engineered to Outrun”. L'azienda ha oltre 140 anni di storia e più di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate alla SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com