ABB RobotStudio Cup 2026: innovazione, formazione e talento

ABB RobotStudio Cup 2026: innovazione, formazione e talento

La fase iniziale della ABB RobotStudio Cup 2026 si è appena conclusa, segnando ufficialmente l’avvio del percorso che porterà studenti e docenti da tutta Italia – e dall’estero – a confrontarsi nella principale competizione educativa firmata ABB Robotics.

Quest’anno il contest evolve nel nome, compiendo la transizione dall’ormai storica ABB RoboCup e mettendo al centro RobotStudio, il software leader di ABB per la simulazione e la programmazione offline dei robot industriali, oggi sempre più diffuso nei percorsi formativi.

Un grande evento per il mondo Education

L’edizione 2026 si svolgerà il 12 e 13 maggio anche quest'anno a Bergamo, due giornate dense di prove tecniche, sfide, incontri e momenti di scambio tra studenti, insegnanti e professionisti del mondo industriale. Saranno coinvolti oltre 70 istituti, tra scuole superiori, ITS Academy e università, a conferma del ruolo centrale che ABB Robotics riveste nel supportare lo sviluppo delle competenze digitali e tecnologiche richieste dalla transizione industriale in atto.

Torna la RobotStudio Cup Junior: l’importanza dell’orientamento per i giovanissimi

Accanto alla competizione globale dedicata agli istituti superiori, torna – per la seconda edizione – anche la RobotStudio Cup Junior, il format pensato per avvicinare alla robotica gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. La partecipazione delle scuole medie della regione conferma la volontà di ABB Robotics di essere presente nei percorsi educativi già a partire dai più giovani, favorendo un orientamento precoce e consapevole. Grazie a prove dedicate, strumenti didattici e momenti di confronto guidati dagli esperti ABB, i ragazzi hanno l’opportunità di: scoprire da vicino cosa significa lavorare con robot e tecnologie digitali;conoscere nuove professioni e ambiti di studio;sviluppare competenze trasversali come collaborazione, problem solving e creatività;iniziare a immaginare il proprio percorso per costruire il futuro.

Un ecosistema educativo che cresce

La ABB RobotStudio Cup mantiene lo spirito originario del contest: promuovere talento, creatività e lavoro di squadra. Allo stesso tempo, l’edizione 2026 rafforza il legame con l’ecosistema ABB Robotics Education Lab, il programma dedicato ad avvicinare le nuove generazioni alle competenze richieste dall’industria. L’uso della simulazione 3D, in costante crescita nella formazione tecnica, rappresenta un ponte concreto tra mondo della scuola e fabbrica del futuro.

Un ponte tra scuola e industria

Con questa iniziativa ABB rinnova il proprio impegno a: offrire ai giovani strumenti professionali di livello industriale;creare connessioni dirette con esperti e aziende;generare opportunità di crescita e orientamento;portare nelle scuole una cultura dell’innovazione accessibile, concreta e inclusiva. La ABB RobotStudio Cup non è solo una competizione: è un percorso che unisce didattica, tecnologia e visione, creando un terreno fertile per le competenze del futuro.

Partecipazione internazionale e finali globali

Come nel 2025, anche per questa edizione stiamo raccogliendo le adesioni da istituti stranieri, le cui delegazioni prenderanno parte all’assegnazione globale del titolo di ABB RobotStudio Cup Winner 2026, che verrà celebrata sempre il 13 maggio.

Il futuro della robotica parte da qui. 

Seguici anche sui social: LinkedIn ABB Robotics.  

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp