ABB è stata scelta da Fervo Energy per fornire attrezzature e tecnologie per un progetto geotermico di nuova generazione

ABB è stata scelta da Fervo Energy per fornire attrezzature e tecnologie per un progetto geotermico di nuova generazione

  • ABB consolida l'alleanza strategica con Fervo Energy per la fornitura di soluzioni di elettrificazione in media tensione e di controllo motori per il progetto geotermico di Cape Station nello Utah sud-occidentale, USA
  • ABB fornirà le più recenti tecnologie di motori e azionamenti ad alta potenza che consentono un pompaggio geotermico efficiente e affidabile.
  • Una volta completata, Cape Station dovrebbe aggiungere 500 MW alla rete, sufficienti ad alimentare circa 355.000 abitazioni statunitensi all'anno.

ABB ha firmato un accordo con Fervo Energy, azienda texana leader nei sistemi geotermici avanzati, per la fornitura di soluzioni avanzate di controllo motore per il progetto geotermico di Cape Station nello Utah sud-occidentale, negli Stati Uniti. Cape Station, che dovrebbe iniziare a fornire alla rete energia affidabile e priva di emissioni di anidride carbonica nel 2026, dovrebbe diventare il più grande impianto geotermico di nuova generazione al mondo per capacità installata e rappresenta un importante passo avanti nella produzione di energia sostenibile negli Stati Uniti.

Questa collaborazione porta l'esperienza di ABB nell'elettrificazione e nelle soluzioni di controllo dei motori per massimizzare la produzione di uno dei progetti geotermici più innovativi al mondo. Cape Station vedrà Fervo Energy utilizzare tecniche di trivellazione avanzate per perforare pozzi orizzontali in bacini geotermici, consentendo la realizzazione di più pozzi da un'unica piazzola. Questo approccio riduce l'ingombro in superficie, minimizza i rischi di perforazione e sblocca risorse geotermiche precedentemente inaccessibili, ampliando il potenziale di energia pulita e stabile. La prima fornitura di energia alla rete da parte di Cape Station è prevista per la fine del 2026, con l'aggiunta di circa 100 MW entro l'inizio del 2027 e di 400 MW in seguito, per un totale di 500 MW, sufficienti ad alimentare circa 355.000 abitazioni statunitensi all'anno.

"ABB è riconosciuta a livello mondiale per la fornitura di soluzioni di elettrificazione e controllo motori affidabili e ad alte prestazioni per progetti energetici critici", ha dichiarato Tim Latimer, CEO e co-fondatore di Fervo Energy. "La loro comprovata esperienza e la loro capacità di consulenza, sviluppo ed esecuzione su scala hanno reso ABB la scelta più chiara anche per il progetto Cape Station".

Brandon Spencer, Presidente, ABB Motion  e Tim Latimer, CEO and Co-Founder, Fervo Energy
Brandon Spencer, Presidente, ABB Motion e Tim Latimer, CEO and Co-Founder, Fervo Energy
center

In base all'accordo, ABB fornirà un pacchetto completo di apparecchiature per il controllo dei motori in media tensione, tra cui più di 80 azionamenti che gestiranno in modo efficiente una quantità significativa di cavalli vapore di apparecchiature critiche. La fornitura di ABB comprende anche motori di media tensione, generatori, centri di controllo motori di bassa tensione e quadri di media tensione per supportare diversi aspetti del progetto, nonché eHouse prefabbricate progettate per ospitare i sistemi di azionamento della piattaforma di pozzo e le infrastrutture elettriche associate.

"Le nostre partnership strategiche con produttori innovativi di energia pulita come Fervo Energy rafforzano il nostro impegno a espandere il potenziale delle fonti energetiche affidabili e rinnovabili con le nostre comprovate tecnologie di elettrificazione oggi disponibili", ha dichiarato Brandon Spencer, Presidente di ABB Motion. "Siamo entusiasti del lavoro di Fervo Energy e in particolare del potenziale di Cape Station nel contribuire a un futuro energetico sostenibile".

Insieme, ABB e Fervo Energy combinano tecnologie avanzate e competenze comprovate per rafforzare la resilienza della rete e sostenere la crescente domanda di fonti energetiche stabili e locali.

Progetto geotermico Cape Station nel sud-ovest dello Utah, USA
Progetto geotermico Cape Station nel sud-ovest dello Utah, USA
center

ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Motion, leader mondiale nei motori e negli azionamenti, offre un contributo fondamentale alla realizzazione di un futuro più produttivo e sostenibile. Facciamo innovazione e andiamo oltre i confini della tecnologia per contribuire allo sviluppo di soluzioni di efficientamento energetico, decarbonizzazione ed economia circolare per i nostri clienti, l’industria e la società. Grazie ai motori, agli azionamenti con funzionalità digitali e al Service, supportiamo i nostri clienti e partner a raggiungere livelli superiori di prestazioni, sicurezza e affidabilità. Per aiutare le industrie di tutto il mondo a eccellere in modo più efficiente e sostenibile, forniamo soluzioni motore-azionamento per una vasta gamma di applicazioni, in tutti i settori industriali. Con più di 140 anni di esperienza nelle trasmissioni elettriche e oltre 23.000 dipendenti in 100 Paesi, impariamo e miglioriamo ogni giorno. go.abb/motion

Per ulteriori informazioni, contattare:

Relazioni con i media

Email: media-motion@abb.com

Endnotes

  1. Stima basata sul consumo medio di elettricità delle famiglie statunitensi di 10.500 kWh/anno e su un fattore di capacità di generazione del 40%.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp