- Il nuovo sensore di pH/Redox, 500 X, offre una durata fino a 10 volte superiore rispetto ai sensori della concorrenza nelle applicazioni industriali più gravose, abbattendo in tal modo i costi di sostituzione
- È dotato di tecnologia EZLink™, che semplifica connessione e misurazione per un'installazione e un avvio rapidi, riducendo i tempi di configurazione e i costi di manutenzione
- Si basa sulla consolidata linea di prodotti TB di ABB e su oltre 70 anni di esperienza nella misurazione di pH/Redox, con l'aggiunta di funzionalità digitali
ABB ha annunciato oggi il lancio di un'importante innovazione nella misurazione di pH/Redox: il sensore 500 X progettato per applicazioni industriali gravose, in cui condizioni di processo estreme possono causare il guasto prematuro dei sensori tradizionali. Il nuovo sensore presenta un design proprietario che resiste sia all'avvelenamento che allo sporcamento. Sulla base dei risultati dei test effettuati dai clienti, il sensore 500 X di pH/Redox in condizioni di processo estreme, ha dimostrato una durata operativa fino a 10 volte superiore rispetto a quelli tradizionali.
I sensori 500 X si collegano perfettamente ai trasmettitori ABB tramite la piattaforma digitale EZLink™, offrendo funzionalità di connessione e misurazione immediata. Con il recente lancio del trasmettitore AWT424, gli utenti possono non solo accedere facilmente ai dati di misurazione, diagnostica e audit, ma anche agli aggiornamenti software e alle informazioni sul sensore, tramite il proprio smartphone e l'app EZLink™ Connect.
"Il nuovo 500 X si basa su oltre 70 anni di esperienza di ABB nella misurazione di pH/ORP con la nostra affidabile linea TB di prodotti, e aggiunge nuove capacità e prestazioni digitali", afferma Nik Siwek, Global Product Manager, Continuous Water Analysis presso la divisione Measurement & Analytics di ABB. "Per l’utente offre l’affidabilità della nostra linea TB con i vantaggi della connettività digitale. La sua robustezza e la connettività digitale rendono la serie 500 X la soluzione ideale per le applicazioni industriali, per cui gli utenti possono riporre la massima fiducia nel processo e contare su una riduzione significativa delle esigenze operative e di manutenzione."

I sensori di pH ABB 
Sensore digitale di pH 500 X-D di ABB per applicazioni gravose 
Sensore digitale di pH 500 X-D di ABB con EZLink 
I sensori di pH ABB
Questo nuovo prodotto si inserisce all’interno del portfolio sensori di ph/ORP, composto dalle seguenti famiglie: serie 500, serie 100 e serie 700.
La serie 500, che comprende 500 X e 500 PRO, è dotata di elettrodi ad altissima durata per impieghi industriali e marini gravosi ad alte prestazioni, incluse applicazioni con pressioni estreme, alte temperature e alto grado di sporcamento.
Al contempo, la serie 100 (100E, 100GP, 100 ULTRA) è la famiglia di sensori base di ABB, utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni generali, quali acqua potabile, acque reflue, irrigazione, acquacoltura, monitoraggio ambientale e controllo della corrosione delle caldaie.
La serie 700 (700 ULTRA) offre un sensore ricaricabile speciale per applicazioni ad alta precisione, come ad esempio la conduttività ultra-bassa.
ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo “Engineered to Outrun”. Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e circa 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
Il business Automation di ABB automatizza, elettrifica e digitalizza le attività operative che rispondono a esigenze essenziali, dalla fornitura di energia, acqua e materiali, alla produzione di beni e al loro trasporto sul mercato. Con circa 26.000 dipendenti, tecnologie all'avanguardia e una grande competenza nei servizi, Automation aiuta le industrie di processo, ibride e marittime ad eccellere, rendendole più agili e sostenibili. go.abb/automation