- ABB fornirà un sistema integrato di propulsione e distribuzione elettrica per due superyacht ad alta efficienza costruiti da OCEANCO
- Il contratto rappresenta l’ultimo passo di una collaborazione di lunga data per portare tecnologie innovative in un mercato esigente
- ABB fornirà anche strumenti di controllo e diagnostica che forniranno informazioni dettagliate sulle prestazioni dei sistemi e sul supporto per la risoluzione dei problemi
ABB ha firmato un contratto con il costruttore di yacht olandese OCEANCO per la fornitura di un sistema integrato di alimentazione elettrica e propulsione per due superyacht in costruzione per le consegne nel 2031 e nel 2032. La collaborazione segna l’ultimo passo nella collaborazione delle due aziende sulla tecnologia marina avanzata.
Tra la crescente domanda di imbarcazioni che combinano lusso e responsabilità ambientale, i proprietari di yacht stanno sempre più specificando la propulsione elettrica per le sue capacità di ridurre il rumore e le vibrazioni, migliorare la manovrabilità e ridurre le emissioni, utilizzando fonti di energia alternative.
La soluzione ABB integra la propulsione elettrica Azipod® con Onboard DC Grid™, il sistema di gestione dell’energia PEMS™, insieme all' energy storage, per ottimizzare il flusso energetico tra tutti i sistemi dell'imbarcazione in base alle condizioni operative , garantendo prestazioni ottimali ed efficienza energetica. L' Onboard DC Grid™ assicura una distribuzione dell'energia altamente efficiente , prepara l'imbarcazione all'utilizzo di carburanti alternativi e configurazioni ibride e consente al sistema di energy storage di offrire diverse funzionalità, come peak saving e ottimizzazione del carico per ridurre le ore di funzionamento dei generatori, il consumo di carburante e le relative emissioni .

Ogni nave sarà dotata di due propulsori Azipod® da 4,2 megawatt con classe di ghiaccio 1C per operazioni fluide e stabili in varie condizioni, incluso il ghiaccio leggero. Con il suo motore elettrico alloggiato all'interno del pod che elimina le perdite di trasmissione meccanica, la propulsione Azipod® senza ingranaggi garantisce operazioni più fluide e silenziose, migliorando al contempo l'efficienza del carburante rispetto alla propulsione convenzionale della linea dell'albero.
“In OCEANCO, ci impegniamo a fornire ai proprietari di yacht la massima efficienza, comfort e sostenibilità. Riconosciamo che il principio della centrale elettrica basato sull’integrazione DC e sulla propulsione elettrica, come tecnologie consolidate, è fondamentale per questo obiettivo”, ha affermato Marcel Onkenhout, CEO di OCEANCO. “Le soluzioni di propulsione e potenza integrate di ABB hanno dimostrato di offrire prestazioni eccezionali su tutta la linea, mentre l’approccio collaborativo e l’esperienza tecnica della società ne fanno un eccellente partner di progetto. Non vediamo l’ora di lavorare con ABB per consegnare queste navi altamente sofisticate ai nostri clienti più esigenti”.
Il pacchetto ABB includerà anche il sistema di diagnostica remota per il settore marittimo (RDS) ABB Ability™, che offre ai proprietari funzionalità di monitoraggio in tempo reale, risoluzione proattiva dei problemi e manutenzione predittiva. Attraverso RDS e la sua rete di supporto globale 24 ore su 24, ABB ridurrà al minimo i tempi di riparazione per una maggiore disponibilità e sicurezza operativa.
“Questa collaborazione rafforza ulteriormente il nostro rapporto di lunga data con il nostro partner di fiducia OCEANCO”, ha dichiarato Rune Braastad, Presidente della divisione Marine & Ports di ABB. “Riafferma anche il nostro impegno a sostenere il viaggio dell’industria nautica verso operazioni più snelle e più pulite. Le due prossime navi dimostrano perfettamente la stretta interazione tra lusso e responsabilità ambientale e non vediamo l’ora di vederle in funzione”.
ABB ha precedentemente fornito due unità Azipod® da 2,5 MW, insieme a propulsori e comandi, a un superyacht che OCEANCO ha recentemente consegnato al suo proprietario. Nel 2025, le due società hanno anche testato congiuntamente il pionieristico concetto di propulsione cicloidale ABB Dynafin™ presso il Marine Research Institute Netherlands (MARIN), confermando i suoi vantaggi in termini di efficienza e sostenibilità per i superyacht2.
ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
L'area Automation di ABB automatizza, elettrifica e digitalizza le operazioni industriali che rispondono a un'ampia gamma di esigenze essenziali - dalla fornitura di energia, acqua e materiali, alla produzione di beni e al loro trasporto verso il mercato. Con circa 26.000 dipendenti e una tecnologia e competenza di servizio di primo livello, Automation aiuta le industrie di processo, ibride e marittime a superare i propri obiettivi - in modo più snello e più pulito.
[1] https://new.abb.com/news/detail/72982/abb-to-provide-azipodr-electric-propulsion-for-eco-friendly-superyacht
[2] https://new.abb.com/news/detail/130881/oceanco-tests-verify-abb-dynafin-propulsion-efficiency-as-future-of-yachting