ABB a MCE 2026: innovazione, efficienza e soluzioni integrate per l’HVACR

ABB a MCE 2026: innovazione, efficienza e soluzioni integrate per l’HVACR

  • Efficienza e controllo nell’HVACR grazie a un’offerta tecnologica integrata
  • Drives, tecnologia Ultra Low Harmonic e soluzioni di avviamento per prestazioni costanti e massima affidabilità
  • Building management e data center al centro del percorso espositivo di ABB

L’evoluzione del settore HVACR richiede oggi soluzioni capaci di coniugare efficienza energetica, affidabilità operativa e gestione intelligente degli impianti. In questo scenario, ABB si propone come partner tecnologico in grado di offrire una visione integrata che mette in relazione controllo motore, supervisione degli edifici e qualità dell’energia, con l’obiettivo di garantire prestazioni elevate e sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita delle applicazioni.

ABB torna in fiera a MCE – Mostra Convegno Expocomfort 2026 con un duplice obiettivo: presentare le novità di prodotto e rafforzare la propria posizione come punto di riferimento tecnologico per il settore. L’ obiettivo è raccontare un approccio progettuale che considera l’HVACR come un ecosistema interconnesso, dove ogni tecnologia contribuisce a migliorare l’efficienza complessiva.

Tre pilastri, un’unica visione integrata

Questa visione prende forma in uno stand concepito come un percorso continuo, in cui tre pilastri tecnologici dialogano tra loro: gli azionamenti per applicazioni HVACR, i sistemi di building management e le soluzioni dedicate ai data center.

Non si tratta di aree separate, ma di elementi di un’unica architettura che mostra come ABB sia in grado di coprire l’intera catena del valore, dalla regolazione di motori e impianti alla supervisione intelligente degli edifici, fino alle applicazioni più critiche. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza concreta e tangibile, che evidenzi la coerenza dell’offerta e la capacità di ABB di proporsi come provider unico di soluzioni per il comfort, la sicurezza e la continuità operativa.

center

Drives per HVACR: il cuore della proposta ABB Motion

Il cuore della proposta è rappresentato dagli azionamenti per il controllo delle applicazioni HVACR, un ambito in cui l’azienda detiene una leadership riconosciuta a livello globale. Il messaggio che guida questa area è sintetizzato nel claim “Driving HVACR the right way”: offrire il drive giusto per ogni applicazione significa ottimizzare consumi, prestazioni e affidabilità, agevolare il cliente nell’integrazione delle unità.

A MCE 2026 ABB presenterà un ampliamento della gamma ACH580, progettata specificamente per il settore HVAC, con l’introduzione di nuove varianti che rispondono a esigenze applicative sempre più evolute. La versione IP66, la prima certificata per installazioni outdoor, estende le possibilità di utilizzo in ambienti gravosi, mentre la variante PDR (Package Drive) con sezionatore fusibilato integra funzioni di protezione e sicurezza in un’unica soluzione. L’intera famiglia ACH580 assicura elevati standard di efficienza energetica, semplicità di configurazione e consente agli operatori di ridurre tempi e complessità operative, migliorando la continuità di servizio.

Tecnologia Ultra Low Harmonic

Un focus speciale sarà dedicato alla tecnologia Ultra Low Harmonic (ULH), presentata attraverso una demo dedicata. Le armoniche elettriche possono compromettere il funzionamento delle apparecchiature, generare surriscaldamenti, interferenze e interruzioni di processo, con ricadute su affidabilità, durata degli impianti e costi di esercizio. I drive Ultra Low Harmonic di ABB affrontano queste criticità alla radice, riducendo drasticamente il contenuto armonico senza la necessità di filtri esterni. Questo approccio consente di diminuire lo stress elettrico sui componenti, prolungarne la vita utile e garantire un funzionamento stabile anche in reti complesse o sensibili.

Soluzioni per avviamento motore a velocità costante e trasferimento del carico

Allo stand saranno presentate le soluzioni della divisione ABB Electrification per l’avviamento motore a velocità costante, come contattori a bobina elettronica e softstarter intelligenti, pensate per garantire affidabilità e semplicità di integrazione.

L’offerta sarà affiancata da strumenti digitali come SOC, il web tool gratuito di ABB per la selezione di coordinamenti testati e certificati. A completare l’area espositiva, una demo TruONE, il commutatore automatico di ultima generazione che assicura la continuità di alimentazione nelle applicazioni critiche, come i data center.

Building Management System: edifici intelligenti e focus data center

Completano il percorso espositivo le soluzioni di building management che mostrano come la supervisione intelligente degli edifici sia un elemento chiave per ottimizzare consumi, comfort e sicurezza. Un focus specifico è dedicato ai data center, segmento strategico caratterizzato da esigenze di climatizzazione particolarmente spinte e da requisiti di continuità operativa elevati. In fiera, una demo dedicata mostrerà come il building management applicato ai data center permetta monitoraggio in tempo reale, gestione intelligente dei carichi e maggiore resilienza dell’infrastruttura, confermando il ruolo strategico di ABB in un mercato ad alta criticità e in forte espansione.

Con questa proposta integrata, ABB conferma la propria capacità di accompagnare il settore HVACR verso modelli sempre più efficienti e performanti, offrendo tecnologie che dialogano tra loro per creare valore in ogni progetto e applicazione.

ABB vi aspetta a MCE – Mostra Convegno Expocomfort, dal 24 al 27 marzo 2026, presso Fiera Milano Rho, Padiglione 9 – Stand T21-U22.

ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Motion Business - lorenza.roncareggi@it.abb.com

Electrification Business: raffaella.verticchio@it.abb.com

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp