- EmissionVision™ è una nuova piattaforma di gestione che semplifica l'adozione di soluzioni avanzate per il rilevamento e la quantificazione delle perdite di gas
- La soluzione basata su cloud collega il rilevamento delle emissioni, le indagini sul campo e le informazioni sui dati in un'unica piattaforma sicura e unificata
- Progettata con criteri di cybersecurity industriale e certificata secondo gli standard IEC 62443
ABB sta ampliando il suo portafoglio di soluzioni avanzate per il rilevamento delle dispersioni di gas naturale attraverso la piattaforma di gestione EmissionVision™, che supporta modalità di riparazione più rapide delle perdite di metano nel settore del gas naturale. Basata sulla tecnologia di assorbimento laser OA-ICOS™ brevettata da ABB, EmissionVision semplifica la transizione dai rilievi tradizionali al rilevamento avanzato delle perdite di gas. Collegando le indicazioni sulle emissioni, le indagini sul campo e le informazioni sui dati in un'unica piattaforma, questo strumento aiuta le aziende a gestire in modo efficiente i dati sulle emissioni, assegnare le attività sul campo e garantire la completa tracciabilità dei dati.
L'industria del gas naturale si sta allontanando dai metodi di rilevamento manuale a causa di normative ambientali più severe e della necessità di rilevamenti più rapidi e accurati. Le soluzioni mobili per il rilevamento delle perdite MobileGuard e MicroGuard di ABB, collaudate sul campo, consentono alle aziende di servizi pubblici e agli operatori industriali di affrontare le sfide della gestione del flusso di lavoro e del consolidamento dei dati. EmissionVision contribuisce all’automatizzazione e al monitoraggio degli ordini di lavoro, mantenendo al contempo una traccia completa degli audit, dal rilevamento iniziale fino all'individuazione delle perdite.
"Con normative ambientali sempre più severe e con crescenti richieste di riduzione delle emissioni di metano, è fondamentale per ABB supportare i clienti nell'adozione di soluzioni avanzate di rilevamento delle perdite senza aggiungere complessità operativa", ha affermato Jason Ghiraldini, Global Product Manager, Natural Gas Leak Detection della divisione Measurement & Analytics di ABB. "EmissionVision semplifica il modo in cui le indicazioni sulle emissioni vengono gestite, inviate e verificate, garantendo riparazioni più rapide, una migliore conformità e una maggiore affidabilità dei dati sulle emissioni".

La piattaforma cloud EmissionVision di ABB 
MobileGuard e MicroGuard di ABB in azione 
MobileGuard di ABB 
La quantificazione delle perdite di gas
EmissionVision si basa su ABB Ability Cloud Analytics, offrendo visibilità in tempo reale sulle perdite e assicurando la coerenza dei dati tra dispositivi e sedi. I dati sul campo provenienti dai rilievi di MobileGuard e MicroGuard, nonché le misurazioni successive effettuate tramite tecnologia tradizionale, vengono sincronizzati automaticamente nel cloud, offrendo una dashboard unificata per i risultati degli ordini di lavoro.
I principali vantaggi di EmissionVision includono:
- Assegnazione automatizzata delle indicazioni di emissione di MobileGuard ai tecnici sul campo
- Monitoraggio e modifica degli ordini di lavoro con una traccia completa e verificabile
- Supporto offline, che garantisce che nessun dato venga perso, e sincronizzazione automatizzata al ripristino della connettività
- Integration with ABB’s MicroGuard as well as third-party handheld devices, enabling a seamless workflow for follow-up investigations
- Conformità alla sicurezza informatica certificata secondo gli standard IEC 62443
Semplificando i flussi di lavoro avanzati per il rilevamento delle perdite, ABB aiuta le aziende a identificare e riparare più rapidamente le perdite di gas naturale, supportando sia l'efficienza operativa che gli obiettivi di sostenibilità. EmissionVision dimostra l'impegno di ABB verso l'automazione e la digitalizzazione, consentendo ai clienti di ridurre le emissioni di metano e migliorando al contempo la sicurezza e la conformità normativa.
ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo “Engineered to Outrun”. Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e circa 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
Il business Automation di ABB automatizza, elettrifica e digitalizza le attività operative che rispondono a esigenze essenziali, dalla fornitura di energia, acqua e materiali, alla produzione di beni e al loro trasporto sul mercato. Con circa 26.000 dipendenti, tecnologie all'avanguardia e una grande competenza nei servizi, Automation aiuta le industrie di processo, ibride e marittime ad eccellere, rendendole più agili e sostenibili.go.abb/automation