Alpen Bivio Resort sceglie le soluzioni ABB per un impianto elettrico efficiente e scalabile

Alpen Bivio Resort sceglie le soluzioni ABB per un impianto elettrico efficiente e scalabile

Crescita ed efficienza senza compromessi

Nel contesto di Livigno - meta alpina d’eccellenza per sport e benessere - Alpen Bivio Resort rappresenta una delle realtà più moderne e strutturate, ruolo confermato anche in occasione dell’importante evento sportivo internazionale ospitato dalla valle quest’anno.

Il Resort comprende un hotel 4 stelle e una dependance 3 stelle composta da 7 chalet collegati internamente, per un totale di 200 camere. Fa parte di una catena alberghiera che include anche Hotel Bivio, Alpino Lodge, gli appartamenti Altitude e diverse attività di ristorazione.

Negli ultimi anni, sia il resort sia l’intero gruppo hanno affrontato una fase di significativa espansione. Gli investimenti hanno riguardato la realizzazione di nuove aree wellness e spazi dedicati alla ristorazione, oltre alla centralizzazione dei servizi più energivori come la cucina e la lavanderia.

Questa evoluzione ha reso necessaria una rivalutazione dell’infrastruttura elettrica esistente, per sostenere l’aumento dei consumi garantendo al tempo stesso affidabilità e qualità del servizio.

Dall’infrastruttura al dato: governare la complessità

Per affrontare questa sfida, Alpen Bivio Resort ha collaborato con ABB e Studio Besio per trasformare l’impianto elettrico in un sistema non solo di distribuzione, ma anche di monitoraggio e controllo avanzato. Il progetto è stato orientato a garantire una visione chiara e continua degli assorbimenti, a supporto sia dell’ottimizzazione operativa sia della pianificazione strategica di lungo periodo.

«L’obiettivo era fornire alla direzione una lettura precisa dei consumi, così da intervenire in modo mirato e pianificare al meglio gli sviluppi futuri», spiega Luca Besio, progettista di Studio Besio. «Le soluzioni ABB ci hanno permesso di realizzare un sistema modulare e scalabile, perfettamente integrato con l’infrastruttura esistente».

Una distribuzione elettrica progettata per evolvere

Il progetto ha preso avvio con la prima importante fase di ampliamento del resort nel 2019, quando sono stati installati i primi quadri ABB, tra cui il quadro di distribuzione principale System pro E Power, scelto per la sua modularità e flessibilità.

System pro E Power consente la configurazione del quadro in base alle esigenze dell’impianto, integrando i dispositivi di protezione e semplificando le attività di installazione, manutenzione e futuri ampliamenti.

Già nelle fasi iniziali, il sistema ABB per il monitoraggio energetico introdotto ha reso possibile un’analisi dettagliata dei consumi. Questo ha portato a una prima ottimizzazione concreta: la riprogrammazione di alcuni carichi nelle fasce notturne, migliorando la gestione complessiva dell'energia senza impatti sull’esperienza degli ospiti.

  • Alpen Bivio Resort: comprende un hotel 4 stelle, una dependance 3 stelle e 7 chalet collegati internamente, per un totale di 200 camere.
  • Alpen Bivio Resort: area ristorante.
  • Alpen Bivio Resort: area wellness e piscina.
  • Primo quadro di distribuzione principale ABB System pro E power installato nel 2019: consente la configurazione in base alle esigenze dell’impianto, integrando i dispositivi di protezione e comunicazione che permettono il monitoraggio energetico.
  • Secondo quadro di distribuzione principale ABB System pro E power installato nel 2025.
  • ABB Lite Panel Pro: pannello touch che consente il monitoraggio in tempo reale dello stato dei dispositivi e dei misure dell’infrastruttura localmente.
  • ABB Lite Panel Pro: pannello touch che consente il monitoraggio in tempo reale dello stato dei dispositivi e analisi dei consumi anche da remoto.
  • Interruttore scatolato ABB Tmax XT equipaggiato con sganciatore elettronico avanzato Ekip Measuring Touch all'interno del quadro System pro E power, che consente il monitoraggio dei carichi dell'impianto.
  • Grazie alle soluzioni ABB, l’hotel ha potuto centralizzare presso l’Alpen Resort i servizi più energivori dell’intero gruppo alberghiero, come la lavanderia, ottimizzando così la gestione dei consumi e dei costi.
  • Grazie alle soluzioni ABB, l’hotel ha potuto centralizzare presso l’Alpen Resort i servizi più energivori dell’intero gruppo alberghiero, come la cucina principale, ottimizzando così la gestione dei consumi e dei costi.

Centralizzazione dei servizi e monitoraggio continuo

L’analisi dei dati ha successivamente guidato la centralizzazione presso l’Alpen Bivio Resort dei servizi più energivori dell’intero gruppo, come lavanderia e cucina principale. Una scelta che ha generato benefici tangibili in termini di bilanciamento dei carichi e controllo dei costi.

Recentemente, l’ultima fase di ampliamento ha previsto l’installazione di un secondo quadro generale ABB System pro E Power, portando la potenza complessiva dell’impianto da 250 kW a oltre 1 MW, mantenendo coerenza e continuità progettuale.

Per la supervisione dei due quadri principali, è stato quindi adottato ABB Lite Panel Pro, un pannello touch che consente il monitoraggio in tempo reale dello stato dei dispositivi e delle prestazioni dell’infrastruttura. Parametri chiave come potenza, consumi energetici e stato dei carichi sono accessibili sia localmente sia da remoto, permettendo diagnosi e interventi più rapidi, oltre che contribuire a prevenire potenziali criticità operative.

Affidabilità al servizio dell’esperienza

“La collaborazione con Studio Besio e ABB ci ha permesso di affrontare la crescita del nostro gruppo con serenità” ha commentato Daniele Gerlin – Responsabile Progetti, Alpen Bivio Resort. “Oggi disponiamo di un impianto elettrico affidabile e pronto a evolvere insieme alla struttura, garantendo al tempo stesso elevati livelli di comfort per i nostri ospiti”.

Il progetto Alpen Bivio Resort rappresenta un esempio concreto dell’impegno di ABB nello sviluppo di edifici sempre più intelligenti ed efficienti, progettati non solo per rispondere alle esigenze di oggi, ma anche per affrontare con sicurezza le sfide di domani.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp