Il Flexley® Mover P603 di ABB Robotics vince l’iF Design Award 2026

Il Flexley® Mover P603 di ABB Robotics vince l’iF Design Award 2026

  • L’iF Design Award assegnato per il design innovativo e le capacità di navigazione intelligente
  • Riflette l’impegno di ABB Robotics nello sviluppo di soluzioni di robotica autonoma versatile (AVR™), adattabili alle moderne applicazioni di produzione e logistica  

Il robot mobile autonomo (AMR) Flexley® Mover P603 di ABB Robotics ha vinto l’iF Design Award 2026 nella categoria Industry, Tools and Machinery – Product Design, grazie al suo design compatto, alla navigazione intelligente e al potenziale di trasformare le prestazioni nelle applicazioni di intralogistica. 

“Il Flexley® Mover P603 rappresenta l’ultimo passo nell’approccio di ABB Robotics all’automazione intralogistica autonoma e software‑driven, in cui le macchine possono operare in modo indipendente collaborando in modo fluido con le persone e con altri sistemi”, ha dichiarato Alfonso González, Global AMR Product Line Manager di ABB Robotics. “Questo premio riconosce non solo la qualità del design, ma anche il nostro impegno nel ridurre le barriere all’automazione grazie a una robotica autonoma e versatile (AVR™), capace di fare di più, in più contesti, e farlo in modo più rapido, sicuro e intelligente.“ 
center

Il P603 è stato selezionato dalla giuria per la combinazione di ingegneria avanzata, software intelligente e funzionalità autonome integrate in un’unica soluzione. Il suo sistema di navigazione, basato sull’intelligenza artificiale attraverso la tecnologia Visual SLAM di ABB Robotics, consente movimenti precisi senza la necessità di infrastrutture fisse, accelerando la messa in servizio fino al 20% rispetto ad altri sistemi di navigazione e riducendo la complessità complessiva.

Il design compatto permette al robot di operare in modo efficiente in ambienti con spazi limitati, mentre il sistema integrato di rilevamento del carico garantisce la movimentazione sicura di carichi fino a 1.500 kg. Nel loro insieme, queste caratteristiche offrono ai produttori una soluzione versatile e pronta per il futuro, in grado di ottimizzare il flusso dei materiali e supportare una rapida adattabilità alle mutevoli esigenze produttive.

Introdotto nel 2025, il Flexley® Mover P603 è progettato per aumentare la produttività e migliorare il flusso dei materiali, riducendo al contempo i tempi di configurazione e i requisiti infrastrutturali. La rapidità di installazione e la capacità di operare in ambienti dinamici lo rendono particolarmente adatto agli impianti che desiderano modernizzare le proprie operazioni senza interruzioni.

Ulteriori informazioni sul Flexley® Mover P603 sono disponibili sul sito ufficiale dell’iF Design nella sezione “Winners & iF Ranking”.


ABB Robotics, una delle aziende leader mondiali nel settore della robotica, è l'unica realtà ad avere un portafoglio completo e integrato basato sull'intelligenza artificiale che comprende robot, cobot e robot mobili autonomi (AMR), progettati e orchestrati dal nostro software ad alto valore aggiunto. Supportiamo aziende di ogni dimensione e settore, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, nel superare le proprie prestazioni diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics è all'avanguardia nello sviluppo e nella diffusione di una nuova generazione di robotica autonoma versatile (AVR), guidando un ecosistema globale di innovazione di partner che si occupano di hardware efficiente e software intelligente con prestazioni industriali. L'azienda impiega circa 7.000 persone.  .abb/robotica

Informazioni sull’iF DESIGN AWARD

Informazioni sull’iF DESIGN AWARD   Dal 1954, l’iF DESIGN AWARD è un punto di riferimento riconosciuto a livello globale per l’eccellenza nel design. Il marchio iF Design è affermato a livello internazionale come simbolo di risultati di design di alto livello e l’iF DESIGN AWARD è considerato uno dei riconoscimenti più importanti nel panorama mondiale del design. Il premio valorizza progetti in tutte le discipline: prodotto, packaging, branding e comunicazione, service design, architettura e interior design, user experience (UX), user interface (UI) e concept. Tutti i progetti premiati sono presentati su ifdesign.com.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp