ABB supporta la raffineria Saras con la modernizzazione del sistema di controllo

Il progetto migliora le prestazioni della sala di controllo, aumenta l’efficienza operativa e rafforza la sicurezza informatica dell’impianto

  • Sala di controllo dello stabilimento di Saras a Sarroch. Immagine gentilmente concessa da Saras.
  • Sala di controllo dello stabilimento di Saras a Sarroch. Immagine gentilmente concessa da Saras.
  • Sala di controllo dello stabilimento di Saras a Sarroch. Immagine gentilmente concessa da Saras.

Saras, società italiana parte del Gruppo Vitol, attiva nel settore della raffinazione e della produzione di energia elettrica, ha recentemente avviato un progetto di completa modernizzazione del sistema di controllo presso il proprio stabilimento di Sarroch, situato sulla costa sud-occidentale della Sardegna.

Lo stabilimento di Sarroch ospita una delle raffinerie più grandi del Mediterraneo in termini di capacità produttiva (pari a circa 300 mila barili al giorno, ovvero il 20% della capacità di raffinazione italiana), e con impianti ad elevata complessità (indice Nelson pari a 11,7)1. Inoltre, nello stabilimento, perfettamente integrato con la raffineria, è operativo anche un impianto di gasificazione e generazione di energia elettrica a ciclo combinato (IGCC), con capacità installata pari a 575MW, ed in grado di produrre oltre 4TWh/anno di energia elettrica (che corrispondono ad oltre il 45% del fabbisogno di energia elettrica della Sardegna). Date le sue caratteristiche funzionali, l’impianto IGCC Saras ha un ruolo strategico per l’adeguatezza e la sicurezza della rete elettrica Sarda.

“Il servizio di assistenza e supporto ABB Care è stato fondamentale per la nostra partnership di lunga data con Saras”, ha affermato Charles Bennett, Head of Service & Modernization della divisione Energy Industries di ABB. “Da oltre 25 anni, i nostri team supportano la raffineria nel potenziamento della sicurezza informatica, nella gestione dei ricambi critici e nel continuo aggiornamento e ammodernamento dei sistemi di controllo. Grazie a un’attenta pianificazione e a una stretta collaborazione con Saras, abbiamo contribuito a far evolvere i loro sistemi di controllo, garantendo la continuità operativa e riducendo al minimo i rischi.”

Il progetto di modernizzazione, la cui realizzazione ha richiesto circa un anno, era incentrato sull'aggiornamento del sistema di controllo distribuito (DCS) alla versione 6.1.1 Long Term Support (LTS) del System 800xA di ABB, che controlla l'IGCC – un impianto all'avanguardia, che combina la tecnologia di gassificazione con la generazione di energia a ciclo combinato per produrre elettricità, massimizzando al contempo l'efficienza energetica e il recupero di calore.

Il sistema di controllo aggiornato migliora l'ottimizzazione dei processi e garantisce una transizione senza interruzioni alle versioni future, offrendo sia funzionalità avanzate, sia piena conformità alla direttiva NIS2. Inoltre, le funzionalità potenziate di gestione degli allarmi migliorano la reattività degli operatori e consentono un processo decisionale più informato, contribuendo direttamente a rendere le operazioni quotidiane più sicure ed efficienti.

ABB ha inoltre installato le proprie console Extended Operator Workplace (EOW) in una nuova area operatori, dotandola dei più recenti accessori ergonomici, garantendo così maggiore efficienza e benessere per il personale. Il rinnovamento è stato completato con un aggiornamento totale dell’infrastruttura hardware, che include PC di ultima generazione con il più recente sistema operativo Windows, nuovi server e apparati di rete, insieme a un sistema di sicurezza completo basato su un’architettura multilivello, sul rafforzamento dei sistemi, sul monitoraggio in tempo reale e su avanzate funzionalità di reporting.

«La nostra collaborazione con Saras dura dal 1999, e questo progetto riflette la fiducia che l’azienda ripone nella competenza e nelle capacità tecniche di ABB», ha dichiarato Michele Mannucci, Local Division Manager della divisione Energy Industries di ABB in Italia. “Saras ha scelto ABB non solo per i nostri sistemi già in uso, ma anche per la comprovata competenza nell'automazione, la qualità e l'affidabilità della nostra tecnologia DCS e le competenze del nostro team tecnico. Questa combinazione di eccellenza tecnica e partnership di lunga data ci ha permesso di sviluppare una strategia di aggiornamento che ha modernizzato i loro sistemi senza interruzioni, mantenendo la continuità operativa e apportando miglioramenti immediati all'ambiente della sala di controllo e al benessere generale degli operatori.”

1 https://www.saras.it/en/about-us/company-profile

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp