- La nuova OmniVance™ Collaborative Surface Finishing Cell plug‑and‑play consente alle piccole e medie imprese di automatizzare attività chiave di finitura superficiale
- Maggiore produttività, qualità di livello industriale e flessibilità riducono tempi di lavorazione e costi rispetto alla finitura manuale
- Tempo di programmazione ridotto fino al 90%, per un rapido ritorno
ABB Robotics ha lanciato la sua prima cella completamente automatizzata per levigatura e lucidatura: la OmniVance™ Collaborative Surface Finishing Cell, che apre a una nuova generazione di produttori la possibilità di automatizzare attività fondamentali di finitura superficiale, come levigatura e lucidatura.
“Un numero crescente di aziende vuole automatizzare processi come la levigatura e la lucidatura, ma molte realtà di piccole dimensioni non dispongono di competenze robotiche interne. Pur dovendo garantire una qualità perfetta in modo costante, fino a oggi molte non avevano una soluzione adatta alle loro esigenze”, ha spiegato Craig McDonnell, Business Line Managing Director Industries di ABB Robotics. “Molte aziende sono restie a investire in automazioni complesse e su misura, mentre le soluzioni standard ‘chiavi in mano’ disponibili sul mercato spesso non offrono la scalabilità e le capacità richieste. Con la nuova OmniVance Collaborative Surface Finishing Cell introduciamo una robotica di livello industriale in una soluzione semplice, accessibile e scalabile.“
La finitura superficiale è una fase critica della produzione in quasi tutti i settori industriali, ma le aziende devono far fronte a una duplice pressione: requisiti produttivi sempre più complessi e una carenza di manodopera qualificata. Secondo le stime di Deloitte e del The Manufacturing Institute, 1,9 milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero rimarranno vacanti entro il 2033.
La OmniVance Collaborative Surface Finishing Cell di ABB Robotics colma il divario tra l’automazione personalizzata e i kit di base, grazie a una soluzione turnkey che utilizza un robot collaborativo GoFa™ per eseguire lavorazioni di finitura superficiale ad alta precisione e qualità, senza la necessità di competenze specifiche di robotica.
La cella è completamente autonoma e viene fornita come soluzione plug‑and‑play completa, comprensiva del cobot GoFa e dei componenti di sicurezza. Interamente certificata CE*, non richiede attività di ingegnerizzazione aggiuntive per essere avviata e iniziare la produzione; inoltre, la semplice integrazione di nuovi utensili e accessori la rende altamente adattabile agli ambienti ad alta variabilità produttiva.
Automatizzando le attività ripetitive di levigatura e lucidatura, la cella aumenta la produttività e riduce scarti e rilavorazioni tipici dei processi manuali, con un risparmio significativo di tempo, risorse e costi. La predisposizione per l’estrazione delle polveri contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro pulito e salubre, migliorando ulteriormente la qualità del prodotto finito. L’automazione riduce inoltre lo sforzo fisico degli operatori e consente al personale qualificato di concentrarsi su attività a maggiore valore aggiunto.
Alla qualità e all’efficienza di livello industriale della nuova cella si affianca una eccezionale semplicità operativa, resa possibile dall’intuitivo software ABB Robotics che gestisce l’intero processo di finitura. L’interfaccia in stile tablet è facile da usare anche per chi non ha esperienza in robotica e non richiede programmazione personalizzata. Funzionalità come la registrazione dei percorsi 3D tramite guida manuale, la creazione di percorsi preimpostati in 2D e l’editing intuitivo dei movimenti, integrate nei blocchi Wizard Easy Programming, permettono di ridurre i tempi di programmazione fino al 90%.
La OmniVance Collaborative Surface Finishing Cell dimostra come i robot collaborativi possano offrire soluzioni specifiche per applicazione in grado di aumentare la competitività, anche per aziende e operatori che si avvicinano per la prima volta alla robotica.
* La OmniVance Collaborative Surface Finishing Cell è conforme alla Direttiva Macchine dell’Unione Europea ed è fornita con la relativa Dichiarazione di Conformità per i mercati UE.
ABB Robotics, una delle aziende leader mondiali nel settore della robotica, è l'unica realtà ad avere un portafoglio completo e integrato basato sull'intelligenza artificiale che comprende robot, cobot e robot mobili autonomi (AMR), progettati e orchestrati dal nostro software ad alto valore aggiunto. Supportiamo aziende di ogni dimensione e settore, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, nel superare le proprie prestazioni diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics è all'avanguardia nello sviluppo e nella diffusione di una nuova generazione di robotica autonoma versatile (AVR), guidando un ecosistema globale di innovazione di partner che si occupano di hardware efficiente e software intelligente con prestazioni industriali. L'azienda impiega circa 7.000 persone. .abb/robotica