- ABB Robotics lancia una versione semplificata del software PickMaster, pensata per i costruttori di macchine per il packaging (OEM) e i system integrator, per velocizzare e semplificare lo sviluppo di soluzioni di picking robotizzato
- Funzionalità essenziali e facili da usare riducono l’ingegnerizzazione del 30% e i tempi di messa in servizio e distribuzione del 25%, mantenendo le comprovate prestazioni ABB nel picking ad alta velocità guidato da visione
- Un modo semplice e scalabile per portare rapidamente sul mercato soluzioni affidabili di picking guidato da visione: facili da implementare e subito pronte per prestazioni elevate
ABB Robotics ha annunciato oggi il lancio di PickMaster® Lite, una versione ottimizzata della suite software PickMaster, progettata per aiutare i produttori di macchine per il packaging e i system integrator a implementare applicazioni di picking robotizzato ad alta velocità guidate da visione in modo più rapido e con minore complessità. Offrendo le funzionalità essenziali per le attività di picking più comuni, PickMaster Lite riduce lo sforzo di ingegnerizzazione e semplifica la configurazione del sistema, consentendo una messa in servizio più rapida e un costo totale di proprietà inferiore.
"I produttori sono sempre più alla ricerca di soluzioni di automazione che possano essere implementate rapidamente e in modo affidabile per tenere il passo con una domanda in continua evoluzione”, ha dichiarato Craig McDonnell, Business Line Managing Director Industries di ABB Robotics. “Con oltre il 74% dei produttori che affronta carenze di manodopera persistenti¹ e quasi l’80% dei consumatori che si aspetta prodotti sempre più personalizzati², la pressione per aumentare la flessibilità produttiva è in costante crescita. PickMaster Lite consente ai costruttori di macchine di mettere online sistemi di picking robotizzato più rapidamente, mantenendo al contempo le prestazioni e la flessibilità richieste per applicazioni ad alta velocità."
Versione semplificata della collaudata tecnologia PickMaster di ABB Robotics, PickMaster Lite offre un picking accurato guidato da visione, il tracking del nastro trasportatore e il controllo del movimento attraverso un’interfaccia intuitiva organizzata per funzioni e attività di processo. Template preconfigurati e flussi di lavoro guidati eliminano la necessità di competenze di programmazione specialistiche, riducendo l’impegno di ingegnerizzazione del 30% e i tempi di messa in servizio del 25% rispetto ai software di pick-and-place convenzionali o alle soluzioni basate su PLC.
PickMaster Lite può inoltre essere integrato con la piattaforma RobotStudio® di ABB Robotics, consentendo agli utenti di creare digital twin, simulare i layout e ottimizzare i percorsi dei robot prima dell’installazione. Insieme, queste funzionalità offrono un percorso di sviluppo più semplice, leggero e a rischio ridotto per celle e macchine di picking compatte, scalabili, ad alta velocità e guidate da visione.
PickMaster Lite è progettato per integrarsi facilmente nelle architetture di controllo macchina esistenti, consentendo una comunicazione fluida con sistemi PLC e HMI tramite il controller OmniCore™. Questo permette ai costruttori di macchine e ai system integrator di gestire funzioni chiave come la selezione delle ricette di produzione, l’avvio, l’arresto e la pausa direttamente attraverso i propri sistemi di controllo preferiti, consentendo agli OEM e agli integratori di mantenere i progetti macchina esistenti riducendo al contempo il rischio di sviluppo.
PickMaster Lite è ideale per applicazioni standard di picking e confezionamento ad alto volume e sensibili ai costi, dove semplicità, velocità e affidabilità sono fondamentali, come nei settori dei beni di consumo, alimentare e bevande, farmaceutico, elettronico ed e-commerce.
Come parte della famiglia PickMaster, PickMaster Lite offre un percorso scalabile da semplici configurazioni a soluzioni più avanzate utilizzando PickMaster e PickMaster Twin, consentendo agli utenti di espandere le funzionalità man mano che le loro esigenze di produzione si evolvono. Per esigenze più avanzate, PickMaster offre funzionalità avanzate, una maggiore personalizzazione e prestazioni più elevate per attività di prelievo complesse, mentre PickMaster Twin estende ulteriormente le capacità attraverso la tecnologia del gemello digitale, consentendo la simulazione, il test e l'ottimizzazione in tempo reale delle linee di prelievo dal vivo.
Per maggiori informazioni, consulta il sito web di PickMaster Lite.
Riferimenti:
[1]. Fonte: World Manufacturing Foundation - 2024 World Manufacturing Report - new perspectives for the future of manufacturing: outlook 2030
[2]. Fonte: Deloitte - Unlocking customer growth: Driving high value actions through personalization and retail media
ABB Robotics, una delle aziende leader mondiali nel settore della robotica, è l'unica realtà ad avere un portafoglio completo e integrato basato sull'intelligenza artificiale che comprende robot, cobot e robot mobili autonomi (AMR), progettati e orchestrati dal nostro software ad alto valore aggiunto. Supportiamo aziende di ogni dimensione e settore, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, nel superare le proprie prestazioni diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics è all'avanguardia nello sviluppo e nella diffusione di una nuova generazione di robotica autonoma versatile (AVR), guidando un ecosistema globale di innovazione di partner che si occupano di hardware efficiente e software intelligente con prestazioni industriali. L'azienda impiega circa 7.000 persone. .abb/robotica