Nel cuore di Riccione, a pochi passi dal mare, History Suite ha scelto di intraprendere un percorso di innovazione per offrire ai propri ospiti un’esperienza ancora più confortevole, sostenibile e tecnologicamente evoluta. La struttura, già apprezzata per la sua atmosfera ricercata, desiderava un sistema in grado di migliorare la gestione degli ambienti e allo stesso tempo ottimizzare i consumi. Da questa visione è nata la collaborazione con ABB, supportata dalla consulenza di EDIF e dalla professionalità del System Integrator Radio Bonetti.
Un ecosistema ABB che valorizza comfort ed efficienza
Fin dalle prime fasi del progetto, l’obiettivo è stato quello di creare un’infrastruttura capace di lavorare in modo armonico e discreto, integrandosi perfettamente con lo stile dell’hotel. Il sistema domotico ABB i-bus ® KNX è diventato il nucleo intelligente della struttura, coordinando illuminazione, climatizzazione e funzioni delle camere con logiche progettate per massimizzare comfort e risparmio energetico.
La serie civile ZENIT, scelta per la pulizia estetica e la versatilità delle sue finiture, contribuisce a completare l’esperienza visiva degli ambienti, integrandosi naturalmente con il design contemporaneo delle camere.
Parallelamente, la gestione della sicurezza e degli accessi è stata affidata alle soluzioni di videocitofonia ABB Welcome M, rendendo più semplice la gestione operativa degli accessi, sia per lo staff alberghiero sia per le esigenze della clientela. La comunicazione interna è stata potenziata attraverso la citofonia vivavoce connessa direttamente con la portineria, garantendo un rapporto più diretto e professionale tra staff e ospiti.
Energia sicura e sostenibile per un’ospitalità moderna
Uno dei pilastri del progetto è stato l’aggiornamento dell’infrastruttura elettrica, realizzato con quadri di bassa tensione ABB System pro E® Energy e componentistica ABB pensata per garantire affidabilità, ordine e scalabilità i sistemi UPS (Uninterruptible Power Supply) assicurano la continuità di servizio, preservando la funzionalità delle apparecchiature critiche come server, sistemi di accesso e reception.
A conferma della scelta verso un modello energetico responsabile, History Suite ha investito in un impianto fotovoltaico supportato dalle soluzioni ABB per la gestione dell’energia, riducendo consumi e impatto ambientale. L’hotel ha inoltre ampliato la propria offerta con le stazioni di ricarica ABB Terra AC Wallbox dedicate ai veicoli elettrici, un servizio sempre più richiesto dalla clientela e perfettamente in linea con la visione di sostenibilità della struttura.

La reception del boutique hotel a Riccione 
History Suite a Riccione, una struttura all'avanguardia 
Il sistema domotico ABB i-bus ® KNX all'interno di una stanza 
La serie ZENIT completa l'esperienza nelle camere 
La serie ZENIT è versatile e completa 
ABB Welcome M è parte del progetto, utilizzato sia all'esterno dell'hotel sia all'interno delle camere per comunicare con la reception 
ABB System pro E® Energy nel vano servizi dell'hotel 
ABB Terra AC Wallbox installata nel parcheggio della struttura 
Grazie alle soluzioni ABB e all’impianto fotovoltaico, la struttura stima infatti una riduzione dei consumi energetici pari al 50%
Una collaborazione che valorizza qualità e competenze
Il ruolo di EDIF è stato fondamentale nel selezionare, fornire e supportare tutte le tecnologie adottate, instaurando un dialogo continuo tra System Integrator, hotel e ABB: la sinergia ha garantito professionalità, affidabilità e attenzione alle esigenze del cliente finale.
“Il management di History Suite ha accolto con grande soddisfazione i risultati raggiunti, sottolineando non solo il miglioramento dell’esperienza offerta agli ospiti, ma anche l’ottimizzazione dei processi interni e la maggiore efficienza complessiva della struttura. Grazie alle soluzioni ABB e all’impianto fotovoltaico, la struttura stima infatti una riduzione dei consumi energetici pari al 50%, con un notevole beneficio sui costi di gestione e un contributo concreto alla sostenibilità ambientale” Raffaele Bonetti – Installatore Radio Bonetti
Un modello d’innovazione per l’hospitality
Il progetto realizzato presso History Suite dimostra come le soluzioni ABB possano diventare un vero e proprio valore aggiunto nel settore dell’ospitalità. L’integrazione tra design, performance e sostenibilità crea un ambiente in cui ogni dettaglio contribuisce a un’esperienza superiore, sia per gli ospiti sia per chi gestisce la struttura.
Una storia che conferma come la tecnologia, quando progettata con cura e installata con competenza, possa trasformare un hotel in un esempio di ospitalità intelligente, moderna e pronta ad accogliere le sfide del futuro.